Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

自動車産業の進化がEurotranciatura Mexicoの成長を促進

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
英語から日本語への翻訳を承りますが、メッセージ内に翻訳対象の原文が見当たりません。

HTMLタグ付きの英語テキストをご提供いただけますでしょうか。

世界の自動車産業における雰囲気は、文字通り、よりエレクトリックになってきています。Global EV Outlook 2019によると、2018年の世界の電気自動車保有台数は510万台を超え、前年から200万台増加し、新規電気自動車販売台数はほぼ倍増しました。これらの数字は指数関数的に成長すると予想されています。実際、デロイトは予測しており、電気自動車の生産台数は2030年に3500万台に達するとしています。自動車メーカーは、EVに対する世界的な需要とこのセクターにおける予想される成長に対応しており、業界に電動化を可能にする技術を供給する企業にとっての機会を拡大しています。この変化により、Eurotranciatura Mexicoは忙しくなっています。

Eurotranciaturaは、電気モーターと発電機の重要な部品である積層鉄心を製造しています。電気自動車のトレンドが勢いを増し続ける中、Eurotranciaturaは最近、事業規模を2倍に拡大しました。

これは素晴らしいニュースです。しかし、これにより同社は業務、特に生産を精査せざるを得なくなりました。論理は単純です。もし同社が機械を50パーセントの稼働率でしか使用していないのであれば、現在の生産レベルを維持するためだけに必要な投資の2倍を行っていることになります。

老朽化したAS/400システムが効率性と俊敏性を妨げる

変化する自動車産業がもたらすビジネス機会を最大化するために、Eurotranciaturaは急速に変化する顧客要件に対しても俊敏であり続けなければなりません。Eurotranciaturaの顧客は常に自社製品を再構成し、新製品を投入しており、これによりサプライヤーは対応を迫られています。

長年にわたり、Eurotranciaturaは老朽化したAS/400システムで生産プロセスを管理していました。しかし、顧客が同社により高いレベルの製品品質を確保するよう求め始めたとき、Eurotranciaturaは変革の時が来たことを認識しました。

主要な関係者が同意:クラウドERPが正しい選択

新しいERPの検索は困難に思えるかもしれません。今日の市場には強力な選択肢があふれているからです。

非常に多くのERPソリューションの存在は、多くの企業にとって意思決定を複雑にしています。企業は多くの疑問の海に身を置くことになります。オンプレミスで実装すべきか、それともクラウドで実装すべきか?クラウドERPは、より大きな柔軟性とともに同じ機能的パワーを提供できるのか?従来のオンプレミス実装と比較して、クラウド実装にはどのような厳密さを適用する必要があるのか?

Eurotranciaturaはこれらの質問に単独で答えようとはしませんでした。代わりに、新しいシステムの可能性について、組織内外の専門家に意見を求めました。

業界の監査人と社内チームメンバーがPlexを推奨したとき、Eurotranciaturaの焦点はより明確になりました。実際、Eurotranciaturaの品質および生産スタッフの一部は、以前の職場でPlexを使用しており、このプラットフォームを強く推奨していました。彼らの意見は、EurotranciaturaがPlexを選択する上で重要な役割を果たしました。現在に至るまで、同社は在庫精度を99%に向上させ、ほぼ100%の納期厳守を達成し、スクラップ率を2.5%から1.5%に削減しました。

業界の進化が変革の触媒となったかもしれませんが、Plexを導入して成功するというEurotranciaturaチームのコミットメントが、結果の原動力となっています。 

トピック: 自動車

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。