Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

スクラップを削減しつつビジネス規模を2倍にする秘訣

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
英語から日本語へのコンテンツ翻訳を承ります。HTMLタグはそのまま保持いたします。お手数ですが、翻訳をご希望の英語テキスト(HTMLタグ付き)をご提供ください。ご共有いただき次第、HTMLタグを正確に配置したまま日本語に翻訳いたします。

今日、道路を走る電気自動車の数が非常に多いことに気づいているなら、この業界の製造メーカがいかに急速に成長しているか想像できるでしょう。 特にEurotranciatura Mexicoは、わずか2年間でビジネス規模を2倍にしました。 

電気のモーターや発電機に不可欠な積層鉄心の製造メーカとして、Eurotranciaturaは顧客からの注文量の増加、顧客要件の頻繁な変更、そして製品品質向上への要求に直面し、生産業務をより詳しく見直し、全社的なソフトウェアソリューションが効率の最適化にどのように役立つかを検討する必要性を発見しました。

組織内およびサプライチェーン内の主要人物が、いくつかの課題を解決できるERPプラットフォームとしてPlex Systemsを推奨し始めたとき、Eurotranciaturaの経営陣は注目しました。同社の評価プロセスは重要な瞬間につながりました。Plexが、Eurotranciaturaの顧客基盤にとって重要な優先事項であるトレーサビリティの改善に役立つことに気づいたのです。これが、他の要因とともに、最終的にEurotranciatura MexicoがPlexを記録システムとして選択する決め手となりました。

迅速な稼働開始と容易なメンテナンスのため、EurotranciaturaはクラウドERPを選択

技術移行中もビジネスの機敏性を確保するため、Eurotranciaturaは、生産業務を中断することなく迅速かつシームレスに導入できるソリューションが必要であることを認識していました。

ネイティブクラウドソリューションであるPlexは、迅速な稼働開始プロセスと簡単な導入の両方を提供し、長期的に維持するための技術チームメンバーへの大規模な投資を必要としませんでした。

スクラップ率を2.5%から1.5%に削減

どの製造メーカにとっても、クラウドERP導入の成功の秘訣の1つは、ユーザの採用です。

稼働開始後すぐに、Eurotranciaturaの品質保証スタッフは、非常に直感的なPlexソリューションを受け入れました。システムが同社の製品とプロセスに関する最も重要な情報をすべて記録していたため、Eurotranciaturaチームはすぐに、以前はほぼ不可能だった統計分析を実行できるようになりました。 

数値を分析した結果、Eurotranciaturaはすぐに、規格外製品を過剰に生産していた生産プロセスを特定し、停止しました。

その結果は?スクラップ率が2.5%から1.5%に削減されました。これにより、Eurotranciatura Mexicoは、業界平均のスクラップ率*が8%であると指摘しているGartnerの2018年品質管理システムベンチマークレポートによると、競合他社を大きくリードしています。

廃棄物の削減は、Eurotranciaturaが達成した利点の1つに過ぎません。全容を読むには、Eurotranciaturaのケーススタディをダウンロードしてください。

*このレポートでは、スクラップ率を、12か月間にスクラップされた材料の金額を、同じ12か月間の部品表コスト総額で割った割合として定義しています。

トピック: 航空宇宙 自動車 ハイテク&エレクトロニクス 工業生産 プラスチックおよびゴム 精密金属成形

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。