Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

先進製造技術による無限のIIoT機会

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_ブログ_170526_高度製造

Industrial Internet of Things (IIoT) は、2015年に年間1.2兆USD~3.7兆USDの潜在的な経済的影響を持っています。

この巨大な機会により、デトロイト首都圏の多くの技術者がIIoTの統合方法、適用可能な領域、得られるメリット、さらには自社製品や顧客による活用方法について議論しています。一部の人々にとってIIoTは生活の一部ですが、多くの組織が依然としてIIoTが事業価値をどのように生み出すかの具体的な例を探しています。

そのため、Plexは4月のMobile Monday Detroitに参加できたことを嬉しく思います。このイベントはIIoTに特化していました。PlexのCTOであるJerry Fosterは、Plexがショップフロアで誕生したという背景から、顧客との経験をもとに製造業リーダーがどのようにIIoTを活用しているかを説明する機会を得ました。

彼のプレゼンテーションからの主なポイントは以下の通りです。

  • 接続デバイス—IIoTの中核—の重要性の高まり 3つの重要な要素の融合による進化 クラウドコンピューティング技術、安価なストレージ、ビッグデータ分析
  • 製造業全体に存在するIIoTイネーブラー—RFID、接続アプリ、ビーコン、スマートデバイス、モバイルデバイスなど多様な形態
  • IIoT成功の鍵は 接続性、そしてデータを一元化し組織全体で多様な用途に活用可能にすること

こちらから 完全なプレゼンテーション をご覧いただけます。また、 製造業におけるIIoTの実例に関する最新のブログ記事もご覧ください。

トピック: 航空宇宙 自動車 食品&飲料 ハイテク&エレクトロニクス 工業生産 プラスチックおよびゴム 精密金属成形 IIOT/インダストリー4.0

Kaitlin Rebella
Kaitlin Rebella
Senior Manager of Corporate Communications, Plex Systems
Plex社のコーポレートコミュニケーションチームのメンバーとして、Kaitlin Rebellaは組織、そのチーム、そして顧客とパートナーからなるPlexコミュニティ全体に関する、関連性が高くタイムリーなストーリーを共有しています。彼女は10年以上にわたり、グローバルなテクノロジー、製造、サプライチェーン組織を代表して、広報、マーケティング、コミュニケーションの実務に携わってきました。Kaitlinはミシガン州立大学でジャーナリズムの学士号を取得しています。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。