Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

今すぐ貴社の製造ビジネスを変革すべき3つの理由

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
# Plex_Blog_170324_3つの理由

製造メーカとして、貴社は常に進化を続けており、現在、前例のない量のテクノロジーとデジタル機能が、次の進化のステップを推進する大きな変革をもたらしています。

私が特に重要だと感じ、貴社にも共感いただけるかもしれない3つの領域があります。自動化、イノベーション、リソース割当てです。

1.      自動化

私たちは製造メーカ専門で仕事をしており、プロセスおよびシステムの自動化がしばしば見過ごされたり、過小評価されたりしていることに気づいています。多くの企業が依然としてスプレッドシートや紙ベースのプロセスを使用しており、手動データ入力エラー、データの損失、そしてシステム全体に広がる不正確さを引き起こしています。もしまだ紙ベースのトラベラ書類を使用している場合、システムへのデータ入力に複数の人が重複データを入力している場合、そして在庫トレースが依然として頻繁または時間のかかる手動サイクルカウントを意味する場合、貴社は自動化の不足に悩まされている可能性があります。

2.      イノベーション

レポートの2番目の領域はイノベーション、特にモビリティと洞察です。モビリティは今日の生活様式となっています。スキャナ、センサ、スマートグラスからタブレットや携帯電話に至るまでのデバイスは、ユーザが完全にワイヤレスな方法でデータをキャプチャし、オペレーションを制御するのに役立ちます。モバイルアクセスにより、どこからでも、どのデバイスからでも運用データや生産データのアクセス性が確保され、より迅速な意思決定が可能になります。もしまだショップフロアの端末にログオンしたり、コンピュータからVPN経由でデータにアクセスしなければならない場合、モビリティの利点を享受できていません。

洞察とは、財務データや生産データ、またはその組み合わせなど、企業に関する実用的なインテリジェンスを得ることです。生データは整理して理解するのが難しいため、イノベーションはデータ分析の形で現れ、データを解析・接続し、活用可能な形で提示します。もし静的なレポートに依存し、洞察に富んだ分析を活用していない場合、競合他社が持つ洞察が貴社には不足しています。

3.      リソース割当て

最後に、人材の割当て、特に2つの領域。ユーザライセンスの管理と、優秀な技術リソースの最適活用です。ご説明します。

貴社も多くの製造メーカと同様に、長期間 ERPソフトウェアライセンスの管理に苦労されてきたかもしれません。「ライセンスを少なく買いすぎたか、多く買いすぎたか?」その管理は時間とエネルギーの無駄であり、後でライセンスを追加購入しなければならない場合、予期しないコストの急増を招きます。また、顧客やサプライヤをシステムに追加することは、さらにコストが発生するため避けたいものです。

人材の方程式の2番目の部分は、技術リソースを最適に活用できているかどうかです。製造業がよりデータ駆動型になるにつれ、データを分析し、迅速かつ正確な意思決定を行うための洞察を得る人材が必要です。同時に、データ分析は収益性の高い新しいIT分野であり、現在ITインフラを管理している多くの技術リソースが、スキルを開発し、この需要に応えるために方向転換することが求められます。最近ボストンで開催されたIDCカンファレンスで、レガシーERPシステムを運用している複数の製造メーカとこのアイデアを検証したところ、彼らも同意しました。データニーズに対応する必要がありますが、現状ではIT担当者がERPソフトウェアやインフラの管理に縛られており、企業は必要なデータ洞察を得られていません。貴社のIT担当者は依然としてソフトウェアやバージョン管理に注力していますか?データを収集しているのに活用できていませんか?ユーザライセンスの管理やリソース割当てに時間と労力を費やしていますか?もしそうであれば、時代遅れのモデルを運用しており、人材リソースを最適に活用できていない可能性があります。

クラウドERP:変革の基盤

ネイティブなマルチテナント クラウドERP システムは、これらの課題に対応し、製造業のビジネス変革を支援します。自動化はシステムに組み込まれており、紙や手動プロセスをデジタルプロセスに置き換え、エラーを排除するチェックシートや承認機能を備えています。クラウド ERPソフトウェア は、どこからでも、どのデバイスからでも、どのブラウザからでも完全なシステムアクセスを実現するモビリティを提供します。また、ワイヤレスビーコンやスマートグラス、クラウドERPに完全接続可能なよりスマートなワイヤレススキャナなど、進化するスマートモバイルデバイスのエコシステムも活用できます。

無制限のユーザサブスクリプションとネイティブクラウドアーキテクチャを備えたクラウド ERPシステム には大きな利点があります。なぜなら、無制限のユーザがあれば、誰にライセンスを付与するか選ぶ必要がなく、必要に応じて権限制御付きで無制限のユーザを追加できるからです(当社のお客様は、顧客やサプライヤを定期的に追加し、より良いデータ共有、セルフサービス、より高い効率を実現しています)。さらに、SaaSベースのマルチテナントクラウドERPアーキテクチャにより、ソフトウェアやハードウェアのメンテナンスをオフロードすることで、リソースを必要なデータやプロセス分析に集中させることができます。

ご参考までに、以下のリソースもご覧ください。

  • FT Precisionによるショップフロア制御の変革
  • FloraCraftがイノベーションとクラウドERPを活用した生産精度向上

 


Dave Morfas
Dave Morfas
Plex Systems、Director of Product Marketing
Dave Morfasは、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、北米の顧客を対象に、グループ管理、プロダクトマーケティング、プロダクト管理など様々な役割で20年以上ハイテク業界に従事してきました。現在、DaveはPlexのDirector of Product Marketingとして、戦略的製品方針、競合インテリジェンス、コンテンツマーケティングおよび制作を統括しています。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。