製造メーカが理想的なパートナーを探し始めるとき、 クラウドERP システムに本当に求めるものは何でしょうか?
貴社が多くの同業者と同じであれば、次のような ERPシステム を求めているはずです。
誠実さ。 単一の真実を提供してくれるシステムを求めています。前四半期に 本当に 何が起こったのか常に疑問に思わせるようなシステムではありません。企業全体を包括的かつ文脈的に把握できるクラウドERPシステムは、重要な意思決定の際に貴社に知的で自信に満ちた感覚をもたらします。
優れたコミュニケーション力。 ERPに「何を考えているのか」と尋ねる必要はありません。ERPは、拡張されたサプライチェーン全体で何が起きているか、従業員、サプライヤ、顧客からの最新情報をすべて伝えてくれるべきです。
支配的でないこと。 ERPが貴社に制御権を与えない場合、それは受動的に貴社をコントロールしています。製造現場の瞬間に可視性を提供し、ショップフロアを制御できるERPが必要です。高精度な在庫トレーサビリティや組み込み型データ駆動の 品質管理などの情報が求められます。
他のシステムとの親和性。 貴社はすでに長年ITアプリケーションやシステムと密接に関わってきました。新しいERPがそれらと連携できないなら、それは もう 終わりです。ERPは、IT環境にぴったり適合するまで拡張・接続する柔軟性が必要です。
思いやり。 貴社を理解しようとしないクラウドERPに時間を費やす必要はありません。ERPは製造ビジネスの現場を理解し、あらゆる段階で貴社をサポートすべきです。ディスクリートおよびプロセス製造のニーズに対してMESとERPの完全統合を提供することが求められます。さらに、業界をリードするプラントフロアから経営層までの機能を備えていれば、なお良いでしょう。
常に新しい驚きをもたらすこと。 朝目覚めてタブレットにログインし、ERPが新機能をもたらしてくれたことに気づく――そんな体験を想像してください。ERPは、貴社が求めなくても新機能を提供し、それらを簡単に導入できるようにすべきです。ただし、業務の進め方を無理に変えるよう圧力をかけるべきではありません。
製造業向けERPクラウドの3つのラブストーリー
これらすべてが本当だとしたら、夢のように思えるかもしれません。しかし、Plex Smart Manufacturing Platformを使っていれば、それは現実です。
実際に3社の製造メーカがそれを実現しました。彼らのラブストーリーをご紹介します。
Ralco Industriesがスクラップと在庫を削減
グローバルな自動車産業向けプレス加工メーカであるRalco Industries
は、毎月の実地棚卸に多大な労力を費やしていました。同社は、製造ビジネスのあらゆる側面に対する洞察を得られるERPを必要としていました。 そしてRalcoはPlex Smart Manufacturing Platformと出会いました。同社はすぐにPlexが他と違うことに気づきました。システムがRalcoのニーズに合わせて柔軟に適応したのです。それ以来、両者の関係は順調で、在庫の15%削減、スクラップの60%削減、プレミアム運賃コストの20%削減、そして注文書1件あたり約USD 100のコスト削減を実現しています。
Jagemann Stamping Companyが付加価値活動へリソースをシフト
Jagemann Stamping Company (JSC)
は、さまざまな情報システムを利用してきましたが、どれも「メンテナンスが大変」で「しっくりこない」ものでした。
急速な導入プロセスを経て、JSCはPlex Smart Manufacturing Platformで稼働を開始しました。関係を継続させている理由は何でしょうか。JSCのITメンテナンスおよびエネルギー消費コストの年間15%削減が大きな要因です。また、JSCがITスタッフの半数以上を付加価値活動に再配置して以来、継続的改善プロジェクトに注力し、会社全体でUSD 200,000以上のコスト削減を実現しています。
Wolverine Advanced Materialsがコスト削減と品質向上を両立 振動減衰材およびシール材のグローバルサプライヤである Wolverine Advanced Materialsの売上が2年間で10~13%増加した際、同社は業務負荷の増大に直面し、頼れるシステムを必要としていました。実は、Wolverineが求めていたERPシステムはクラウド上にありました。
時には関係が私たちをより良く変えてくれます。Plex Smart Manufacturing Platformで稼働を開始した後、Wolverineはリーン生産の原則を導入し、部品ごとのコストと収益性を正確に把握しました。これにより生産性と品質が大幅に向上しました。その結果、残業時間は60%減少し、初回通過品質は15~20%向上しました。
最適なクラウドERPシステムの見つけ方
貴社もこのようなラブストーリーを体験したいとお考えかもしれませんが、問題は「そのようなERPをどこで見つけられるのか」という点です。
本当にクリック一つで出会えます。ぜひ Plexにアクセスしてみてください。
関連記事