Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

貴社の製造ビジネスにおけるデジタルトランスフォーメーションの秘訣3つ

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_170119_3つの秘訣

デジタルトランスフォーメーションは、最近かなり注目を集めているトピックです。この用語は非常に広範ですが、実際の製造業界では、多くの製造メーカがビジネスにおいて信じられないほど変革的で革新的な取り組みを行っています。

自分自身をそのように考えていないかもしれませんが、製造メーカとして、貴社は先進的であり、常に進化しています。それが貴社の業務の本質だからです。しかし、貴社は実用主義者でもあります。貴社は物を作り、できるだけ効率的かつ収益性の高い方法でそれを行おうとしています。効率性、品質、コスト削減、顧客満足度が重要です。

デジタルトランスフォーメーションのような業界の「バズワード」は、貴社が関心を持つためには、運用上の意味、目的、応用があり、達成可能でなければなりません。製造とデジタルトランスフォーメーションの両方に対するPlexのアプローチは、貴社が達成しようとしていることの重要な基礎的要素を中心に据えています。

多くの製造メーカと同様に、貴社はプラントフロアの生産データへのアクセスや、業務への詳細な可視性を得るために不必要に苦労しているかもしれません。単一のプラントでは、これは紙で文書化されたプロセスやレポートが施設内を移動し、異なる担当者がExcelで項目を追跡している結果ですが、リアルタイムの情報が常にデジタルで一箇所に保管されることはほとんどありません。また、異なる目的のために異なるシステムを使用していることも原因です。例えば、プラントフロアの生産システム(SCADA、MES)への接続(性)や接続を持たない財務または会計システム(多くの場合ERP)などです。

つまり、データの収集、プラント(または複数のプラント)間での情報共有、適切な担当者が意思決定に必要なタイムリーなデータにアクセスできるようにするために、多くの手作業が必要になります。この問題は、拠点が増えるごとに指数関数的に拡大し、担当者は戦略的な問題解決者ではなく「収集者」になることを余儀なくされ、製造インフラのサポートがビジネスの真の焦点である製造そのものへのボトルネックになります。

デジタルトランスフォーメーションは、何よりもまず、製造メーカがプラントフロアを制御し、ビジネスを完全に接続し、最終的には人材の潜在能力―すべてのビジネスの背後にある真のエンジン―を解き放つことを実現する必要があります。

プラントフロアの制御

製造はプラントフロアから始まります。以上。ここは材料が移動し、製品が作られ、作業が行われる場所です。生産情報、在庫、品質データへのアクセス、企業全体の機械ステータスに迅速に対応する能力を含む、プラントフロアの制御が必要です。情報がデジタルで保管・伝達されず、プロセスと文書化が手動で行われている場合、これは非常に困難です。

すべての接続

プラントフロアは、主要なデータをアクセス可能にし、迅速で正確な意思決定を促進するために、企業の他の部分と接続する必要があります。プラントフロアを超えて、貴社のビジネスはサプライヤーと顧客への接続(性)を実現する必要があります。そして、従業員は必要に応じて必要なデータにすぐに立ち入りできることが求められます。

クラウドERP によってサポートされるデジタルトランスフォーメーションは、両方の課題に対応します。紙ベースの手動プロセスを自動化し、情報を1つのデータベースに統合することで、必要とするユーザー(そして、ますます機械)が必要に応じて正確なデータの単一セットにアクセスできるようになります。クラウドERPソリューションは、 ERP と 製造実行システム(MES) の両方の機能、および必要なレポート機能をサポートし、製造メーカがビジネスを効果的に運営するために必要な生産の可視性と制御を備えた、単一の接続されたプラットフォーム上に、バラバラだった機能を統合することを実現します。

人材の潜在能力の解放

クラウドERPは生産コミュニケーションとプロセスを自動化し、リソースを解放するため、レガシーの負担を管理する代わりに問題解決に集中できます。以前にITインフラとソフトウェアシステムを管理していた技術者は、ビジネスアナリストとして働くように転換できます。分析は製造メーカにとって増大するビジネスニーズとギャップであり、クラウドで収集・共有される正確な企業全体のデータから価値を引き出すことが成功の~の秘訣です。生産作業者は、情報を探し回って組み合わせるのではなく、任意のデバイスから生産の詳細にすぐに立ち入りできることが可能です。そして、マネージャーは、ビジネスの状況を把握するために、任意のデバイスから、どこからでも、自分の役割に関連する分析を瞬時に表示できます。これらの機能により、従業員は最高の状態で働くことができ、ビジネスの現在と未来に信じられないほどの価値を加えることができます。

クラウドERPは、製造業におけるデジタルトランスフォーメーションの連続体における1つの重要な機能とステップです。ペーパーレス化、プロセスの自動化、詳細な可視性の追加は、ビジネスの実施方法に地殻変動的な変化をもたらすと同時に、将来の革新的な取り組みの基盤を築きます。

トピック: 航空宇宙 自動車 食品&飲料 ハイテク&エレクトロニクス 工業生産 プラスチックおよびゴム 精密金属成形

Dave Morfas
Dave Morfas
Plex Systems、Director of Product Marketing
Dave Morfasは、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、北米の顧客を対象に、グループ管理、プロダクトマーケティング、プロダクト管理など様々な役割で20年以上ハイテク業界に従事してきました。現在、DaveはPlexのDirector of Product Marketingとして、戦略的製品方針、競合インテリジェンス、コンテンツマーケティングおよび制作を統括しています。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。