Il settore manifatturiero si trova ad affrontare sfide operative e legate alla forza lavoro nell’attuale contesto. Si registra una carenza di lavoratori qualificati, con i lavoratori esistenti che vanno in pensione causando una perdita di conoscenze, e i nuovi dipendenti che devono essere formati e inseriti rapidamente su prodotti sempre più complessi.
Le istruzioni di lavoro digitali possono affrontare molte di queste problematiche e offrire numerosi vantaggi alle operazioni di produzione: riduzione dei costi di formazione e migliore fidelizzazione dei dipendenti, riduzione del fermo macchina, maggiore qualità dei prodotti, riduzione dello scarto e maggiore efficienza operativa. La capacità di trasformare documenti statici in istruzioni di lavoro dinamiche, interattive e visivamente coinvolgenti può coinvolgere i lavoratori, migliorare l’efficienza operativa e aumentare la sicurezza.
Plex MES fornisce istruzioni di lavoro digitali con una guida passo-passo in tempo reale ed elementi interattivi per migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei prodotti.
Istruzioni di lavoro guidate
Quando vengono stabilite le best practice e le procedure sono standardizzate per ogni fase del processo produttivo, il tempo di configurazione si riduce. Le schede di controllo della qualità integrate e gli avvisi di qualità in tempo reale aiutano a semplificare le fasi di controllo della qualità e a rilevare i problemi in anticipo. Fornire una guida completa e passo dopo passo direttamente nelle mani degli operatori promuove sia la capacità produttiva sia la qualità. La possibilità di acquisire i dettagli dei problemi di qualità e di registrare i tempi di inizio e completamento di ogni attività aiuta gli operatori a documentare le attività e a verificare quando/chi/quanto tempo è stato necessario per completare ogni attività. Con una maggiore visibilità sulle operazioni quotidiane, i supervisori possono monitorare l’attività ed eliminare i colli di bottiglia.
Istruzioni di lavoro interattive
La creazione di istruzioni di lavoro interattive basate su modelli, sfruttando contenuti multimediali 3D e 2D integrati nel sistema PLM, aiuta a diffondere le conoscenze di progettazione e ingegnerizzazione in tutta l’organizzazione e a semplificare la gestione dei cambiamenti. Quando gli operatori in prima linea possono accedere a un’interfaccia interattiva, comprendono meglio i prodotti e i processi su cui stanno lavorando, il che favorisce il coinvolgimento e riduce i tempi e i costi della formazione. I delicati processi di qualità sono spiegati in dettaglio per garantire che vengano eseguiti correttamente, migliorando la qualità e riducendo lo scarto.
Istruzioni di lavoro automatizzate
Le istruzioni di lavoro automatizzate elevano il processo produttivo consentendo ai team di ingegneria di definire specifiche precise per strumenti, ricette degli strumenti e componenti. Con la trasmissione in tempo reale delle ricette agli strumenti intelligenti, gli operatori ricevono istruzioni uniformi e automatizzate, eliminando i passaggi manuali e garantendo che i parametri eseguiti corrispondano all’intento ingegneristico. Integrandosi con lo stato della macchina, il contesto del lavoro o il flusso di materiali, le istruzioni di lavoro vengono fornite automaticamente e con precisione al momento giusto. Il risultato è una configurazione più rapida, meno errori e prestazioni complessive della linea migliori. Le funzioni di conformità integrate garantiscono che i componenti siano conformi alle specifiche prima dell’inizio del lavoro. I team di ingegneria e qualità dispongono di comunicazione in tempo reale e cicli di feedback per identificare e correggere rapidamente i problemi. Le istruzioni di lavoro automatizzate garantiscono la registrazione continua dei dati, supportando la tracciabilità e le iniziative di miglioramento continuo in tutto l’impianto.
Istruzioni di lavoro avanzate
Le istruzioni di lavoro avanzate forniscono agli operatori istruzioni a livello di contenitore con visibilità in tempo reale della distinta base (BOM) a ogni fase della produzione. Gli operatori possono visualizzare la distinta base esatta del contenitore a ogni fase della produzione e sono tenuti a verificare i componenti tramite numeri di serie, lotto o parte prima di procedere. Questo contribuisce a garantire che i materiali corretti siano utilizzati in ogni fase della produzione. Allo stesso modo, i supervisori della produzione possono monitorare i progressi a livello dello stesso contenitore e ricevere avvisi in caso di discrepanza, consentendo un intervento rapido e riducendo rilavorazione o fermo macchina. Con questo livello di precisione e controllo, i produttori possono migliorare contemporaneamente la conformità, la qualità e l’uniformità operativa.
"Ora abbiamo immagini integrate e istruzioni di lavoro complete. In precedenza c’era solo un muro di testo, che veniva a malapena esaminato… con le Guided Work Instructions, posso fare affidamento su qualcuno che è qui da cinque anni o su qualcuno che è qui da un mese. Non dovrei vedere una discrepanza in termini di ciò che stanno facendo, come lo stanno facendo e la qualità delle cose che stanno producendo."
Christopher Giles, Sr. IT ERP Analyst Recaro Automotive
Maggiore efficienza degli operatori
- Le istruzioni basate sui ruoli, fornite in un sistema granulare e basato sulle attività, aiutano gli operatori a suddividere i complessi flussi di produzione in passaggi più piccoli e guidati, semplici e facili da seguire. Quando gli operatori si sentono sicuri di aver svolto bene il lavoro, aumenta la soddisfazione e la fidelizzazione dei dipendenti.
- La condivisione di istruzioni di lavoro digitali basate su modelli e interattive con gli operatori di prima linea rende i dati di progettazione più accessibili e aiuta a semplificare i cambiamenti.
Fonte unica di verità
- Mantenere e aggiornare la documentazione cartacea è difficile. Salvare e rendere disponibili le istruzioni in Plex garantisce agli operatori di avere sempre la versione più aggiornata delle istruzioni di lavoro.
- Gli operatori possono accedere a istruzioni chiare e concise quando ne hanno bisogno, con un collegamento diretto al sistema di controllo della documentazione che contiene tutte le informazioni necessarie e accesso istantaneo ai contenuti multimediali all'interno di Plex.
Migliore qualità
- I complessi flussi di produzione sono suddivisi in passaggi più piccoli e guidati, riducendo le possibilità di errore, garantendo un funzionamento uniforme, riducendo lo scarto e migliorando la qualità del prodotto.
- Agli operatori vengono forniti avvisi di qualità in tempo reale, in modo che possano rilevare e risolvere i problemi prima di andare avanti. Gli errori dovuti a istruzioni inadeguate o difficili da seguire sono ridotti, anche per i processi complessi.
Scoprite come le istruzioni di lavoro guidate in Plex possono semplificare le vostre operazioni. Guardate la demo interattiva qui.
Contenuti correlati