Loading
Report degli analisti

Costruzione di una strategia digitale per la conformità FSMA e la tracciabilità alimentare

Guarda ora

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Strategia digitale

 

Le vostre operazioni sono pronte per l’entrata in vigore della sezione 204 (d) della FSMA?

La garanzia della qualità è sempre stata una priorità per i produttori di alimenti e bevande, ma il 20 luglio 2028 la qualità diventerà più importante che mai.

In quella data, il Food Safety Modernization Act (FSMA) implementerà la regola 204 (d), che richiede una maggiore tracciabilità in diversi modi lungo tutta la supply chain. Ci sono diverse disposizioni chiave di cui i produttori come voi devono essere a conoscenza e per cui devono prepararsi molto prima di quel giorno di luglio 2028, e ABI Research è qui per aiutarvi a capire cosa è necessario.

In questo rapporto di analisi, scoprirete un’analisi essenziale degli aggiornamenti della FSMA e del loro impatto sulle vostre operazioni, tra cui:

  • Requisiti di registrazione e reportistica
  • Requisiti di tracciabilità
  • Considerazioni sulla collaborazione
  • Considerazioni sull’implementazione

Non siete pronti a leggere il rapporto completo? Per una rapida istantanea visiva del percorso verso la conformità alla FSMA, cliccate qui per vedere un’infografica correlata.

Volete saperne di più? Cliccate qui per guardare The Journey to Operational Excellence: Quality-Driven Compliance

Scaricate il report

Questo campo è obbligatorio
Questo campo è obbligatorio
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.