Loading

Soluzioni Plex Connected Worker

  • Panoramica
  • Capacità
  • Casi di studio
  • Caratteristiche
  • RISORSE
Demo del prodotto

Siete pronti a guidare il giro della produzione intelligente?

La piattaforma Plex Connected Worker è la vostra occasione per diventare pionieri mentre il settore manifatturiero affronta un cambiamento significativo nella forza lavoro. Ora è il momento di potenziare i vostri dipendenti attraverso la tecnologia, i dati e una comunicazione migliorata.

Icona di una persona davanti allo schermo di un computer

Standardizzazione dell’onboarding

Caratteristica delle istruzioni di lavoro digitali: guida passo-passo per le attività

Icona di uno schermo di computer con grafici dei dati

Decisioni basate sui dati
Gestione delle attività, accesso a informazioni in tempo reale e intervento su altri parametri chiave

icona dispositivo mobile connesso al Wi-Fi

Comunicazione senza interruzioni

Scoprite i vantaggi di un reparto produttivo connesso, mentre i dipendenti utilizzano un’integrazione della chat di Microsoft Teams

Cos'è un lavoratore connesso?

Un lavoratore connesso è un dipendente della produzione che utilizza strumenti digitali per rimanere collegato con macchine, dati e persone in tempo reale. La soluzione per lavoratori connessi di Plex fornisce istruzioni di lavoro digitali passo-passo, integra il monitoraggio delle attività e le metriche delle prestazioni e consente una collaborazione senza interruzioni attraverso una chat integrata. Questo permette ai lavoratori di prendere decisioni basate sui dati, ridurre gli errori e sentirsi più innestati collegando il loro lavoro al processo produttivo più ampio.

Plex Connected Worker: uniformità e chiarezza

The Rise of the Connected Worker: Navigating the Changing Industrial Landscape

Capacità del lavoratore connesso
 

Connessione delle persone alla produttività

Fornite una guida passo-passo per persone, macchine e dispositivi, automatizzando al contempo le attività a basso valore.

Le Digital Work Instructions e le Interactive Work Instructions all'interno di Plex Connected Worker offrono istruzioni passo-passo per guidare i dipendenti nell’attività attuale. Questo facilita la condivisione delle conoscenze, garantisce la qualità e aumenta la sicurezza. Automatizzando le attività ripetitive, i lavoratori possono essere più coinvolti nel loro lavoro e rimanere produttivi.

Connessione tra persone e processo

Organizzate, monitorate e ottimizzate le attività di persone, macchine e dispositivi.

Gli strumenti di gestione delle attività Plex Connected Worker Activity Management vi aiutano a organizzare, monitorare e ottimizzare le attività dei vostri dipendenti. Questo migliora le prestazioni complessive dei dipendenti creando una forza lavoro più soddisfatta, trasferendo le conoscenze senza interruzioni, semplificando i processi e aumentando la qualità e la sicurezza.

Collegamento tra persone

La comunicazione "intelligente" favorisce una cultura aziendale innestata e informata

Una caratteristica di chat integrata in Plex Connected Worker ha dimostrato di aumentare la produttività del 25%. I dipendenti possono collaborare tra loro con la semplice pressione di un tasto, risolvere i problemi più rapidamente grazie a una comunicazione efficiente e mantenere aggiornato in tempo reale l’intero reparto produttivo.

Collegamento delle persone allo scopo

Ispirate passione e dedizione in ogni fase

Instillate un maggiore senso di scopo e incoraggiate la fidelizzazione consentendo ai dipendenti di seguire la progressione del workflow oltre le loro attività individuali. Con Plex Connected Worker, le persone possono comprendere meglio come contribuiscono ai principali parametri di prestazione di un’azienda e garantire che la loro competenza resti nel reparto produttivo.

Tecnologia connessa supportata dagli aspetti principali della produzione intelligente

Plex Connected Worker offre alla vostra azienda uniformità e flessibilità mentre il settore continua a cambiare.

Icona dei connettori

Connessione

Strumenti, processi, dati e persone attraverso l’intero ciclo di vita del sistema di produzione.

Icona Automazione

Automazione

delle attività ripetitive e sviluppo di nuove competenze per i vostri dipendenti.

Icona di monitoraggio

Monitoraggio

Monitoraggio di attività, progressi e comunicazioni in un'unica schermata.

Icona che rappresenta il termine "Analizzare"

Analizzare

Analizzate le metriche di produzione in tempo reale e prendete decisioni informate.

Caratteristiche di Plex Connected Worker
 

Istruzioni di lavoro digitali

Connected Worker di Plex fornisce ai dipendenti istruzioni passo-passo per guidare le attività tra persone, macchine e dispositivi. Questo velocizza il processo di inserimento, migliora la precisione, riduce l’errore e accelera i tempi di produzione.


Indicatori chiave

 

Le metriche delle prestazioni in tempo reale offrono informazioni sulla produzione sempre a portata di mano. Con una maggiore visibilità sulla produzione, il vostro team sarà in grado di prendere decisioni basate sui dati.

 


Gestione delle attività

La "schermata iniziale" di Plex Connected Worker semplifica l’attività di produzione in un unico punto facilmente accessibile. I responsabili di team possono organizzare, monitorare e ottimizzare i compiti per persone, macchine e dispositivi.


Collaborazione

Un'applicazione Microsoft Teams integrata collega le persone nel reparto produttivo e nell'azienda. Grazie a una comunicazione intelligente, i dipendenti possono coordinarsi meglio e collaborare in modo efficiente tra loro.


Gestione delle competenze e della conoscenza

Plex Connected Worker offre un sistema centralizzato per il monitoraggio delle competenze, l’abilitazione e l’applicazione. Le aziende non devono più affidarsi al passaparola per la condivisione delle conoscenze, ma possono mantenere uno standard di competenza.


Salute e sicurezza dei dipendenti

La tecnologia Plex Connected Worker crea un'unica fonte attendibile per la formazione e le istruzioni di lavoro. Questa uniformità riduce i rischi, migliora la produttività e garantisce il benessere e la sicurezza dei dipendenti.

"Le applicazioni Connected Frontline Workforce (CFW) sono un imperativo strategico per affrontare sfide critiche in materia di sicurezza, qualità e produttività. I leader del settore manifatturiero stanno implementando applicazioni CFW per colmare le lacune di competenza, migliorare la fidelizzazione dei dipendenti e potenziare l’esperienza complessiva dei dipendenti grazie a interfacce utente più efficaci, formazione interattiva e insight in tempo reale."

Allison Kuhn - Analista di ricerca su futuro del lavoro industriale, EHS e sostenibilità presso LNS Research

Domande frequenti sui lavoratori connessi

 

Che cos'è una soluzione per lavoratori connessi?

Plex Connected Worker è uno strumento di produzione intelligente che porta i lavoratori in prima linea in un ecosistema digitale collegando persone, macchine e processi. Fornisce istruzioni di lavoro digitali passo dopo passo, monitoraggio delle attività, metriche delle prestazioni in tempo reale e collaborazione integrata tramite chat. L'obiettivo è standardizzare i workflow, migliorare la chiarezza e rendere il reparto produttivo più connesso ed efficiente.

In che modo una soluzione per lavoratori connessi migliora la produttività?

Aumenta la produttività guidando i lavoratori con istruzioni digitali passo dopo passo che riducono gli errori e accelerano l'inserimento. La visibilità in tempo reale delle metriche delle prestazioni chiave aiuta i lavoratori e i manager a prendere decisioni basate sui dati e a ottimizzare le loro attività. Gli strumenti di collaborazione integrati come la chat di Microsoft Teams aiutano i team a coordinarsi rapidamente, riducendo ritardi e incomprensioni.

In che modo una soluzione per lavoratori connessi migliora la sicurezza e la conformità? 

Centralizzando i materiali di formazione, le istruzioni di lavoro e la documentazione sulla sicurezza, la soluzione garantisce che ogni lavoratore segua le stesse procedure standardizzate, riducendo il rischio. Acquisisce e applica le competenze attraverso un sistema unificato, aiutando a mantenere la conformità. E poiché le attività sono guidate e monitorate, le deviazioni sono più facili da individuare e correggere prima che portino a incidenti di sicurezza.

Le soluzioni per lavoratori connessi possono integrarsi con i sistemi esistenti?

Sì: Plex Connected Worker è integrato nella nostra piattaforma MES / Smart Manufacturing più ampia, quindi può funzionare insieme ad altri sistemi di stabilimento e aziendali. Gli aggiornamenti recenti consentono anche l'interoperabilità con le applicazioni Rockwell e i sistemi MES ed ERP di terze parti.

Risorse in evidenza

Guarda altre risorse e demo
Guida al MES flessibile | MES personalizzato | Plex di Rockwell Automation | IT
Guida al MES flessibile | MES personalizzato | Plex di Rockwell Automation | IT
Guida al MES flessibile | MES personalizzato | Plex di Rockwell Automation | IT
Esplorate la guida Elastic MES e scoprite come un MES scalabile e cloud-native supporta la resilienza e la crescita a lungo termine.
Scoprite di più
Chevron RightChevron Right
Istruzioni di lavoro digitali | Plex by Rockwell
Istruzioni di lavoro digitali | Plex by Rockwell
Istruzioni di lavoro digitali | Plex by Rockwell
Uniformità e chiarezza: maggiore produttività, migliore qualità e costi ridotti a portata di mano con le istruzioni di lavoro digitali.
Scoprite di più
Chevron RightChevron Right
Plex Connected Worker and LNS Research Webinar | Plex
Plex Connected Worker and LNS Research Webinar | Plex
Plex Connected Worker and LNS Research Webinar | Plex
Explore how Plex Connected Worker solutions drive productivity, compliance, and operational visibility, as highlighted in LNS Research.
Scoprite di più
Chevron RightChevron Right
Gartner® Hype Cycle™ for Manufacturing Operations Strategy, 2026 report
Gartner® Hype Cycle™ for Manufacturing Operations Strategy, 2026 report
Gartner® Hype Cycle™ for Manufacturing Operations Strategy, 2026 report
Accedete alle analisi di Gartner sulla gestione delle iniziative per i lavoratori connessi nel reparto produttivo attraverso framework di valore e prestazioni misurabili.
Scoprite di più
Chevron RightChevron Right
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.