Loading
Case Study
Recent ActivityRecent Activity

Ultra Tool & Manufacturing risparmia migliaia di dollari e centinaia di ore di lavoro ogni anno con Plex

Caso di studio

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ultra Tool & Manufacturing risparmia migliaia di dollari e centinaia di ore di lavoro ogni anno con Plex

Ultra Tool & Manufacturing ha iniziato la sua attività nel 1969 a Milwaukee come officina di utensili e stampi, per poi espandersi e includere servizi aggiuntivi come la stampa di metalli, la progettazione di stampi e la fabbricazione di metalli. La loro attività di livello mondiale ha sede a Germantown, WI. Pur trovandosi in una città più piccola, Ultra gestisce un'attività su scala più ampia. Da oltre 50 anni fornisce ai propri clienti prodotti e servizi di eccellente qualità e continua a prosperare ancora oggi.

Questa voglia di crescere è il motivo per cui Ultra ha ottenuto un riconoscimento nazionale: i leader dell'azienda non hanno mai avuto paura di abbracciare le nuove tecnologie. Nel 2015, l'apertura di un nuovo stabilimento ha permesso di utilizzare presse più grandi e di ampliare le capacità, compresa l'implementazione della soluzione ERP (Enterprise Resource Planning) basata su cloud di Plex. Nel corso degli anni, Plex ERP, che include la soluzione MES (Manufacturing Execution System), ha aiutato Ultra a migliorare la qualità, i processi e la reattività. Da questa implementazione, Ultra ha identificato una nuova esigenza per la sua attività in crescita: la capacità di controllare meglio le prestazioni del reparto produttivo.

Panoramica

  • Risparmio annuale di USD 48.000 grazie all'automazione della registrazione della produzione e della creazione delle etichette
  • Riduzione dei tempi di configurazione del centro di lavoro con un risparmio annuale di USD 80.000
  • 243 ore di lavoro manuale risparmiate ogni anno

Uno dei miei principali obiettivi iniziali era capire cosa stavamo realmente risparmiando dal punto di vista dell’automazione della registrazione della produzione e della creazione delle etichette. Solo con questi due aspetti, abbiamo ottenuto un risparmio annuo di circa USD 48.000, che ha praticamente coperto con facilità il costo del prodotto Plex MES A&O.

Andrew Loescher - Specialista Ultra di automazione industriale
 

Recuperare il tempo perso

La necessità di migliore prestazioni nello stabilimento ha portato Ultra a scegliere la soluzione MES Automation and Orchestration (MES A&O) di Plex, che collega Plex MES allo stabilimento per controllare il flusso di informazioni e i processi, aumentando l’efficienza, riducendo i costi ed eliminando gli errori manuali. Quando un’azienda produce milioni di pezzi all’anno, la capacità di monitoraggio e di ottenere visibilità è una funzione importante. Ultra ha riconosciuto che la mancanza di automazione e di approfondimenti sui dati a livello granulare lasciava molto spazio all’incertezza e, con l’incertezza, arrivano i costi. Per Ultra, questo costo equivaleva a decine di migliaia di dollari in lavoro manuale per la configurazione e a più di 240 ore operative extra ogni anno.

Durante la ricerca della soluzione di automazione per lo stabilimento, Ultra ha identificato una serie di criticità che sperava venissero risolte. In generale, mancava visibilità sul reparto produttivo. La scarsa o assente visibilità sul reparto produttivo ha generato un effetto domino di altri problemi: Ultra non aveva modo di conoscere i tassi delle macchine, quali dovessero essere o perché un operatore non avesse raggiunto le aspettative di produzione. Alcuni problemi, come un operatore che dimentica di effettuare il login o il logout dalla produzione, erano dovuti a errori manuali.

Plex MES A&O, un potente set di strumenti low-code che collega Plex MES allo stabilimento, consentendo l’automazione delle attività e l’orchestrazione dei workflow per eliminare errori umani e supervisione manuale, ha offerto a Ultra le soluzioni che cercava. Da quando ha implementato Plex MES A&O nel giugno 2021, Ultra ha sperimentato una serie di cambiamenti positivi, come una maggiore visibilità sulla produzione e il monitoraggio dei dati.

Dopo aver iniziato con una sola pressa, Ultra ne ha aggiunte altre nove nel corso di un anno e ha aggiornato i controlli sulle macchine più vecchie o obsolete. L’implementazione non si è limitata alle macchine, ma ha incluso anche la formazione o la riqualificazione degli operatori per utilizzare al meglio Plex MES A&O. Questa è stata una mossa cruciale per Ultra, poiché i loro operatori spesso saltano da una macchina all’altra. Un grande cambiamento per Ultra, l’implementazione è andata a buon fine poiché hanno suddiviso il processo in parti gestibili.

Informazioni

Logo Ultra

Ultra Tool & Manufacturing, con sede in Wisconsin, è un produttore privato focalizzato sulla qualità e sulla ripetibilità di parti metalliche e stampi, dalla progettazione alla produzione. Specializzata nello stampaggio e nella fabbricazione, Ultra Tool & Manufacturing produce componenti metallici di precisione per i settori industriali dei veicoli ricreazionali, automobilistico, elettrico, giardinaggio, piccoli motori e difesa militare. Con poco più di 100 dipendenti, il 2023 segna 54 anni di attività per Ultra.

Settore: Produzione industriale

Sede: Germantown, Wisconsin

Pubblicato 11 ottobre 2023

Argomenti: Produzione industriale Automazione e Orchestrazione MES Produzione intelligente Trasformazione digitale Operazioni produttive

Risorse in primo piano

Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.