Loading
Case Study
Recent ActivityRecent Activity

Bayrak Technik ottiene miglioramenti operativi a livello di gruppo grazie alle soluzioni software Plex

Un’implementazione più ampia e approfondita dei moduli ERP, MES e QMS crea un’unica fonte attendibile che aiuta a ottimizzare le operazioni di produzione, formando al contempo un importante collegamento nella catena digitale globale del settore automobilistico.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Primo piano di un grande ingranaggio metallico con denti intricati e superficie usurata, che evidenzia il suo design industriale.

Panoramica

Bayrak Technik GmbH è specializzata nello sviluppo e nella produzione di componenti in termoplastica, elastomero e metallo per applicazioni interne, esterne e per telai nel settore automobilistico globale, nonché per la tecnologia di tenuta nei settori industriali sanitario (medico) e delle costruzioni.

Con quattro stabilimenti di produzione in Germania, era alla ricerca di una piattaforma software aziendale multi-modulo e strettamente integrata che raccogliesse, analizzasse e condividesse i dati operativi per un controllo del magazzino ricambi e una pianificazione delle risorse aziendali (ERP) più accurati.

L’implementazione della Plex Smart Manufacturing Platform di Rockwell Automation non solo crea una base stabile per la propria trasformazione digitale in corso, ma stabilisce anche un punto di ancoraggio solido per l’integrazione dei suoi dati nelle operazioni a valle dei clienti, mentre l’adozione di catene digitali end-to-end sta guadagnando slancio nei mercati globali.

Sfida
  • Un produttore tedesco di componenti in termoplastica, elastomero e metallo individua la necessità di un approccio unificato alla qualità, alla pianificazione e al controllo del magazzino ricambi.
Soluzione
  • Software Plex – Moduli ERP, QMS e MES
Risultati
  • Controllo più rigoroso del magazzino ricambi
  • Pianificazione della produzione più accurata
  • Migliore integrazione degli asset
  • Analisi e implementazione dei dati operativi migliorate
  • Miglioramento della qualità e della sostenibilità attraverso il monitoraggio delle macchine
  • Dipendenti più autonomi grazie a informazioni utili in tempo reale
  • Informazioni più accurate per la catena digitale

Sfida

 

L’adozione della suite software Plex da parte di Bayrak è stata motivata sia da esigenze interne sia da richieste esterne guidate dal mercato.

Secondo Johan van der Werf, chief information officer di Bayrak Technik GmbH: “Non solo avevamo bisogno di ottenere un controllo più ampio e migliore sui nostri processi produttivi, ma volevamo anche rafforzare il controllo del nostro magazzino ricambi, poiché le discrepanze di magazzino potevano influire sulla pianificazione e sulla capacità. Abbiamo anche identificato la necessità di riunire varie fonti di informazioni per creare una finestra unica e unificata sulle nostre operazioni di produzione.”

A queste pressioni operative quotidiane si è aggiunta la richiesta di uno dei suoi principali clienti – un OEM automobilistico multinazionale – di accedere ai dati delle macchine di Bayrak Technik per completare una catena digitale. “Questo cliente è stato il primo con questo tipo di richiesta”, spiega van der Werf, “ma sapevamo che non sarebbe stato l’ultimo, quindi per rispondere a entrambe le sfide sapevamo di aver bisogno di una piattaforma di produzione intelligente solida, scalabile e ampiamente implementabile.”

Soluzione

 

Van der Werf afferma: “Avevo esperienza del modulo ERP Plex, dove avevo supervisionato la sua implementazione in una delle prime applicazioni basate in EMEA presso strutture ora di proprietà di Bayrak Technik, nel 2015.  Dopo alcune modifiche di localizzazione che hanno adattato il software ai modelli di finanza e fiscali EMEA, il software è stato avviato con successo in uno stabilimento in Germania, seguito da stabilimenti in Repubblica Ceca e Polonia.”

La suite Plex ha dimostrato le sue capacità. “Ha funzionato bene e tutti hanno imparato rapidamente a usarlo”, spiega.  “E quando Plex è stato acquisito da Rockwell Automation ci ha dato ancora più fiducia per compiere i prossimi passi in Bayrak, che prevedranno l’implementazione dei moduli sistema di gestione della produzione (MES) e sistema di gestione della qualità (QMS) in tutti e quattro i suoi stabilimenti di produzione tedeschi.”

Oltre ad adottare altri elementi della suite Plex, l’implementazione geografica più ampia in altri siti del gruppo Bayrak significa che l’azienda è ora in grado di affrontare una più ampia varietà di sfide operative da un unico ambiente software.

Risultati

 

Sono finiti i tempi delle soluzioni software isolate e “scatole nere”, con poca o nessuna integrazione. La suite software Plex riunisce tutti i dati per creare un'unica fonte attendibile per tutti gli stakeholder.

I vantaggi immediati includono un controllo più rigoroso del magazzino ricambi, una pianificazione della produzione più accurata, una migliore integrazione degli asset e analisi e implementazione dei dati operativi migliorate.

“È anche un passo importante nella nostra trasformazione digitale”, spiega van der Werf. “Credo che l’adozione di soluzioni digitali dovrebbe essere un obiettivo per ogni azienda. I nostri clienti ci sfidano certamente a trasformarci. Questo include il nostro cliente OEM del settore automobilistico che vuole i dati delle nostre macchine in modo da poter prevedere e pianificare i propri sistemi di produzione come parte di una catena digitale più lunga.”

Ci sono anche altri vantaggi offerti da questa soluzione integrata. “Gli obiettivi di qualità, manutenzione e sostenibilità vengono affrontati con dati operativi delle macchine più accurati”, aggiunge van der Werf. “E rimuovendo la registrazione manuale su carta non solo siamo più efficienti, ma le nostre informazioni sono più tempestive e accurate, e possiamo riflettere questo molto più facilmente ed efficacemente – fino al livello del numero di serie del prodotto – nei dati che inviamo ai nostri clienti.

“Plex ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno in un unico ambiente”, conclude van der Werf. “Anche le dinamiche di relazione sono cambiate, con l’istituzione del team di supporto Plex a Praga, il che significa che il supporto che riceviamo ora è ancora più rapido.”

Caso di studio

Pubblicato 5 agosto 2025

Argomenti: Plastica e gomma Sistema di gestione della produzione (MES) Pianificazione delle risorse aziendali (ERP) Sistema di gestione della qualità (QMS) Trasformazione digitale

Risorse in primo piano

Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.