Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Il dipendente di Wisco festeggia il 4 luglio grazie alla pianificazione del magazzino ricambi nel cloud

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_170630_Wisco_Employee

Immaginate una delle più grandi festività estive degli Stati Uniti. La vostra famiglia, gli amici e i colleghi hanno in programma molte attività, tra cui picnic, barbecue, giochi, nuoto e, naturalmente, fuochi d’artificio. Tutto è decorato con i colori rosso, bianco e blu, pronto per la festa. Anche il clima caldo segnala che il fine settimana sarà indimenticabile.

Ma non potrete partecipare perché dovete essere al lavoro per svolgere il compito importante ma noioso dell’inventario fisico annuale durante il fine settimana del Giorno dell’Indipendenza. Questo è ciò che è accaduto a Mike O’Malley, Controller di Wisco Industries, per quasi 35 anni.

Prima di implementare la  Plex Smart Manufacturing Platform, l’azienda, uno  stamper e fabbricante di metalli che produce componenti per il  settore alimentare, doveva pianificare il magazzino ricambi manualmente. Con la chiusura dell’anno fiscale a giugno, la pianificazione del magazzino ricambi iniziava a metà maggio e comprendeva la compilazione di 9000 etichette di magazzino ricambi e la regolazione manuale del magazzino ricambi.

Con Plex, Mike ora si gode il fine settimana del 4 luglio con la famiglia e gli amici perché non deve più occuparsi dell’inventario fisico. Invece, Mike e il suo team gestiscono il magazzino ricambi dell’azienda tutto l’anno nel cloud, riducendo il processo di audit di fine anno da settimane a poche ore. Come ulteriore vantaggio, il magazzino ricambi di Wisco è stato ridotto del 20 percento e l’azienda ha migliorato la movimentazione dei materiali.

Mentre fate il barbecue e guardate i fuochi d’artificio, pensate a Mike che ora è fuori a festeggiare con voi. 

Argomenti: Aerospaziale Automotive Cibo e Bevande Alta tecnologia ed elettronica Produzione industriale Plastica e gomma Stampaggio di precisione dei metalli

Kaitlin Rebella
Kaitlin Rebella
Senior Manager of Corporate Communications, Plex Systems
In qualità di membro del team di comunicazione aziendale di Plex, Kaitlin Rebella condivide storie rilevanti e tempestive sull’organizzazione, il suo team e l’intera comunità Plex di clienti e partner. Ha trascorso oltre un decennio a occuparsi di relazioni pubbliche, marketing e comunicazione, rappresentando diverse organizzazioni globali nei settori della tecnologia, della produzione e della supply chain. Kaitlin ha una laurea in giornalismo presso la Michigan State University.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.