Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Perché i produttori dovrebbero considerare soluzioni MES basate su cloud

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Prendetevi un momento per riflettere su tutti i vostri obiettivi, strategie e attività che riempiono le vostre giornate lavorative. La maggior parte, se non tutte, dovrebbe avere una cosa in comune: hanno un impatto sul reparto produttivo. Ecco perché probabilmente avete già una certa familiarità con i manufacturing execution systems (MES) e la loro capacità di fornire la base per pianificare, gestire e monitorare ogni fase durante la produzione.

Ma negli ambienti produttivi moderni, sempre più apparecchiature e macchine vengono collegate – e devono essere collegate – al MES di un’azienda per fornire dati operativi utilizzabili in tempo reale. Dopotutto, è solo attraverso i dati che un team operativo può monitorare efficacemente la produzione per aumentare il tempo di operatività, ridurre i costi e migliorare la produttività. Sempre più produttori stanno riconoscendo i vantaggi delle tecnologie digitali che portano il MES oltre il reparto produttivo e creano un sistema che ha un impatto positivo sull’intera azienda.

Questo si chiama connected manufacturing, una strategia aziendale che sfrutta il cloud computing per utilizzare dati operativi e aziendali al fine di ottenere maggiore visibilità, efficienza, controllo e soddisfazione del cliente, e che richiede il cloud.

Maggiore visibilità

Il vostro MES è integrato con il vostro ERP e altri sistemi di gestione aziendale? In tal caso, il potenziale di utilizzo e analisi dei dati operativi per supportare le decisioni aziendali diventa illimitato, e non si limita alla vostra impresa. Integrare il MES con l’ERP e collegarsi con i vostri clienti e fornitori significa poter raccogliere dati in tutta la vostra supply chain. Immaginate le decisioni proattive che sarebbero possibili se la vostra soluzione MES fosse “consapevole” dei cambiamenti della domanda a monte dei vostri clienti, così da poter influenzare i cambiamenti a valle verso i vostri fornitori.

Esistono molti esempi di come questa integrazione generi valore oltre il reparto produttivo. L’integrazione di magazzino ricambi e sistemi di gestione della qualità garantisce che i ricambi identificati come di scarsa qualità o non conformi durante la produzione di una specifica commessa non vengano utilizzati nell’operazione successiva. Quando una macchina nel reparto produttivo si ferma, potete avvisare la manutenzione, valutare le implicazioni finanziarie e persino avvisare i clienti per ridurre al minimo l’impatto sull’attività.

Monitorando le prestazioni delle macchine e le condizioni ambientali come temperatura, umidità, vibrazioni e ora del giorno, potete determinare se un processo funziona diversamente a un certo livello di umidità o in un determinato momento e quindi adottare le misure necessarie per regolarlo.

Connettività cloud

La maggior parte delle soluzioni MES tradizionali sono on-premise perché la quantità di dati provenienti dal livello di automazione è troppo elevata e troppo rapida per la larghezza di banda verso il cloud, ma sempre più sistemi basati su cloud vengono adottati per mantenere una connessione stretta con ERP, altri sistemi e la supply chain. Il cloud offre scalabilità on-demand man mano che la vostra azienda cresce ed è progettato per essere connesso, così da integrarsi molto più facilmente con altri sistemi, anche con una soluzione di automazione industriale on-premise.

Un MES nativo cloud non è lo stesso di uno adattato da una soluzione on-premise per creare un prodotto cloud con meno funzionalità o caratteristiche diverse. I potenziali problemi di sicurezza e scalabilità sono già stati risolti in un sistema cloud multi-tenant sicuro che ha già dimostrato la propria efficacia presso numerosi siti di clienti in tutto il mondo.

La sincronizzazione tra MES ed ERP può essere semplice e vi consente di svincolare la vostra forza lavoro. Funzioni come il monitoraggio del magazzino ricambi richiedevano la presenza di qualcuno nel reparto produttivo, ma con la connettività cloud non è più così. Potete controllare il magazzino ricambi su un dispositivo mobile ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre, il vostro personale operativo probabilmente non è esperto di IT. Se il sistema si blocca, non solo la produzione si ferma, ma ripristinare il funzionamento del MES diventa un incubo per l’IT. Con il cloud, il vostro personale operativo si concentra sul vostro aspetto principale, lasciando l’IT nelle mani degli esperti.

Connected Manufacturing e MES

Il vostro MES può essere una soluzione ancora più potente per la vostra azienda quando è collegato all’alta direzione. Dopotutto, gestite un’azienda, quindi avete bisogno di un sistema che supporti le esigenze complessive dell’azienda con dati operativi per offrire maggiore visibilità a tutta l’organizzazione – anche in modalità wireless, ovunque e in qualsiasi momento. Il cloud libera risorse IT per altre attività di alto valore come apprendere dalle analisi o supportare progetti di miglioramento. E come soluzione di controllo intimamente connessa, un MES si occupa di molte attività di routine per una maggiore agilità.

Volete essere meglio attrezzati per affrontare le sfide del settore con sicurezza e rapidità, vero?Scaricate questo white paper per scoprire i vantaggi del MES nel cloud e portare avanti il vostro percorso di smart manufacturing.

Argomenti: Produzione industriale

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.