Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Toyotetsu America, Inc. guida il settore con la visibilità della supply chain snella e la produzione connessa

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_190625_Toyotetsu_America

In qualità di uno dei dieci principali fornitori di Toyota, Toyotetsu America, Inc. (TTAI) ha visto l’opportunità di influenzare e migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i fornitori all’interno della sua supply chain globale digitalizzando le sue operazioni. TTAI produce parti di carrozzeria, parti funzionali e parti di telaio per Toyota, Nissan, GM, Tesla e Subaru. Nel 2016, TTAI ha avviato un’iniziativa pluriennale chiamata Toyota Supplier Visualization con l’obiettivo di aiutare i fornitori di Toyota a soddisfare i rigorosi requisiti stabiliti da Toyota, e TTAI è in prima linea in questo progetto. Tre componenti critiche dell’iniziativa includono:

  1. L’integrazione del “Toyota Way” in tutta la supply chain, basata sui principi lean e sul miglioramento continuo,
  2. Abilitare la collaborazione in tempo reale tra i fornitori, e
  3. Ottenere visibilità sugli shop floor dei suoi impianti in Nord America per eliminare i processi manuali.

Non solo la scala e l’ampiezza di questa iniziativa sono senza precedenti, ma include anche gli strumenti e le tecnologie per rendere Industry 4.0 una realtà con produzione connessa.

Per supportare questa iniziativa, TTAI ha capito di aver bisogno di un sistema che le permettesse di soddisfare questi requisiti senza complicate personalizzazioni o integrazioni. Plex Smart Manufacturing Platform è stata scelta come unica fonte di verità globale e come dorsale per il progetto. TTAI ha lavorato a stretto contatto con Plex per sfruttare le funzionalità “pronte all’uso”, tra cui l’integrazione PLC per il 100% delle sue macchine e funzionalità Kanban per identificare e fornire un miglioramento continuo. Oggi, due stabilimenti TTAI sono operativi, compresi i PLC integrati per più di 250 centri di lavoro. Entro il 2020, altri sei stabilimenti saranno operativi negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Il grande impegno di TTAI è l’inizio di un processo di ottimizzazione dell’intera catena del valore in tutto il Toyota Production System, dall’OEM alle materie prime, dal prodotto finito alla spedizione al cliente. La spinta all’eccellenza dell’azienda ha portato TTAI a realizzare la propria visione di leader nella smart manufacturing. Per questo motivo, TTAI ha ricevuto il 2019 Plex Impact Award for Leadership al PowerPlex 2019 a Detroit. Questi premi annuali riconoscono i trasformatori manifatturieri, gli innovatori e leader del settore. Ogni anno, Plex riconosce i produttori leader per la loro capacità di rimodellare il settore manifatturiero, stabilire gli standard per le migliori pratiche e ridefinire il modo in cui le aziende hanno successo e crescono.

Argomenti: Automotive

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.