Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Gli sforzi per appiattire la curva hanno creato le condizioni per la crescita, mentre i fornitori di auto e le aziende di formatura dei metalli cinesi aumentano la produzione

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_200506_SforziRiusciti

Set di dati globale

Dati di produzione globali al 2020-05-06

I dati di questa settimana mostrano che la produzione manifatturiera mondiale (vedi grafico sopra) rimane stabile per la terza settimana consecutiva. Questa attività costante (seppur bassa) si verifica in un momento in cui le principali regioni che stiamo monitorando a livello globale stanno registrando anche una diminuzione dei nuovi casi di COVID-19. Secondo il Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, questa tendenza è uno degli indicatori chiave che gli sforzi per "appiattire la curva" stanno avendo effetto.

Una nuova ricerca di John Hopkins all'inizio di questa settimana indica che negli Stati Uniti, in Germania, in Italia e in Spagna si sta registrando un andamento al ribasso dei nuovi casi. Tuttavia, la media a cinque giorni della Francia è ancora in aumento. 

Ecco come si sta sviluppando la situazione nella comunità manifatturiera per regione.

 

Set di dati degli Stati Uniti

Dati sulla produzione negli Stati Uniti al 2020-05-06

L’attività negli Stati Uniti è leggermente in aumento questa settimana. Considerando che gli ordini di rimanere a casa stato per stato sono rimasti in gran parte invariati nell’ultimo mese, questo non dovrebbe sorprendere. Tuttavia, mentre stati come Missouri e Colorado e molti altri si preparano ad allentare le restrizioni, potremmo vedere un aumento simile dell’attività manifatturiera con il ritorno dei lavoratori negli impianti. Ecco una guida stato per stato alle attuali attività di restrizione tratta da USA Today per riferimento.

 

Set di dati 2020 di Francia, Germania, Italia, Spagna

Dati sulla produzione di Francia, Germania, Italia e Spagna al 2020-05-06

La Germania sta registrando nuovamente una crescita della produzione dopo un leggero calo la scorsa settimana. Questa crescita potrebbe essere dovuta in parte alla riapertura delle case automobilistiche locali, in seguito all’allentamento delle restrizioni del lockdown, come anticipato nel post del blog della scorsa settimana. La Spagna sta registrando la prima ripresa dell’attività dalla fine di marzo, probabilmente a causa dell’allentamento delle restrizioni del lockdown, che ha permesso ai lavoratori del settore manifatturiero di tornare negli stabilimenti. L’Italia è rimasta sostanzialmente stabile, mentre la Francia ha registrato un leggero aumento che si è poi attenuato nell’ultima settimana. Tuttavia, nonostante l’aumento della curva dei casi giornalieri in Francia, i produttori, tra cui il costruttore automobilistico francese Groupe PSA, stanno portando avanti i piani per la riapertura in Francia e in altre regioni non statunitensi, come riportato da Bloomberg, nelle prossime settimane.

 

Oltre all’attività specifica per regione, questa settimana abbiamo notato due tendenze specifiche dei settori industriali.

 

Dati del settore automobilistico cinese (notare il calo della scorsa settimana dovuto alla festività nazionale)

Dati sulla produzione automobilistica in Cina al 2020-05-06

I produttori cinesi che servono principalmente l'industria automobilistica sono in costante aumento da febbraio (nonostante il calo dell’attività della scorsa settimana dovuto a una festività nazionale). Ciò indica che le segnalazioni di una diminuzione della domanda di auto da parte dei consumatori cinesi (come riportato nel post della scorsa settimana) non sono necessariamente correlate all’attività produttiva locale, indicando che i produttori che stiamo monitorando servono probabilmente una clientela geograficamente diversificata.

 

Set di dati globali della formatura dei metalli

 

Dati di produzione globali al 2020-05-06

Il settore globale della formatura dei metalli ha registrato tre settimane consecutive di crescita. Quando abbiamo esaminato i singoli produttori che stanno aumentando la produzione in questo periodo, abbiamo notato alcune caratteristiche comuni. In primo luogo, questi produttori sono in gran parte considerati “essenziali” come definito da diverse regioni a livello globale, producendo dispositivi medici o forniture idrauliche commerciali. In secondo luogo, non servono solo il settore automobilistico, il che indica che i produttori con una base clienti diversificata per settore industriale potrebbero essere i primi a riprendersi dalla pandemia.

 

Cosa ci aspetta: produzione manifatturiera a maggio

Con molti paesi che registrano un calo dei nuovi casi di COVID-19, i piani per riaprire gli stabilimenti di produzione e altre attività stanno procedendo. Tuttavia, il processo di revoca delle restrizioni sarà graduale e ci si aspetta che la produttività manifatturiera aumenti anch’essa per fasi. Rimaniamo cautamente ottimisti sul fatto che, nonostante gli avvii e le interruzioni previsti, il settore manifatturiero stia andando nella giusta direzione.

 

Dettagli sulla fonte dei dati e su come interpretare i grafici

Le soluzioni Plex Systems sono basate su cloud, permettendoci di accedere a 20 anni di dati operativi anonimizzati e aggregati provenienti da circa 700 produttori che serviamo. Questo gruppo gestisce collettivamente 1200 impianti di produzione attivi in 29 paesi, rappresentando i settori industriali aerospaziale, automobilistico, dei metalli lavorati, alimentare e delle bevande, dei macchinari industriali, della plastica e della gomma. Per dare un’idea delle dimensioni, solo nel quarto trimestre del 2019, questo gruppo ha elaborato oltre 1,4 milioni di spedizioni. Ogni giorno, registrano oltre 8 miliardi di transazioni (come scansioni di codice a barre, movimentazione di magazzino ricambi, spedizioni, ecc.).

Si noti che questi dati riflettono due periodi di attività produttiva per confrontare l’andamento anno su anno: la linea blu rappresenta le transazioni di produzione dal 1 gennaio 2020 al 3 maggio 2020, mentre la linea arancione indica le transazioni di produzione dal 1 gennaio 2019 al 3 maggio 2019 (vedere asse x, con le date che indicano la fine della settimana monitorata). Tenete presente che i clienti Plex hanno aggiunto più stabilimenti nel 2020, quindi non è necessariamente importante guardare al numero assoluto di transazioni (vedere asse Y), ma piuttosto alla forma relativa delle curve anno su anno. I dati di accesso riflettono l’attività dal 1 gennaio 2020 al 26 aprile 2020. C’è un margine di errore di (2%).

Nota sui dati di aprile: la maggior parte dei grafici sopra indica un forte calo dell’attività ad aprile 2019. Questo calo riflette la diminuzione annuale della produzione in corrispondenza delle festività pasquali, incluso il Venerdì Santo. Si noterà che ciò non è avvenuto in modo così marcato nel 2020, probabilmente perché la maggior parte dell’attività produttiva era già a livelli considerati essenziali.

Argomenti: Automotive Stampaggio di precisione dei metalli

Jerry Foster
Jerry Foster
Chief Technology Officer, Plex Systems
Jerry Foster è CTO e guida la nostra strategia tecnologica, oltre a iniziative di ricerca e progettazione incentrate su soluzioni cloud di nuova generazione per le aziende manifatturiere. Membro fondatore del team Plex, Jerry è stato determinante nell’intera evoluzione di Plex, supervisionando le transizioni tecniche in ogni fase della nostra crescita. Jerry ha conseguito la laurea in Computer Science presso Liberty University.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.