Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Risoluzione dell’enigma del fermo macchina

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Indovinelli. Sono enigmi misteriosi e cervellotici che introducono un elemento di disorientamento per farvi perdere la rotta. Possono essere divertenti e persino istruttivi nella vita personale, ma gli indovinelli non sono un elemento che desiderate trovare nel vostro ambiente produttivo.

Ed è questo il problema. I produttori cercano da decenni di ridurre il fermo macchina, e la gestione del fermo macchina è da tempo parte delle metodologie di miglioramento dei processi come Lean e Six Sigma. Risolvete l’enigma del fermo macchina e magicamente sbloccate la risposta al puzzle. Ma nel settore manifatturiero, trovare la risposta è più complesso che risolvere il tipico Wordle.

Cause comuni di fermo macchina

Indipendentemente dal settore, la produzione moderna presenta molte cause comuni di fermo macchina, tra cui:

  • Guasti meccanici imprevisti
  • Formazione degli operatori
  • Problemi di supply chain
  • Modifiche eccessive di strumenti o componenti
  • Problemi di pianificazione
  • Layout di fabbrica
  • Pianificazione della domanda inadeguata
  • Mancanza di comunicazione

Ciascuna di queste cause ha una serie di circostanze uniche che ne determinano l’insorgenza. E questo significa che ognuna avrà una soluzione diversa. Sono molti gli enigmi da risolvere.

Indovinelli multipli = Risposte multiple

Le cause di origine dei guasti meccanici sono molto diverse dalle cause di origine del fermo macchina dovuto a una pianificazione inefficiente delle pause. Il fermo macchina causato dalla mancanza di una formazione adeguata degli operatori non è come quello provocato da un problema nella supply chain. Per ridurre davvero il fermo macchina in produzione, dovete smettere di cercare la risposta a un singolo enigma e iniziare a guardare alla causa di origine di ogni evento di fermo macchina.

Questo è stato il caso per gran parte della storia della produzione, con le aziende che si concentrano solo sulle cause più significative del fermo macchina, lasciando molti “frutti dell’efficienza” sull’albero. Nonostante le ottime metodologie, la possibilità di implementare un sistema di gestione del fermo macchina basato su input e analisi manuali spesso porta a frustrazione.

I manager possono trovarsi a dover affrontare così tanti problemi che l’iniziativa e la sua efficacia vengono sovraccaricate dalla natura manuale del sistema stesso. In effetti, è difficile per il personale identificare le radici di un problema se sono sempre impegnati a potare i rami.

Focalizzazione delle strategie

Vi ricordate il Cubo di Rubik? È diventato una sensazione mondiale quando è stato lanciato, mentre le persone cercavano di risolvere il puzzle. Ha costretto le persone a lavorare manualmente, ruotando e girando e trascorrendo ore del loro tempo a indovinare.

In molti casi, l’approccio tradizionale alla risoluzione dei molteplici enigmi del fermo macchina si è basato sulla stessa dinamica. Cercando di risolvere gli enigmi e i puzzle con la raccolta manuale dei dati, una gestione e una manutenzione delle macchine mal pianificate ed eseguite, e informazioni ritardate, le aziende hanno sprecato risorse invece di migliorare la produzione. Se a ciò si aggiungono i problemi dei dati isolati, la mancanza di integrazione software e un’analisi umana imperfetta e parziale, si trovano nella stessa situazione di milioni di persone che hanno passato tanto tempo a cercare di risolvere un Cubo di Rubik senza successo.

Che stiate cercando di completare un Cubo di Rubik o di risolvere i problemi di fermo macchina nel vostro ambiente produttivo, il trucco per il successo è lo stesso. Invece di concentrarvi sulle domande di ogni enigma, potete alleviare le vostre frustrazioni concentrandovi su un metodo adeguato per trovare soluzioni.

Gli strumenti giusti per l’enigma

Il modo più efficace per risolvere l’enigma del fermo macchina in produzione richiede tecnologia e software. Sfruttando i vantaggi di una Plex Smart Manufacturing Platform insieme alle capacità di dati analitici avanzati del suo software, i produttori si renderanno conto che il fermo macchina non si risolve con un’unica azione.

Invece, il fermo macchina si risolve con l’accesso a dati in tempo reale e a informazioni utili. L’enigma non è “Come risolvo il mio problema di fermo macchina?” ma “Quale sistema o piattaforma tecnologica mi serve per gestire le variabili del fermo macchina in tempo reale?”

Per molte aziende come la vostra, la risposta è Plex. I produttori si affidano al tempo di operatività garantito del 99,9% di Plex mentre collegano, analizzano, monitorano e automatizzano i loro processi e reparti. I dati per ogni variabile che potrebbe influire sul fermo macchina vengono monitorati, riducendo notevolmente la difficoltà di una delle sfide più grandi del settore.

Risolvere il vostro enigma del fermo macchina non sarà possibile se continuate a utilizzare processi manuali per cercare di venirne a capo, ma esiste una soluzione.Esplorate la Plex Smart Manufacturing Platform per scoprire la soluzione che stavate cercando.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.