Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Leggere tra le righe: l’importanza del codice a barre nei processi produttivi

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_130321_LeggiTraLeRighe

Quando è stata l’ultima volta che avete visto un’etichetta con codice a barre su un prodotto?

Ieri sera al supermercato? Su una rivista che avete letto l’altro giorno?

Vi accorgete ancora della loro presenza?

Se lavorate nel settore manifatturiero, sicuramente li notate. I codici sulle migliaia di etichette che vedete ogni giorno vi dicono tutto ciò che dovete sapere sui componenti che la vostra organizzazione riceve, produce e spedisce.

I motivi barra/spazio delle etichette, o “simbologie”, forniscono dati su tutto, dai numeri di parte e le quantità alle fonti, alle date di spedizione e altro ancora. Concentrarsi sull’etichettatura dei prodotti — e gestire le complessità dell’intero processo — sono imperativi aziendali.

Barre e spazi sono più di quanto sembrino

Esistono diversi tipi di simbologia e ognuna ha una capacità diversa di dati codificati.

Ad esempio, le simbologie UPC utilizzate nelle applicazioni retail contengono 12 cifre numeriche e rappresentano la forma più semplice.

Le simbologie Data Matrix sono le più complesse. Con matrici bidimensionali di “celle” bianche e nere invece delle barre, sono comunemente utilizzate per piccole parti e prodotti, poiché possono codificare fino a 50 caratteri in codici a barre minuscoli, leggibili a dimensioni di soli 2 mm.

Sfide dell’etichettatura nel settore manifatturiero

Quasi tutte le aziende manifatturiere seguono gli standard di simbologia stabiliti dai loro settori industriali. Spesso, queste simbologie sono personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.

Molti produttori utilizzano soluzioni ERP che funzionano con i codici a barre collegando scanner, stampanti e archiviazione dati.

Con soluzioni integrate “barcode-aware”, le stampanti ricevono istruzioni da altri processi e, quando richiesto, stampano e codificano i dati automaticamente.

Ora,una nuova innovazione nell’ERP basato su cloud — che combina tutto ciò che fanno le soluzioni barcode-aware, con i vantaggi della consegna basata su cloud — sostituisce quello che è sempre stato un approccio low-tech alla progettazione delle etichette con un processo che ne automatizza la creazione.

Creazione di efficienze

I produttori che utilizzano un ERP basato su cloud con un progettista di etichette integrato sono stati in grado di velocizzare la produzione e ridurre i costi. Possono utilizzare la funzione per formati standard o etichette personalizzate. L’automazione di questo processo è stimata 600 volte più efficiente rispetto agli approcci convenzionali nel consumo delle risorse di sistema.

Questa funzionalità colma l’ultimo gap rimasto nell’automazione dell’etichettatura a codice a barre, così che i produttori possano davvero gestire al meglio i grandi volumi di etichette con cui lavorano ogni giorno.

Come progetta e crea le etichette con codice a barre la vostra azienda oggi?

Argomenti: Aerospaziale Automotive Cibo e Bevande Alta tecnologia ed elettronica Produzione industriale Plastica e gomma Stampaggio di precisione dei metalli

Jim Shepherd
Jim Shepherd
GVP of Corporate Strategy, Plex Systems
Jim Shepherd ricopre il ruolo di group Vice President of Corporate Strategy, responsabile della definizione della nostra direzione strategica in diversi settori industriali e mercati globali. In precedenza, Jim ha ricoperto la carica di vice president and distinguished analyst per Gartner Inc., la principale società di ricerca nel settore delle tecnologie dell’informazione. Tra i suoi numerosi successi, Jim è stato nominato primo AMR research fellow. Ha conseguito una laurea in Letteratura inglese presso la Wesleyan University.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.