Non potete risolvere ciò che non vedete. Senza accesso e analisi dei dati derivanti dalla produzione, i produttori rischiano costi più elevati, scarsa qualità e un utilizzo misteriosamente basso delle apparecchiature. E con la concorrenza globale nel settore manifatturiero ai massimi storici a causa di discontinuità operativa, guerre commerciali, COVID-19 e altri problemi, le aziende non possono permettersi di non sapere cosa succede nelle loro fabbriche.
Oltre alla concorrenza, le apparecchiature OEM di oggi operano più velocemente e con un'automazione della produzione maggiore che mai. Mentre la vecchia immagine stereotipata di una linea di assemblaggio definiva le fabbriche del passato, le percezioni odierne della vita in fabbrica evocano robot e altre apparecchiature high-tech che producono beni a un ritmo sorprendente.
Connessione a Visualize
Sebbene la produzione automatizzata non sia una novità, l'arrivo della smart factory ha portato l'automazione a un nuovo livello. Collegando le apparecchiature del reparto produttivo a software di analisi basato su cloud, i dati in tempo reale vengono sfruttati per ottenere un maggiore valore in tutta l'azienda.
Questa connettività può essere realizzata con hardware economico e prodotti commerciali pronti all'uso sotto forma di dispositivi o sensori che collegano le apparecchiature al software di monitoraggio della produzione. Molti di questi dispositivi e le loro capacità di facile connessione vengono aggiunti come caratteristiche standard sulle nuove apparecchiature OEM.
Il risultato è una visualizzazione completa del reparto produttivo e la possibilità di chiudere il ciclo di monitoraggio della produzione. Misurando i KPI per la produzione e la qualità in tempo reale, i manager possono utilizzare i dati per visualizzare ciò che sta accadendo e trasformarlo in informazioni utili per gestire meglio la produzione.
Visualizzazione per migliorare
Con un sistema di monitoraggio della produzione, la visualizzazione è tutto. Sistemi robusti e best-in-class come quelli di Plex offrono una configurazione rapida e sono altamente personalizzabili sia per gli utenti che per il settore. Questa visualizzazione può assumere la forma di dashboard interattivi per l'interfaccia diretta con l'operatore, reportistica robusta personalizzata per ogni utente o azioni autonome o semi-autonome da parte delle apparecchiature per controllare la qualità e le prestazioni.
Il software di monitoraggio della produzione offre anche molti strumenti per consentire a operatori e manager di vedere i risultati in tempo reale. Gli strumenti di monitoraggio della produzione includono cicli di produzione per ora, turno, macchina, operatore o altri periodi definiti. Permettono anche di registrare il fermo macchina per categoria, lo stato delle apparecchiature e persino le informazioni su carico e imballaggio. E il software di gestione della produzione di oggi può essere utilizzato in parallelo con altre soluzioni altrettantopotente software QMS per gestire i tassi di scarto, il controllo e il monitoraggio e la gestione della qualità.
Migliorare per avere successo
Grazie a queste informazioni, operatori, manager e dirigenti possono sviluppare piani tattici e strategici per migliorare i processi e l'eccellenza operativa. Questi piani possono essere mirati a livello di reparto produttivo per identificare le carenze dei processi, le esigenze di formazione e i colli di bottiglia come la disposizione degli impianti o il flusso di materiali che incidono direttamente sull'efficienza.
Analisi avanzate possono promuovere azioni in tempo reale a un livello superiore, mentre l'analisi storica e delle tendenze può evidenziare le cause principali che consentono l'ottimizzazione dei processi. Questa analisi può migliorare l'efficienza globale delle apparecchiature, ottimizzare la pianificazione e le pratiche di magazzino ricambi, ridurre il fermo macchina e aumentare la produttività per dipendente. Con un focus sia macro che micro, il monitoraggio della produzione può promuovere il cambiamento per migliorare le operazioni in tutta l'azienda.
Trasformare le informazioni in azioni
Con potente software di monitoraggio della produzione di Plex, un sistema ad anello chiuso veramente connesso offre una visibilità accurata nella produzione. Collegando e automatizzando il vostro monitoraggio, potenti analisi forniscono informazioni prescrittive e proattive che vi consentono di agire rapidamente.
E poiché potete vedere cosa sta succedendo e fidarvi dei vostri dati e delle vostre analisi, avete molte più possibilità di soddisfare le esigenze dei vostri clienti rispetto alla concorrenza. Questo è ciò che chiamiamo trasformare l'insight in azione.
Articoli correlati