Sono sempre stupito da ciò che i clienti Plex fanno in termini di tecnologia avanzata. I produttori, del resto, ci hanno guidato attraverso grandi rivoluzioni tecnologiche che hanno cambiato per sempre il mondo che ci circonda. E i nostri clienti continuano a guardare avanti mentre esplorano attivamente come utilizzare indossabili e la tecnologia di realtà aumentata/virtuale (AR/VR) nel reparto produttivo.
Quando Google Glass è stato introdotto per la prima volta, Fisher Dynamics era interessata a utilizzare la tecnologia in produzione. Hanno abbinato Glass a uno scanner ad anello indossabile per registrare i materiali e hanno anche aggiunto un iBeacon in modo che Glass potesse utilizzare un sistema di localizzazione accurato all'interno della fabbrica. Con il lancio di Glass 2.0 da parte di Google, Fisher Dynamics è entusiasta del potenziale di questa tecnologia.
Un altro cliente Plex, Polamer Precision, ha utilizzato realtà aumentata per mappare il layout dell'impianto con un modello 3D per posizionare le postazioni di lavoro e gli utensili, garantendo che i carrelli elevatori e le altre attrezzature abbiano spazio per operare in modo sicuro ed efficiente. Polamer prevede di testare le istruzioni di lavoro sovrapposte specifiche per un ruolo o un centro di lavoro su HoloLens per semplificare le attività dei lavoratori e garantire una formazione più efficiente sul lavoro. L'azienda vede anche l'opportunità di utilizzare i dati di produzione in un nuovo modo per gestire la produzione.
La realtà aumentata è diventata una tecnologia in rapida espansione che i produttori stanno esplorando per risolvere i problemi operativi nel reparto produttivo. Kamco Industries è tra queste aziende innovative. Quando un operatore si imbatte in un problema durante la produzione e contatta un supervisore che è occupato o fuori ufficio, l'operatore può utilizzare Skype con HoloLens per risolvere il problema insieme. Kamco ha utilizzato questo stesso concetto per il suo gruppo di ingegneri. Non solo si tratta di un ottimo caso d'uso per risparmiare tempo, ma consente anche all'azienda di risparmiare sui costi di viaggio, poiché gli ingegneri spesso devono viaggiare per i programmi su cui stanno lavorando.
Kamco sta anche valutando l'uso di HoloLens per il gruppo di attrezzature dell'azienda. Gli strumenti si danneggiano per l'uso eccessivo o hanno bisogno di riparazioni quando si rompono e, per ripararli correttamente, il team deve consultare i progetti per mappare il processo mentre smonta gli strumenti. Con HoloLens, i lavoratori possono vedere all'interno dello strumento e come funzionano tutte le parti prima dello smontaggio. Questo fa risparmiare molto tempo per la riparazione degli strumenti, soprattutto se sono necessari per soddisfare ordini ad alta priorità.
Man mano che sempre più produttori adottano la Quarta rivoluzione industriale per una maggiore precisione ed efficienza, vedremo sempre più spesso l'uso di tecnologie come la realtà aumentata. I clienti Plex sono al centro di questa rivoluzione, che unisce queste tecnologie per creare un valore reale.
Articoli correlati