Il cambiamento non è una parola che molte persone associano all’industria manifatturiera. Parole come precisione, qualità, affidabilità ed efficienza sono più comunemente associate alla produzione.
Ma il cambiamento è in atto e sta accelerando. Il settore manifatturiero sta cambiando in modo radicale e strategico. Un recente rapporto di McKinsey ha evidenziato tre aree principali che stanno costringendo i produttori statunitensi a essere più adattabili:
- Le nuove tecnologie e altri cambiamenti stanno creando nuove opportunità di mercato per i produttori
- Gli Stati Uniti potrebbero aumentare il PIL manifatturiero di USD 530 miliardi
- I produttori statunitensi devono apportare cambiamenti su più fronti per migliorare la loro posizione competitiva[1]
Industry 4.0è già qui. La sfida, per molti produttori, è che Industry 4.0 potrebbe non essere immediatamente possibile in stabilimenti con pochi capitali o che si affidano ancora a sistemi cartacei.
La pressione per la digitalizzazione si intensifica
Industry 4.0 e i cambiamenti che interessano i produttori indicano tutti la necessità di acquisire e creare un’impronta digitale in tutte le operazioni. I nuovi requisiti dei clienti e delle normative in materia di tracciabilità e qualità richiedono una traccia digitale per fornire il tipo di informazioni in tempo reale necessarie per soddisfare tali requisiti. I clienti ora richiedono tempi di consegna più brevi, comprimendo la supply chain e causando tempi di produzione più brevi. Vogliono che i produttori monitorino, riparino e/o riforniscano i loro prodotti prima che ne abbiano bisogno. L’era digitale sta anche influenzando il modo in cui i produttori preparano i piani aziendali, le previsioni e persino prevedono i richiami dei prodotti.
Determinare la vostra preparazione digitale
In un sondaggio del 2016 condotto da Mint Jutras su 229 produttori, il 32 percento ha dichiarato di essere preparato per l’economia digitale, il 33 percento ha detto di essere vicino a esserlo, il 26 percento ha detto di essere in fase di miglioramento ma di avere ancora molta strada da fare, e il restante 6 percento ha detto di non essere preparato o di essere appena agli inizi. Approfondendo un po’ per definire cosa significasse “digitale”, il sondaggio ha rivelato che i partecipanti si trovavano in un ampio spettro che andava dal completamente cartaceo e manuale al completamente digitale, dove l’intervento manuale era richiesto solo per le approvazioni (digitali) e la gestione delle eccezioni. C’è ancora molta strada da fare per raggiungere gli obiettivi di Industry 4.0.
I produttori devono fare i conti con il fatto che gran parte del mondo è diventato completamente digitale, mentre il loro settore è stato più lento a farlo. E per creare un’impronta digitale che consenta maggiore agilità e visibilità in tutta la supply chain, i produttori hanno bisogno di sistemi moderni, strumenti integrati e nuove competenze.
Un sistema di registrazioni moderno e digitale
Anni fa, la linea che separava i produttori in difficoltà da quelli più efficienti era spesso la presenza di una soluzione ERP. Oggi, quella linea è cambiata. Si scopre che i produttori che stanno crescendo oggi non sono solo quelli che si affidano asoftware ERP. I sistemi cloud multi-tenant che consentono a un’azienda manifatturiera di utilizzare un unico sistema di registrazioni stanno diventando il nuovo standard per l’adattabilità. Il cloud consente la base di connettività necessaria per acquisire dati da quasi ovunque, in modo molto più efficace e veloce rispetto alle soluzioni ERP di ieri. Il cloud accelera anche l’arrivo dell’Industrial Internet of Things (IIoT), semplificando la raccolta dei dati di sensori, macchine o utensili per un maggiore controllo.
Ciò che è chiaro è che il digital thread deve essere implementato per consentire ai produttori di sfruttare le potenzialità di Industry 4.0. Le nuove tecnologie permettono ai produttori innovativi di creare un divario sempre più ampio tra chi è esperto di tecnologia e chi è in ritardo tecnologico. E arrivarci gradualmente potrebbe non essere abbastanza veloce. Serve una visione, una strategia e un piano. I produttori che lo faranno saranno in grado di adattarsi, mentre quelli che non lo faranno rimarranno indietro, incapaci di tenere il passo.
Per scoprire il vostro digital thread, scaricate il white paper: The Curious Path to Industry 4.0.
Articoli correlati