Immaginate di essere dei coloni di un tempo che esplorano un nuovo territorio. Ogni giorno, il loro sforzo per capire cosa c’era oltre l’orizzonte era un processo manuale e laborioso. Diversi esploratori si dirigevano in direzioni diverse, sperando di trovare la strada giusta per le risposte. Dovevano affrontare condizioni difficili, terreni irregolari, ostacoli come fiumi e montagne, predatori e molte altre sfide.
Il processo era anche molto dispendioso in termini di tempo. Mentre gli esploratori cercavano risposte oltre l’orizzonte, il resto dei coloni poteva solo aspettare. Solo quando gli esploratori tornavano con un rapporto, il processo decisionale poteva iniziare su cosa fare e in quale direzione viaggiare successivamente. E spesso, al loro arrivo, le condizioni erano cambiate di nuovo, richiedendo un altro giro di esplorazione.
Dati mancanti
Con l’inizio del 2024, è una metafora rilevante per i produttori. Come gli scout in quel processo tradizionale, ciò che manca in molte operazioni sono i dati, in particolaredati in tempo realee le capacità analitiche per elaborarli rapidamente.
Come i tracker di una volta, molti responsabili della produzione si affidano a informazioni frammentate provenienti dal campo (in questo caso, la fabbrica), fornite in ritardo da altri all’interno dell’organizzazione che hanno solo i dati della loro più recente raccolta dati.
La raccolta manuale dei dati e i processi isolati portano a KPI imprecisi, inserimento di dati soggetti a errori e omissioni. Così come un esploratore potrebbe segnalare il numero di ostacoli davanti come "pochi" mentre un altro dichiara "decine", i dati raccolti manualmentedati contestuali nella produzione come "blocco rotore" e "guasto" possono indicare lo stesso problema, oppure no, rendendo più difficile il processo decisionale.
Il valore dei dati in tempo reale nella produzione
Oggi, esistono molte tecnologie che permettono di "vedere" oltre l’orizzonte. Droni, satelliti, telecamere, robotica e altra tecnologia intelligente inviano informazioni in tempo reale agli esploratori moderni che possono decidere immediatamente come procedere.
Lo stesso livello di precisione è disponibile per le aziende manifatturiere sotto forma di piattaforme di produzione intelligente. Con dati e analisi in tempo reale, non c’è bisogno del metodo "scout" per monitorare un singolo processo. Gli asset della fabbrica collegati alla piattaforma inviano dati per l’analisi al fine di generare informazioni utili. Questo crea visibilità oltre l’orizzonte di produzione, pianificazione e domanda.
La visibilità in tempo reale nella produzione offre molti vantaggi:
- Risposte agili – Grazie alle soluzioni di produzione intelligente, potete sfruttare i dati delle macchine, i dati accurati sulle vendite e sulla domanda, i livelli di magazzino ricambi e altro ancora per prevedere cosa sta per accadere e distribuire le risorse per rispondere prima che si verifichi il problema.
- Costi ridotti – I processi automatizzati eliminano la necessità di "ricerca". Gli operatori, il personale addetto alla qualità e altri membri del team non devono più raccogliere, pulire e aggregare manualmente i dati prima dell’analisi. Oltre alla riduzione dei costi del lavoro, una maggiore precisione del magazzino ricambi può portare a quantità minime d’ordine o JIT più economici, e la manutenzione può implementare strategie predittive basate sulle prestazioni in tempo reale per effettuare riparazioni o pianificare la manutenzione programmata durante i cambi di produzione.
- Miglioramento dei processi – Anche il miglioramento dei processi si basava su sistemi manuali. Anche in metodologie di grande successo come Lean o Six Sigma, i dati erano manuali e, alla fine, il miglioramento poteva raggiungere un limite. Con le soluzioni di produzione intelligente, questi metodi vengono potenziati, sbloccando tendenze nascoste nei dati e consentendo un processo di miglioramento più profondo e più granulare.
- Migliore processo decisionale – Gli "esploratori" di oggi nella produzione intelligente sono i dirigenti e i responsabili di linea incaricati di prendere decisioni che influiscono sulla redditività quotidiana. La produzione intelligente offre una visione a 360 gradi della supply chain, delle prestazioni aziendali, della produzione e altro ancora, fornendo loro dati in tempo reale e altamente accurati per prendere decisioni migliori e più precise.
Oltre l’orizzonte
È tempo di smettere di inviare esploratori a esaminare le vostre operazioni per poi tornare con informazioni imprecise e ritardate. La tecnologia della produzione intelligente è la soluzione che modernizzerà la vostra organizzazione e vi fornirà una visione più chiara del 2024 che state cercando. Per saperne di più sull’impatto della mancanza di dati di produzione e su come le soluzioni moderne possono aiutare, leggete l’articolo correlato Where Did My Production Data Go?
Articoli correlati