La domanda che probabilmente vi viene posta più spesso dagli esperti di tecnologia è: qual è la vostra strategia per l’Industrial Internet of Things (IIoT)? Vorrei suggerire che questa è la domanda sbagliata. Se questi esperti di tecnologia avessero davvero a cuore le vostre esigenze aziendali, dovrebbero chiedere: quali sono le vostre strategie aziendali per sfruttare il valore che questa evoluzione tecnologica consente?
Perché, in fin dei conti, come produttori, vi occupate di efficienza, qualità e sicurezza. La tecnologia dovrebbe essere tutta incentrata sulla creazione di valore per la vostra azienda, piuttosto che su una filosofia del tipo “qual è la prossima novità tecnologica”. McKinsey evidenzia i fattori di valore per i produttori che guardano all’automazione industriale e all’IIoT, e penso che abbiano ragione.
Automazione industriale e IIoT non sono una novità per i produttori
Se facciamo un passo indietro e guardiamo a ciò che avete fatto come produttori negli ultimi 20 anni, avete già implementato e utilizzatoautomazione industriale. I produttori utilizzano già robot, sensori e altre apparecchiature che si collegano ai server per automatizzare processi difficili o monotoni per gli esseri umani o per garantire ripetibilità e sicurezza.
Molti di voi hanno anche aggiunto sempre più dispositivi wireless per aumentare la produttività e l’efficienza in modi interessanti. E alcuni di voi stanno utilizzando i server nel reparto produttivo per effettuare calcolo all’edge con alcuni dati che vengono inviati nel cloud. Anche se fino a poco tempo fa non esistevano termini tecnologici come automazione industriale o IIoT per tutto questo, la realtà è che lo state facendo da decenni.
Digitalizzazione, connettività e valorizzazione dei dati sono novità
La novità per i produttori è il passaggio da processi manuali e scollegati a un ambiente digitale e connesso. In un recente sondaggio di Mint Jutras, l’86 percento dei produttori concorda sul fatto che adottare tecnologie digitali sia necessario per la sopravvivenza. E molti, compresi tutti i nostri clienti, sono in varie fasi di questa transizione perché ilcloud è fondamentale per rendere la connettività richiesta in questo nuovo mondo digitale accessibile e sostenibile.
L’altra nuova opportunità per creare valore è acquisire i dati dalle macchine nel reparto produttivo e utilizzarli insieme a un sistema di gestione della produzione (MES) nel cloud per gestire in modo più efficiente le operazioni di produzione. Questi dati in tempo reale vi offrono un livello di controllo, sincronizzazione e precisione nella produzione, nel magazzino ricambi e nella qualità mai raggiunto prima. Utilizzando i dati e le informazioni disponibili in un MES e aggiungendo un ERP nel cloud potete collegare le operazioni del reparto produttivo alla gestione aziendale per un sistema completo che gestisce l’intera organizzazione.
Infine, la novità più recente è sfruttare la grande quantità di dati provenienti dalle macchine, dal reparto produttivo e dall’alta direzione e aggiungere uno strato di analisi della produzione che aiuta a visualizzare e interpretare tutti quei dati. Questa tecnologia si sta evolvendo rapidamente per fornire insight tramite dashboard basati sui ruoli e analisi drag and drop agli utenti, invece di dover aspettare che i programmatori creino report che sono già obsoleti quando diventano disponibili.
Ciò di cui i produttori hanno bisogno è una Connected Manufacturing Platform
Tutto ciò che ho descritto sopra è ciò che noi di Plex definiamo una Connected Manufacturing Platform. Il bello di questa piattaforma è che si tratta di un percorso, non di una grande discontinuità operativa per la vostra azienda come richiedevano molti sistemi legacy in passato. Il percorso inizia dove si trova il cuore della vostra azienda: nel reparto produttivo.
Controllare il reparto produttivo vi dà visibilità su ciò che accade effettivamente durante la produzione, e il modo migliore per farlo è con dati tangibili che potete utilizzare per prendere decisioni oggettive. Con una Connected Manufacturing Platform, ogni azione in produzione, dal movimento del magazzino ricambi al suo consumo in ogni centro di lavoro, dalle ispezioni all’assemblaggio e alla spedizione al cliente, viene acquisita all’interno del sistema. Ciò che ottenete è una traccia digitale di dati in tempo reale per la visibilità delle operazioni di produzione. Questo diventa il vostro sistema di registrazioni per sostenere e mantenere processi che portano alla redditività.
In questo nuovo mondo della smart manufacturing e dell’IIoT, la connettività ai dati è fondamentale. A partire dal reparto produttivo e da tutti gli altri sistemi che gestiscono la vostra azienda, il cloud fornisce il tessuto connettivo per far funzionare tutto questo. Esistono così tanti software, comunicazioni, database, server e integrazioni che possono tenere tutto insieme. Il cloud può gestire tutto, è sicuro e scalabile ed è l’unico modo concreto per creare e mantenere una vera Connected Manufacturing Platform. Immaginate le ore di tempo del vostro personale che potrebbero essere liberate dall’integrazione e dalla gestione manuale di soluzioni puntuali rispetto all’estensione.
È qui che sbloccate il potenziale delle vostre persone. Quando sono liberate da compiti banali, possono concentrarsi sulla valorizzazione dei dati e su altre attività legate al miglioramento della vostra azienda, così potete davvero sbloccare il valore dell’automazione industriale e dell’IIoT. Nuovi dispositivi e flussi di dati presentano nuove opportunità per la vostra azienda. Dovrete contestualizzare questi dati per ottenere insight su come la vostra azienda sta operando, perché alla fine è proprio questo il vero scopo dell’IIoT. Con una Connected Manufacturing Platform, sarete pronti a sfruttare strumenti e applicazioni di analisi perché l’infrastruttura moderna del cloud rende più semplice combinare queste tecnologie.
La prossima volta che vi chiederanno “qual è la vostra strategia IIoT?”, potreste semplicemente rispondere che state sfruttando questa tecnologia per alimentare dati utili in tutta la vostra azienda al fine di migliorare processi e produttività. Sappiate solo che la prossima generazione di automazione industriale e IIoT si basa sulla connettività, che richiede una Connected Manufacturing Platform solida per sostenere la vostra azienda nel futuro.
Iniziate il vostro percorso visitando How Connected is Your Manufacturing Business?
Articoli correlati