Gli operatori e i supervisori di prima linea sono fondamentali per mantenere le apparecchiature in funzione senza problemi in qualsiasi ambiente industriale. Passano ore a controllare i macchinari, monitorarne le prestazioni, apportare regolazioni e intervenire quando necessario.
Spesso gli operatori sono intuitivamente consapevoli dei problemi delle loro macchine. Imparano rapidamente le particolarità di ogni macchina e le loro prestazioni normali e anomale. Sebbene questa conoscenza intuitiva sia preziosa, un KPI di Asset Performance Management (APM) facile da usare può migliorare significativamente le loro prestazioni.
Cos'è la gestione delle performance degli asset?
L’APM è il processo di monitoraggio, valutazione e analisi dei dati generati dagli asset delle macchine per garantirne il funzionamento efficiente e fornire la base per finanziare l’utilizzo ottimale dell’asset. Un KPI APM facile da usare offre agli operatori dati per prendere decisioni informate sull’ottimizzazione della produzione in caso di manutenzione, cambi di produzione e guasti.
Vantaggi di un KPI APM
I KPI di gestione delle performance degli asset possono sbloccare opportunità per le vostre operazioni in diversi modi:
Identificazione dei problemi
I KPI APM possono aiutare gli operatori a identificare potenziali problemi prima che diventino significativi. Ad esempio, un avviso di aumento della temperatura visualizzato sulla dashboard del KPI consente di individuare la causa di origine del problema e intervenire prima che si verifichi un danno significativo o un difetto di qualità.
Dati in tempo reale sulle condizioni delle macchine
Un altro vantaggio di un KPI APM è che aiuta gli operatori a migliorare l’efficienza fornendo dati in tempo reale sulle condizioni delle macchine. Se un operatore nota che una macchina funziona a un’efficienza inferiore rispetto al normale, può utilizzare il KPI per identificare la causa di origine del problema e intervenire. Questo riduce il fermo macchina, aumenta la produttività e migliora l’efficienza globale delle apparecchiature.
Facile da usare
Gli operatori sono persone impegnate che non dovrebbero perdere tempo a navigare tra set di dati confusi o a lottare con software complicati. Un KPI APM deve essere progettato pensando all’utente, con un’interfaccia chiara e concisa che fornisca agli operatori le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni in modo rapido ed efficace.
Personalizzabile
I KPI APM sono altamente personalizzabili. Proprio come non tutti i settori industriali operano allo stesso modo, diversi operatori possono avere preferenze o priorità diverse quando monitorano le performance delle apparecchiature. Un KPI deve essere sufficientemente flessibile da adattarsi alle differenze quando necessario.
Ad esempio, la possibilità di passare dalla temperatura della macchina ai livelli di vibrazione o di rumore, oppure di visualizzarli insieme, consente agli operatori di personalizzare il KPI in base alle proprie esigenze. Questa funzionalità migliora l’adozione e aumenta la probabilità che gli operatori sfruttino appieno le funzionalità per ottenere il massimo valore dai dati forniti.
Allineamento con le procedure operative standard
Un KPI APM flessibile e in tempo reale che gli operatori trovano facile da usare consente loro di applicare efficacemente le procedure operative standard dell’azienda in tutta la fabbrica. Questo risultato significa che le performance degli operatori e l’utilizzo delle macchine sono allineati alle pratiche aziendali in tempo reale.
Utilizzo del software di gestione delle performance degli asset per migliorare le vostre operazioni
Se volete potenziare i vostri operatori e aumentare la loro efficienza, cercate una soluzione software che possa integrarsi nel vostro ecosistema per sfruttare dati in tempo reale e analisi, proteggendo al contempo i vostri asset in tutta l’organizzazione. Una soluzione come Plex Asset Performance Management, che offre visibilità in tempo reale, tracciabilità contestuale, analisi integrate e dati preventivi per garantire che i vostri asset lavorino per voi nelle condizioni operative ottimali.
Scoprite come Plex Asset Performance Management può migliorare le vostre operazioni qui.
Articoli correlati