Vi è mai capitato di sedervi in un ristorante locale e ordinare il vostro piatto preferito, solo per scoprire che una modifica nella ricetta o negli ingredienti ha completamente alterato il sapore? In quel momento diventate clienti completamente insoddisfatti, anche se dietro le quinte ci sono molte buone ragioni per i cambiamenti del menu.
Lo stesso scenario si ripete a tutti i livelli della produzione di alimenti e bevande, con l’impatto sulla qualità delle modifiche che si ripercuote fino al cliente e riduce la soddisfazione. Tuttavia, adottando l’approccio giusto, il vostro team può prepararsi ad affrontare qualsiasi cambiamento senza compromettere la qualità.
Il panorama in rapida evoluzione della conformità nella produzione di alimenti e bevande
Idealmente, dovreste mantenere costante la vostra produzione per garantire la qualità ed evitare potenziali reclami. Si tratta di un compito difficile, che richiede monitoraggio attento della produzione e pianificazione della supply chain. Tuttavia, alcuni cambiamenti sono completamente fuori dal vostro controllo.
La produzione di alimenti e bevande è soggetta a un’ampia gamma di normative, e giustamente, considerando il potenziale rischio per la salute. Il vostro team deve rispettare le normative FDA Current Good Manufacturing Practice (CGMP) ed evitare problemi di conformità seguendo una serie di standard come Food Safety Modernization Act (FSMA), Safe Quality Food (SQF), British Retail Consortium (BRC), ISO 22000 e Food Safety System Certification (FSSC).
Questo potrebbe sembrare gestibile, ma le vere sfide arrivano quando queste normative e standard cambiano. Quando ciò accade, le vostre operazioni devono cambiare di conseguenza, che siate pronti o meno.
L’approccio tradizionale: conformità reattiva
La soluzione tradizionale è stata quella di agire il più rapidamente possibile quando si verificano cambiamenti normativi, apportando aggiornamenti manuali alle ricette e ai processi. Con così poco tempo e senza preparazione, questo spesso porta a compromessi sulla qualità che influiscono sul prodotto finale.
C’è anche un rischio maggiore di errori e omissioni che portano alla non conformità. Con così tanti sistemi per gestire diversi aspetti delle vostre operazioni, è fin troppo facile trascurare dettagli apparentemente minori come l’aggiornamento delle etichette, la comunicazione di nuovi workflow o l’omissione di documentazione. Purtroppo, questo atteggiamento non suscita molta simpatia da parte della FDA e di altri enti regolatori.
La soluzione intelligente: conformità proattiva
Invece di affannarvi a recuperare il ritardo, potete adottare un approccio proattivo per conformità e gestione della qualità. Con la Smart Manufacturing Platform di Plex, il vostro team dispone di un sistema unificato che fornisce tutti gli strumenti necessari per gestire i cambiamenti normativi senza compromettere la qualità.
Per prima cosa, potete automatizzare l’applicazione dei vostri piani HACCP/HARPC monitorando continuamente i punti di controllo critici. Questo riduce il rischio che prodotti non conformi arrivino sul mercato, garantendo la sicurezza alimentare.
Ottenere la tracciabilità in tempo reale con funzionalità di track-and-trace dei lotti vi consente di tracciare gli ingredienti dalla loro fonte iniziale fino al prodotto finale. Mantenete una visibilità completa e potete avviare un richiamo efficiente in qualsiasi momento.
La raccolta automatica dei dati garantisce la corretta documentazione per la conformità in ogni momento, consentendo al vostro team di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto. Potete automatizzare i vostri fogli di controllo della qualità per semplificare gli audit e rispettare tutti i requisiti normativi.
Questo approccio proattivo protegge la vostra organizzazione quando è necessario implementare rapidamente nuove pratiche di conformità, come la scadenza di gennaio 2026 per la conformità alla Regola 204 FSMA sulla tracciabilità degli alimenti, senza compromettere la qualità costante richiesta dai vostri acquirenti.
Rimanere al passo con le problematiche di conformità grazie alla Smart Manufacturing Platform
Con la Smart Manufacturing Platform di Plex, avete un pacchetto completo per il controllo della qualità. Potete facilmente rispettare le ultime normative e gli standard della produzione di alimenti e bevande, implementare la gestione della qualità dei fornitori e il monitoraggio della produzione in tempo reale per ottimizzare la qualità.
Siete interessati a vedere l’impatto concreto di Plex MES? Date un’occhiata al nostro caso di studio con Hausbeck Pickles and Peppers per scoprire quanto Plex possa portare valore alle operazioni di produzione di alimenti e bevande.
Articoli correlati