È sempre più difficile costituire una forza lavoro di operatori qualificati, ma automatizzando i compiti soggetti a errori e operazionalizzando le vostre procedure, potete mitigare il rischio per la produzione e per l’azienda. Strumenti facili da usare con funzionalità integrate a prova di errore rendono semplice per la vostra forza lavoro fare la cosa giusta—perché è anche la cosa più facile da fare.
Esaurimento di materie prime di lavoratori qualificati
È un fatto ben documentato che il settore manifatturiero ha difficoltà nel riempimento delle posizioni aperte oggi, e non si prevede che la situazione cambi da qui al 2028. Anzi, secondo Deloitte e The Manufacturing Institute, peggiorerà. Secondo le loro stime, entro il 2028 ci saranno 4600000 posti di lavoro manifatturieri da riempire solo negli Stati Uniti. E 2400000 di questi posti di lavoro – circa la metà – rimarranno scoperti, a causa dell’esaurimento di materie prime di manodopera qualificata.
Per molti produttori, la soluzione a questa sfida della forza lavoro può essere affrontata da molteplici angolazioni, dalla priorità all’assunzione – come la partecipazione all’evento annuale MFG Day o il coinvolgimento di veterani militari dopo il servizio – fino a trovare modi per essere più efficienti ed efficaci con il personale a disposizione. Ed è qui che entra in gioco la tecnologia.
Sfruttare la tecnologia per colmare il divario
La giusta tecnologia manifatturiera – come una piattaforma MES cloud e una soluzione ERP – aiuterà i produttori a:Digitalizzare le operazioni per ottenere un controllo dell’operatore senza carta, facile da usare, per aumentare la produttività ed eliminare gli errori dei processi manualiCoreografare i processi produttivi guidati direttamente dal piano di controllo per controllare i tempi di ciclo e migliorare l’efficienza
- Realizzare il controllo della qualità in linea per gestire le attività di qualità e garantire la conformità delle check sheet
- Affidarsi alla reportistica di produzione in tempo reale per decisioni di controllo in tempo reale
- La digitalizzazione delle vostre operazioni manifatturiere consentirà visibilità e controllo end-to-end. L’accesso ai dati rilevanti consente ai leader di pensare in modo più strategico e di prendere decisioni aziendali migliori. E con dati accurati e in tempo reale disponibili, le decisioni possono essere prese immediatamente con maggiore fiducia rispetto al più tipico ciclo decisionale basato su report giornalieri o settimanali.
- E consente di fare tutto questo—e crescere—senza dover assumere altri dipendenti.
Case Study: EG Industries Does More with the Same
Aziende come EG Industries, una società globale di stampaggio ad iniezione di materie plastiche, dimostrano che l’aggiunta di tecnologia non significa automaticamente aggiunta di lavoratori. Con la tecnologia giusta, i produttori possono ottenere benefici e riallocare i lavoratori ad attività di maggior valore.
"Il modello SaaS nel cloud
ci aiuta ad alleviare molti dei problemi e delle difficoltà che si presentano con il software on-premise", ha dichiarato Tony Brown, director of business systems di EG Industries.
Secondo Brown, le risorse IT ora aiutano a collegare sistemi e reparti per creare maggiore visibilità, sviluppare strumenti per raccogliere e utilizzare i dati in modo più efficace, e alcune persone hanno persino assunto ruoli più ampi nelle operazioni e nella gestione dello stabilimento."Possiamo concentrarci maggiormente sulla mission della nostra divisione, ovvero ‘fornire ai nostri clienti interni ed esterni dati azionabili in tempo reale affinché possano prendere decisioni tempestive e informate’. Questo è davvero ciò che fa questa divisione e ciò che il cloud ha fatto per noi", ha dichiarato Brown.Rendere facile fare la cosa giusta può essere difficile. Mettete il potere nelle mani degli operatori per fare la cosa giusta e ottenere più valore per la vostra azienda.
Articoli correlati