Garantire che i controlli di qualità siano in atto è un compito senza fine per i responsabili delle operazioni e della qualità. Ed è particolarmente difficile se utilizzate una documentazione manuale e cartacea. La chiave è collegare le prestazioni operative a un piano di controllo della produzione e a istruzioni di lavoro accessibili a tutti e, poiché i piani vengono rivisti e le istruzioni possono cambiare, è ideale avere un accesso online in tempo reale. Questo non solo garantisce che abbiate le misure di qualità più aggiornate per governare le operazioni, ma rappresenta anche una documentazione probatoria che potete fornire a clienti o revisori per convalidare che state eseguendo il vostro piano.
Il modo migliore per farlo è utilizzare un MES con controlli di qualità non solo integrati, ma anche progettati. Con la Plex Smart Manufacturing Platform, ogni operazione è definita nel piano di controllo per materiali di input, macchine del centro di lavoro e utensili. Plex non consentirà all’operatore di registrare la produzione se tutti questi elementi non sono corretti per quell’operazione. Le procedure di controllo e la frequenza sono avviate secondo il piano di controllo per garantire che gli operatori eseguano quanto richiesto, utilizzando i dispositivi di controllo appropriati (e che siano calibrati).
I supervisori possono ricevere un avviso se viene tentato un override o un aggiramento del piano di controllo. Tutte le attività sono registrate direttamente al centro di lavoro e sono immediatamente disponibili in tutta l’azienda per l’analisi da parte dei responsabili della qualità. Le misurazioni sono digitalizzate tramite inserimento manuale o connessioni dirette con dispositivi digitali e lo SPC viene popolato automaticamente e reso disponibile al centro di lavoro per il monitoraggio continuo da parte dell’operatore. E poiché tutto è digitale, è sempre online per il monitoraggio remoto da parte della gestione della qualità per individuare più rapidamente dimensioni che potrebbero tendere al di fuori dei limiti di controllo. Quando “operazionalizzate” la qualità, governate la performance produttiva nel momento stesso della produzione invece che a posteriori in risposta a un problema di qualità. Questo vi offre una visione in tempo reale di come la qualità viene integrata in tutta la produzione e la certezza di rispettare le specifiche, essere conformi e soddisfare ciò che i vostri clienti desiderano.
Articoli correlati