Oggi le aziende si trovano ad affrontare una pressione al rialzo dei prezzi da più fronti. Oltre alla continua discontinuità operativa e all’esaurimento di materie prime, l’inflazione è un fattore cruciale che influisce su quasi tutte le decisioni.
Forse nessun ambito risente in modo più doloroso dell’impatto che la gestione del magazzino ricambi, dove imprecisioni del magazzino ricambi possono comportare perdite significative.
Mentre le aziende lavorano per digitalizzare le loro operazioni così da poter sfruttare meglio i dati per prendere decisioni critiche, diventa chiaro che una supply chain digitale è una necessità per una migliore ottimizzazione del magazzino ricambi. Ciò che può essere meno chiaro per questi produttori è comprendere dove possa inserirsi l’IA.
I vantaggi di una supply chain digitalizzata
Per ottenere un migliore controllo sul magazzino ricambi, i manager devono avere il controllo dell’intero ciclo della domanda e della supply chain. Questo richiede una visibilità end-to-end su tutto l’ecosistema. E l’unico modo per ottenerla è attraverso la digitalizzazione.
I vantaggi di una supply chain digitale includono:
- Processi automatizzati – Un sistema informatizzato per la supply chain elimina i dati manuali e le loro tendenze intrinseche a errori e distorsioni. I dati vengono condivisi tra aree funzionali non isolate, analizzati e distribuiti in tempo reale. Questo elimina telefonate, e-mail e altri ostacoli al flusso delle informazioni.
- Pianificazione della domanda e dell’offerta migliorata – Con una piattaforma digitale, la disponibilità di informazioni accurate e in tempo reale consente di elaborare piani di domanda più precisi e piani di offerta più snelli che riducono i costi di mantenimento e rimuovono i rischi di sovraccarico o esaurimento di materie prime. La pianificazione è più agile. Dispone inoltre di strumenti avanzati di analisi “what-if” che aiutano le aziende a pianificare la discontinuità operativa e ad agire rapidamente quando si verifica.
- Visibilità end-to-end della supply chain – Gli effetti tradizionali bullwhip e caterpillar vengono eliminati in una supply chain digitale. La visibilità completa consente un intervento rapido per prevenire i problemi o ridurre significativamente gli effetti quando si verificano discontinuità operative o picchi di domanda.
- Analisi avanzate – L’analisi avanzata è già utilizzata nella produzione, nella manutenzione e in molte altre aree. Le aziende possono sfruttare analisi predittiva e analisi delle tendenze all’interno del magazzino ricambi e dell’intera supply chain utilizzando una piattaforma di smart manufacturing e software di domanda e offerta di Plex.
Utilizzo dell’IA per l’ottimizzazione del magazzino ricambi
Con pressioni inflazionistiche senza precedenti, l’ottimizzazione del magazzino ricambi non riguarda solo i costi. Si tratta di prevedere, gestire e distribuire accuratamente il magazzino ricambi corretto quando e dove necessario per soddisfare la domanda.
Poiché bilanciano un’ampia gamma di KPI, statistiche, richieste e transazioni, i sistemi automatizzati di magazzino ricambi hanno senso dal punto di vista economico. Tuttavia, il motivo per cui è importante fare un ulteriore passo avanti nell’ottimizzazione del magazzino ricambi con l’IA è molto valido.
L’ottimizzazione del magazzino ricambi con l’IA ha diversi requisiti. Innanzitutto, deve gestire molte variabili, come il bilanciamento non solo di accuratezza prevista, ma anche della variabilità del lead time dei materiali, dei MOQ e dei vincoli come la capacità.
L’ottimizzazione del magazzino ricambi con l’IA può anche supportare attività semplici come il FIFO in un sistema di magazzino ricambi perpetuo e casi più complessi come scadenze, regolamentazioni e conformità.
L’IA nell’ottimizzazione del magazzino ricambi può essere utilizzata per:
- Previsione dei livelli di magazzino ricambi – L’analisi avanzata all’interno delle piattaforme di smart manufacturing consente ai modelli di IA di prevedere il magazzino ricambi sulla base di dati provenienti da molteplici input che l’analisi umana potrebbe non rilevare.
- Previsione della domanda – Poiché l’ottimizzazione del magazzino ricambi tramite IA deve necessariamente essere integrata nella piattaforma di smart manufacturing aziendale, può anche valutare i dati per aiutare a prevedere la domanda, considerando sfumature come eventi e differenze regionali o tendenze meteorologiche che l’analisi umana potrebbe non considerare.
- Tecniche sofisticate di gestione del magazzino ricambi – Un esempio è l’analisi ABC. Sebbene questo metodo esista da molti anni, un’IA con accesso a tutti i dati può prevedere e categorizzare meglio quali prodotti hanno più senso e profitto. Questo consente ai leader aziendali di puntare a mercati specifici e ottimizzare le proprie linee di prodotto e il numero di SKU (e il relativo fabbisogno di materie prime) durante esaurimento di materie prime o vincoli.
Il futuro dell’IA nell’ottimizzazione del magazzino ricambi
L’uso dell’IA nell’ottimizzazione del magazzino ricambi è ancora in evoluzione. Tuttavia, rappresenta una parte crescente di una tendenza generale verso la digitalizzazione dei processi aziendali. Restano ancora preoccupazioni sulla sicurezza dei dati man mano che l’IA si espande. E, contrariamente a molte supposizioni, i modelli di IA devono essere addestrati per ridurre il rischio di bias concettuale o errore.
Tuttavia, nel complesso, i vantaggi predittivi derivanti dall’implementazione dell’IA nelle applicazioni di magazzino ricambi superano i rischi, alla luce delle continue pressioni inflazionistiche, della discontinuità operativa globale e dei gusti dei consumatori in rapida evoluzione.
Potete valutare se l’IA abbia senso iniziando il vostro percorso e utilizzando il software di smart manufacturing di Plex Systems. Ottimizzazione del magazzino ricambi,pianificazione della domanda e dell’offerta,e altri sistemi avanzati sono disponibili per iniziare, così che quando arriverà il momento e l’opportunità di considerare l’IA, avrete una solida base digitale su cui contare.
Leggete di più sull’importanza dell’accuratezza del magazzino ricambi e della previsione del magazzino ricambi.
Articoli correlati