Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Quando non sapete cosa è rotto: combattere i mostri dell’attività di produzione

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Colpi, clangori, sibili e scricchiolii. Che rumore è?

In un’attività di produzione, proprio come in un film di Halloween, questi suoni sono sempre spaventosi. Ma a volte non li sentiamo finché non ci saltano addosso, suscitando un urlo da casa infestata e un po’ di imbarazzo per non averli previsti.

Le aziende manifatturiere che utilizzano il monitoraggio tradizionale della produzione e la raccolta manuale dei dati possono pensare che la loro qualità, i processi di produzione e le prestazioni produttive siano eccellenti. Adottando un approccio semplicistico del tipo “se non è rotto, non aggiustarlo”, pensano che se non sentono il rumore, tutto vada bene.

Purtroppo, questo è vero sia in senso letterale che figurato. Processi interrotti e dati isolati sono stati la causa di origine di più di qualche lamento tra i pianificatori e di ululati tra i responsabili degli acquisti e i dirigenti di finanza.

Mettere in fuga i mostri

La raccolta manuale dei dati, l’inserimento e l’analisi possono nascondere molti problemi. Come i fantasmi e gli spettri della notte di Halloween, questi problemi tormentano i manager con i loro effetti inquietanti. Errori di inserimento dati, dati isolati, distorsioni informative, processi inefficienti, colli di bottiglia e informazioni mancanti possono portare il personale a credere che tutto vada bene quando improvvisamente… non è così.

Unapiattaforma di produzione intelligente consente di individuare queste minacce prima che abbiano la possibilità di fare rumore e causare danni. Grazie a dati in tempo reale o quasi in tempo reale e analisi, vengono messi in luce problemi nascosti così che operatori, tecnici e manager possano affrontare le criticità quando si presentano o addirittura prima.

Esistono diversi modi in cui una piattaforma di produzione intelligente può alleviare le paure e aiutare a risolvere ciò che non funziona, migliorando al contempo efficienza e prestazioni.

Svelare la mummia

Il monitoraggio della fabbrica su carta è fortemente limitato. Oltre a essere soggetto a errori, un reparto produttivo molto impegnato può tralasciare completamente alcune informazioni. I sistemi cartacei limitano anche la capacità del personale di agire con agilità. Come una mummia avvolta così stretta da poter solo trascinarsi, i sistemi di monitoraggio cartacei che cercano di aggiungere più strati rallentano solo la mobilità e trasformano il trascinarsi in una caduta.

Con una piattaforma di produzione intelligente, la raccolta dei dati è automatica e priva di errori. Le analisi basate sul cloud forniscono informazioni utili e non isolate a chi ne ha bisogno per migliorare i processi, ridurre i colli di bottiglia e migliorare efficienza, produttività e OEE.

I team di produzione e di gestione della qualità avranno accesso ai dati di cui hanno bisogno in modo da favorire l’azione. Invece di aggiungere altra carta a un sistema già mummificato, svelate la mummia con la raccolta automatica dei dati e il monitoraggio della fabbrica. Trasformate il vostro reparto produttivo in un ambiente agile, senza carta e guidato dai dati.

Smontare Frankenstein

Quando nel reparto produttivo emergono problemi di cui non si era nemmeno a conoscenza, i clienti diventano come i villani con torce e forconi. Il monitoraggio manuale tradizionale dei dati di produzione e qualità è come il mostro di Frankenstein.

Le aziende si ritrovano a utilizzare software disparati e non collegati tra loro, basati su dati isolati. Ogni elemento moltiplica gli effetti di dati soggetti a errori e distorsioni, fino a quando l’output di ogni sistema e la mancanza di comunicazione creano un mostro assemblato in modo strano che procede a fatica.

Una piattaforma di produzione intelligente permette di smontare il mostro. Invece di avere pezzi separati che formano un reparto produttivo inefficiente, emerge un’unica versione della verità che utilizza dati standardizzati comuni. I miglioramenti dei processi hanno un impatto immediato, risultando in un sistema snello ed efficiente che non spaventa nessuno.

Zittire i lupi mannari

Un improvviso cambiamento della domanda può causare colli di bottiglia che rallentano la produzione e aumentano scarto e rifiuti. Un errore nelle specifiche può portare allo scarto di interi lotti. Quando ciò accade, l’effetto è lo stesso della luna piena che scatena l’ululato di un lupo mannaro. Dirigenti, distributori, clienti e persino i media ululano al disastro, e nessuna pozione può aiutare.

Fortunatamente, una piattaforma di produzione intelligente è come un proiettile d’argento. Il software di monitoraggio della produzione migliora notevolmente i processi produttivi e l’efficienza. Aiuta anche a promuovere il miglioramento della qualità in tutta l’organizzazione.

La raccolta automatica dei dati in una piattaforma di produzione intelligente aiuta i team a svolgereanalisi della causa di origine. Quando i problemi vengono identificati, procedure di lavoro accurate e migliori vengono facilmente implementate e rese accessibili in tempo reale per evitare che modifiche alle specifiche non rilevate abbiano effetto. Man mano che le informazioni utili trasformano il reparto produttivo, i team sono meglio formati e preparati ad affrontare i problemi, mentre una migliore cultura della qualità prende piede, zittendo i lupi mannari una volta per tutte.

Solo dolcetti, niente scherzi

Il vostro Halloween può essere tutto dolcetti e niente scherzetti quando avete una piattaforma di produzione intelligente a portata di mano. Con una visibilità completa, comunicazione migliore, processi ottimizzati e maggiore efficienza e produttività, il vostro team potrà finalmente mettere a tacere ciò che fa rumore nella notte, sbloccare capacità nascoste e migliorare significativamente la qualità. Lasciate gli urli fuori dal vostro reparto produttivo e riservateli alle maratone di film horror.

Per scoprire come un’azienda ha risolto ciò che non funzionava e ha ottenuto un ROI del 412% con Plex,cliccate qui per il caso di studio.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.