Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Blocchi digitali di base per la qualità

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

I produttori del settore automotive operano in un settore ipercompetitivo, producendo macchine complesse che hanno, in media,oltre 30000 componenti. La loro produzione comporta una notevole incertezza a causa dei gusti dei consumatori in continua evoluzione e dell’aspettativa costante di alta qualità.

Per affrontare queste sfide, i produttori del settore automotive si stanno sempre più orientando verso software di produzione intelligente che li aiutino a competere, a gestire i cambiamenti dei gusti dei consumatori, a facilitare il massiccio passaggio dai motori a combustione ai veicoli elettrici e a mantenere i più alti livelli di qualità di sempre.

Decisioni strategiche: bilanciare qualità e crescita

Con le interruzioni della supply chain e l’esaurimento di materie prime che diventano la norma nei settori industriali, i produttori del settore automotive si rendono conto di dover bilanciare la loro crescita con un impegno più sostanziale verso la qualità. E guardano principalmente alla tecnologia per trovare la strada verso questo equilibrio.

Già il 42% dei leader del settore manifatturiero identifica il miglioramento della qualità come una priorità che la tecnologia e il software permetteranno di raggiungere. E il 28% riconosce che questo equilibrio si ottiene al meglio con la produzione intelligente.

Ma come si raggiunge questo equilibrio? E come può il software gettare una solida base digitale per la qualità nel settore automotive?

Come il software guida la qualità

Sebbene le piattaforme di produzione intelligente e il software integrato siano componenti fondamentali nella ricerca di una migliore qualità automotive, molti produttori cercano software in grado di affrontare le sfide uniche della produzione automotive.

Pianificazione della domanda

Con il software di pianificazione della domanda e della supply chain di Plex, i produttori del settore automotive possono creare previsioni più accurate che influiscono direttamente sulla qualità. Con un piano di domanda preciso, le aziende possono rispondere con maggiore agilità. Di conseguenza, sono meno dipendenti da fornitori secondari, sostituzioni e altre sfide legate alla domanda che potrebbero influire sulla qualità nel processo produttivo.

Poiché questo software incorpora le sfide uniche della produzione automotive, questi produttori possono contare su funzionalità aggiuntive come un gestore delle previsioni di mercato per ridurre ulteriormente i rischi utilizzando dati automatizzati in un gestore delle previsioni dedicato alle loro esigenze.

Ciò aiuta a prevenire potenziali problemi di qualità dovuti a dati insufficienti o errati.

Controllo e ottimizzazione dei processi

Il software di produzione intelligente guida la qualità fornendo una visibilità a livello aziendale dei processi produttivi. Nella produzione intelligente, ottimizzazione del processo produttivo e qualità sono strettamente collegate. Non c’è posto migliore per iniziare con la qualità che il momento della produzione: man mano che i processi produttivi vengono ottimizzati, le procedure di qualità possono essere automaticamente sottoposte ad audit per analizzare i risultati.

Un software MES avanzato offre visibilità per un controllo a prova di errore nel reparto produttivo, con un impatto diretto sulla qualità.Automazione e orchestrazione MES Le funzionalità all’interno di piattaforme di produzione intelligente avanzate consentono di automatizzare le funzioni critiche per la valutazione della qualità e di sfruttare i dati in tempo reale per rispondere rapidamente in caso di problemi di qualità.

Sistemi di gestione della qualità

Naturalmente, all’aspetto principale di ogni sforzo di qualità dei produttori del settore automotive c’èun sistema di gestione della qualità avanzato (QMS). Ma a differenza dei QMS tradizionali, un QMS all’interno di una piattaforma di produzione intelligente non esiste in parallelo ad altri software OT. Utilizza invece gli stessi dati e le stesse informazioni in un’unica definizione di verità per integrarsi con altri software.

Questa capacità è fondamentale per la produzione automotive per diversi motivi. In primo luogo, aiuta a fornire un processo di qualità tracciabile digitalmente e ripetibile.

Gli stessi dati che alimentano il MES monitorano la qualità, la produzione e il tasso di difetti e generano report e audit trasparenti dei processi in tempo reale.

In secondo luogo, in un settore caratterizzato da normative e requisiti di conformità molto complessi, gli strumenti digitali e l’automazione possono fornire una documentazione di qualità in tempo reale per garantire la conformità. E poiché i dati sulla qualità sono dinamici e disponibili man mano che la produzione viene eseguita, la qualità è davvero “in-line” e basata sulla realtà.

Realizzare oggi la qualità della produzione di domani

Software avanzato e produzione intelligente stanno trasformando molti settori industriali. Ma sono diventati particolarmente critici per la produzione automotive. Utilizzano i dati, l’asset più prezioso di un’azienda, per fornire informazioni in tempo reale che guidano la qualità in tutta l’azienda. E agiscono come i mattoni digitali di qualsiasi programma di qualità aziendale.

Contattateci per scoprire come il software di produzione intelligente può affrontare le sfide che dovete affrontare e come potete sfruttare i dati delle vostre macchine.

Argomenti: Gestione Pianificazione della catena di approvvigionamento

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.