Ormai avrete sentito parlare molto dell’Industrial Internet of Things (IIoT). Si tratta di una rete di oggetti e sistemi sempre connessi che producono un flusso costante di dati, in grado di generare analisi sinergiche interessanti che potrebbero essere utilizzate per aumentare l’efficienza complessiva di un’attività di produzione, tra le altre cose.
L’IIoT è semplice in teoria, ma la terminologia che lo circonda può a volte essere fonte di confusione. Se state facendo ricerche sull’IIoT e vi sentite sopraffatti, ecco il nostro consiglio: fermatevi e concentratevi solo su ciò che è veramente importante.
Come produttori, non dovete sempre essere esperti della tecnologia alla base dell’IIoT. Dovete solo conoscere quanto basta per essere consumatori informati di questa tecnologia.
Tenendo presente questo, ecco i termini IIoT che riteniamo più importanti per i produttori.
Terminologia dei dati
Gran parte della terminologia IIoT ruota attorno ai dati, in particolare alle enormi quantità di dati che l’IIoT genera:
- Big data. Un insieme di dati molto ampio che può essere analizzato per individuare modelli e tendenze.
- Cloud pubblico. Servizi di elaborazione offerti da terze parti tramite Internet pubblico, rendendoli accessibili a chiunque desideri utilizzarli o acquistarli (in alternativa alla creazione di un’infrastruttura locale/dispositivo fisico). I “vantaggi” saranno riservati a un post separato.
- Cloud privato. Risorse di calcolo distribuite e disponibili su un’infrastruttura IT privata. Le risorse del data center possono essere situate on-premises o gestite da un fornitore di terze parti fuori sede.
- Cloud ibrido. Un ambiente di elaborazione che utilizza una combinazione di servizi on-premises, cloud privato e servizi cloud pubblico di terze parti con orchestrazione tra le due piattaforme.
- Dati in streaming. Dati generati continuamente da diverse fonti.
- Dati dei sensori. L’output di un dispositivo che rileva e risponde a un certo tipo di input dall’ambiente fisico. L’output può essere utilizzato per fornire informazioni o input a un altro sistema, o per guidare un processo.
- Dati di serie temporali. Dati che rappresentano collettivamente come un sistema, un processo o un comportamento cambia nel tempo.
Terminologia dei processi aziendali
Sentirete anche una grande quantità di terminologia che descrive specifici processi aziendali:
- Monitoraggio delle condizioni. Processo di monitoraggio dei parametri fisici (ad es. temperatura, vibrazione, ecc.) che indicano lo stato di salute di una macchina e possono segnalare eventuali guasti in via di sviluppo. Il monitoraggio delle condizioni è un elemento fondamentale della manutenzione predittiva.
- Manutenzione predittiva. Tecniche progettate per aiutare a determinare le condizioni delle apparecchiature in servizio e prevedere quando eseguire la manutenzione. Questo approccio promette un risparmio sui costi rispetto alla manutenzione preventiva di routine o basata sul tempo, perché le attività vengono eseguite solo quando necessario.
- Operational intelligence. Categoria di analisi aziendali dinamiche in tempo reale che fornisce visibilità e informazioni su dati, eventi in streaming e attività aziendali.
- OEE (Overall Equipment Effectiveness). Una misura di quanto bene viene utilizzata un’attività di produzione (impianti, tempo e materiale) rispetto al suo pieno potenziale, durante i periodi in cui è programmata per essere eseguita.
- Monitoraggio degli asset. Processo di monitoraggio di tutte le attività associate a una particolare macchina, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, produzione, prestazioni, qualità, stato di salute, ecc.
Terminologia tecnica
Vi serve un corso accelerato sulla terminologia tecnica dell’IIoT? Eccolo qui:
- Application Programming Interface (API). Un insieme di funzioni o procedure che consentono a un’applicazione di accedere/interagire con le funzionalità o i dati di un’altra applicazione o servizio
- Gateway. Un dispositivo (di solito fisico, ma potrebbe essere semplicemente un’applicazione) che riceve informazioni da molti punti e le trasmette a un’altra rete.
- Gateway edge. Dispositivo fisico o programma software che collega il cloud ai controllori, ai sensori e ai dispositivi intelligenti locali.
- Ignition. Software server di Inductive Automation che funge da hub per l’integrazione dei sistemi nel reparto produttivo.
- Kepware. Software server di PTC che funge da hub per l’integrazione dei sistemi nel reparto produttivo.
- Open Platform Communication (OPC). Una serie di standard e specifiche per le telecomunicazioni industriali.
- Programmable Logic Controller (PLC). Un computer digitale industriale che monitora continuamente lo stato dei dispositivi di ingresso per prendere decisioni (per controllare i processi e le apparecchiature di produzione) in base a una logica preprogrammata.
- Radio Frequency Identification (RFID). Tecnologia di comunicazione wireless che utilizza la frequenza radio per alimentare tag passivi (piccola antenna a circuito) per identificare in modo univoco persone o oggetti.
- Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). Architettura di sistema di controllo che utilizza computer e comunicazioni dati in rete per monitorare e controllare le apparecchiature del reparto produttivo.
Terminologia di sicurezza e standard
Infine, prendetevi qualche minuto per familiarizzare con la terminologia relativa alla sicurezza e agli standard:
- Identity and Access Management (IAM). Un modello di processi aziendali, politiche e tecnologie che gestiscono le identità digitali (ad esempio, utilizzate per l’autenticazione e la gestione degli accessi)
- Modbus. Uno dei protocolli di comunicazione utilizzati per trasmettere informazioni tra dispositivi elettronici.
- Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Protocollo di messaggistica che funziona su TCP/IP. Progettato per casi d’uso con un basso ingombro di codice o una larghezza di banda della rete limitata.
- MTConnect. Un protocollo di comunicazione open source basato su standard aperti. Molti macchinari moderni lo hanno integrato.
- Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Il linguaggio utilizzato per accedere a Internet.
- Ethernet IP. Uno dei protocolli di comunicazione utilizzati per trasmettere informazioni tra dispositivi elettronici. Ethernet IP è stato originariamente sviluppato da Rockwell Automation.
- HyperText Transfer Protocol (HTTP). Protocollo di base utilizzato dal World Wide Web. HTTP definisce il formato e la trasmissione dei messaggi e le azioni che i server Web e i browser devono eseguire in risposta a vari comandi.
Conoscendo questa terminologia di base, siete pronti a continuare a ricercare informazioni sull’IIoT e a determinare le vostre opzioni.
Ma non fermatevi qui. Scoprite come un ERP cloud può migliorare qualsiasi strategia IIoT scaricando un white paper gratuito:How Cloud ERP Turns IIoT into a Critical Success Strategy for Manufacturing.
Articoli correlati