Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Pianificazione della capacità: elemento critico del processo produttivo

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_191008_Pianificazione della capacità

Immaginate questo: avete vinto il grande contratto. Avete curato ogni dettaglio e la documentazione è stata appena firmata e controfirmata. Eppure, nonostante i vostri sforzi per verificare la capacità prima dell’inizio delle trattative, quando siete pronti a iniziare il lavoro, sono arrivati nuovi ordini e la vostra tempistica è ora a rischio.

Improvvisamente, prima ancora di iniziare, siete già in ritardo.

Comprendere il vincolo di capacità è una questione critica per i produttori di oggi. Per elaborare gli ordini nei tempi previsti e rispettando il budget, i produttori più esperti devono guardare alle proprie operazioni per individuare ulteriori opportunità di aumento della capacità attraverso il pensiero snello, eliminando i cicli inutili e liberando capacità aggiuntiva senza dover aggiungere altro personale.

1571531816461.jpg

Per G&W Products, un produttore di metalli di livello mondiale, la scelta è stata quella di migliorare la capacità produttiva attraverso la tecnologia. L’azienda aveva iniziato a ricevere ordini sempre più complessi. Inizialmente, un assemblaggio con 15 componenti veniva gestito manualmente su carta. Tutto il magazzino ricambi era gestito con un foglio Excel e la pianificazione veniva gestita su una lavagna nel reparto produttivo.

Sapevano che, per competere e ottenere commesse più grandi, avrebbero dovuto cambiare per poter gestire più lavoro. Ma invece di cercare di aggiungere più persone e più processi, G&W ha scelto di concentrarsi sulla tecnologia che potesse rendere la loro forza lavoro più produttiva, efficace ed efficiente.

Un MES unificato basato su cloud e un ERP oggi permettono a G&W di gestire assemblaggi con centinaia di codici prodotto. Un compito che sarebbe stato impossibile senza aumentare il personale.

L’azienda ha anche:

  • Aumentato la consegna puntuale dal 80% fino al 98%.
  • Ridotto il magazzino ricambi del 25%: meno di 40 giorni di scorte.
  • Raggiunto il più basso PPM complessivo a 176: meglio del livello mondiale.
  • Aumentato la redditività del 12%.

Per saperne di più su come G&W ha raggiunto i suoi obiettivi, consultate il caso di studio di G&W. Inoltre, scoprite come un Manufacturing Execution System (MES) può trasformare il vostro reparto produttivo.

Argomenti: Gestione Pianificazione della catena di approvvigionamento IIoT Industria 4.0

Stu Johnson
Stu Johnson
Director of Product Marketing, Plex Systems
Stu Johnson è stato Director of Product Marketing di Plex Systems da giugno 2014 a marzo 2020.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.