Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Fate entrare il gatto e chiudete la porta: proteggere i dati di produzione

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Nei giorni in cui la temperatura è ideale, non c’è niente di meglio di una porta a zanzariera per far entrare la brezza e la luce del sole e tenere fuori gli insetti. Se questa immagine è idilliaca per i pomeriggi tranquilli a casa, rappresenta invece un incubo per la sicurezza di un produttore intelligente la cui esigenza principale è proteggere i propri dati.

La realtà è che, nel mondo degli affari, la temperatura non è sempre quella giusta. E sebbene nessuno voglia insetti dentro e fuori dall’edificio, una porta a zanzariera non tiene fuori creature più grandi e pericolose. 

Le operazioni di produzione di oggi sono in egual misura data center e macchinari di produzione. Minacce alla sicurezza sempre più pericolose possono interrompere i processi, mettere in pericolo i lavoratori e distruggere i dati di produzione, quindi è fondamentale proteggere i vostri asset con la stessa attenzione che si riserva a un animale domestico.

Affrontare la realtà

La digitalizzazione sta crescendo rapidamente nel settore, con il 97% dei produttori che prevede di utilizzare tecnologie di smart manufacturing. Allo stesso tempo, il settore manifatturiero registra il più alto valore medio di pagamenti di ransomware rispetto a qualsiasi altro settore. È una nuova realtà: la modernizzazione è essenziale per raggiungere il successo, ma deve essere accompagnata da un solido piano di cybersecurity. Ecco perché è il momento di pensare a mettere al sicuro il gatto (i vostri dati) e sostituire la porta a zanzariera con qualcosa di più robusto, come una cassaforte.

Comprendere cosa c’è là fuori

Per comprendere la necessità di una maggiore sicurezza nello smart manufacturing, bisogna prima conoscere le minacce più significative che le aziende di produzione intelligente devono affrontare:

  1. Ransomware – Il ransomware continua a essere una delle minacce più gravi, trovando accesso tramite software esistenti, download da dispositivi come USB, falsi aggiornamenti di prodotti reali, videogiochi e allegati e-mail.
  2. Vulnerabilità IIoT – In quanto tecnologia principale per lo smart manufacturing, i dispositivi IIoT come i sensori trasmettono autonomamente dati di produzione ed eseguono funzioni in molte applicazioni industriali. Molti di questi dispositivi si trovano su reti con sicurezza carente o assente, offrendo facile accesso alle intrusioni.
  3. Proliferazione di dispositivi personali – I dispositivi personali presenti in un ambiente produttivo sono quasi impossibili da gestire. Molte aziende consentono questi dispositivi e la connessione a Internet o la ricarica tramite PC.
  4. Attacchi software – La maggior parte delle aziende utilizza una combinazione di software legacy per le funzioni aziendali. Questi software legacy sono spesso obsoleti o presentano vulnerabilità di sicurezza quando integrati con componenti dei sistemi di smart manufacturing.
  5. Attacchi al cloud – Sebbene la sicurezza cloud abbia compiuto enormi progressi, per alcune aziende rappresenta ancora un’area vulnerabile.

Scegliere con cura la porta della cassaforte

Il modo migliore per sostituire la porta a zanzariera con una porta blindata è scegliere con attenzione, ricercando le opzioni e svolgendo la due diligence necessaria per prendere la decisione giusta. Naturalmente, la migliore sicurezza si fa notare da sola. I clienti dello smart manufacturing che hanno già scelto una piattaforma robusta e sicura possono offrire indicazioni su chi offre le funzionalità più sicure e quali sono queste funzionalità.

Oltre alle referenze, cercate conformità e impegno verso gli standard di sicurezza internazionali. Ad esempio, la Plex Smart Manufacturing Platform™ ha ricevuto la certificazione ISO/IEC 27001:2013 a testimonianza della sua dedizione alla sicurezza dei dati di produzione per la sua infrastruttura cloud best-in-class. La piattaforma utilizza funzionalità aggiuntive per monitorare le minacce e tracciare i cambiamenti. Queste funzionalità includono protocolli di sicurezza solidi a più livelli per difendersi dal malware e cluster di firewall rafforzati per monitorare le minacce e tracciare i cambiamenti contro il continuo bombardamento di tentativi.

Chiusura della porta

Le soluzioni di smart manufacturing migliorano efficienza, prestazioni, costi e mitigazione dei rischi, ma è fondamentale implementare una strategia di sicurezza insieme a qualsiasi soluzione. In questo modo, i vostri dati possono rimanere protetti dietro la solidità di una porta blindata, invece di lasciar entrare la brezza e far uscire i vostri dati aziendali sensibili.

Scoprite di più su come la cybersecurity si integra nella selezione del vostro software leggendo la Smart Manufacturing Software Buyer’s Guide.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.