La produzione moderna opera con successo utilizzando applicazioni software per un’ampia gamma di funzioni. Queste includono:Enterprise Resource Planning (ERP), Material Requirements Planning (MRP), Manufacturing Execution Systems (MES) e altro.
Oggi, molte di queste piattaforme sono progettate per lavorare con la tecnologia di automazione disponibile all’interno dell’Industrial Internet of Things (IIoT). Questo consente di ottenere informazioni più accurate da questi software grazie all’utilizzo di dati in tempo reale.
Ma che dire delle applicazioni di supply chain management? Queste applicazioni specializzate includono software che coordinano elettronicamente l’acquisto, l’approvvigionamento, la spedizione, lo stoccaggio e il monitoraggio delle materie prime e dei componenti in una piattaforma centralizzata per produrre prodotti finiti. Integrando e automatizzando queste funzioni nei processi aziendali online, le applicazioni di supply chain management basate su web (SCM) aiutano le aziende a sviluppare processi produttivi più efficienti.
Quali sono le aree funzionali chiave delle applicazioni per la supply chain?
La gestione della supply chain comprende sei applicazioni fondamentali: pianificazione della domanda e dell’offerta, produzione e capacità, pianificazione, gestione dei fornitori, spedizione e logistica. Ecco una panoramica di ciascuna.
1. Pianificazione della domanda
La pianificazione della domanda è il processo diprevisione della domanda futura di prodotti finitiper garantire che la consegna raggiunga i clienti puntualmente. Si avvale di previsioni e modelli per rilevare la domanda, così che altri componenti della supply chain possano essere attivati per l’approvvigionamento dei materiali. Plex Supply Chain Planning consente alle aziende di rilevare e prevedere la domanda con maggiore precisione rispetto ai sistemi di pianificazione manuale, aumentando così l’efficienza della supply chain.
2. Pianificazione dell’offerta
Questo è il processo utilizzato per l’approvvigionamento di materie primeal fine di soddisfare le previsioni di domanda. Include acquisti, gestione del magazzino ricambi e controllo del magazzino ricambi, oltre ad altri parametri d’ordine come punti di riordino ottimali, considerazioni min/max e tempi di consegna. Automatizzare queste funzioni tramite software collega i processi e consente maggiore controllo, costi inferiori e una probabilità più alta di completare gli ordini puntualmente.
3. Pianificazione della produzione
Questa applicazione assicura che macchinari, manodopera e materiali siano disponibili per produrre gli ordini in una sequenza temporale che rispetti le scadenze di consegna. Può includere la pianificazione della capacità, l’utilizzo dei centri di lavoro e parametri per i WIP. Un software avanzato può consentire sia la pianificazione della capacità che la rough cut capacity planning per prevedere la capacità su orizzonti temporali più lunghi.
4. Gestione dei fornitori
La gestione tradizionale della supply chain si basava su accordi verbali, ordini via fax ed e-mail. La gestione dei fornitori ora include audit contrattuali e valutazione delle prestazioni dei fornitori. Utilizzando software per tracciare e monitorare i materiali end-to-end, le aziende possono migliorare le strategie di qualità e consegna e trasformare i fornitori in partner grazie a strumenti come il “vendor managed inventory”.
5. Spedizione e logistica
Una supply chain end-to-end è possibile solo utilizzando software avanzati e applicazioni basate su cloud. In questo modo, le aziende possono pianificare meglio la logistica e la spedizione per prevenire colli di bottiglia, controllare i costi di trasporto e gestire in modo fluido i materiali in ingresso.
6. Dati analitici avanzati
SCMIl software è basato su cloud, quindi può offrire dati analitici avanzati e algoritmi anche al produttore più piccolo. Poiché ogni applicazione invia immediatamente i dati al cloud, le informazioni vengono pulite, analizzate e fornite agli utenti; questo migliora il processo decisionale e attiva l’automazione sotto forma di azioni autonome o semi-autonome. I dati analitici avanzati sono al centro di tutte le applicazioni della supply chain e fanno sì che il sistema funzioni in modo integrato.
Come le applicazioni di supply chain management si completano a vicenda
Le applicazioni per la supply chain lavorano in sinergia per mantenere efficiente il sistema complessivo della supply chain di un’azienda. Software come quello offerto da PlexPlex Supply Chain PlanningSupply Chain Planning può integrarsi con sistemi ERP, MRP, MES e IIoT per potenziare queste applicazioni di produzione e offrire un’accuratezza ancora maggiore a livello aziendale su tutta la supply chain.
Plex Supply Chain Planning offre un completo software di pianificazione della domanda e dell’offertae applicazioni specializzate come Inventory Forecasting and Optimization, Rough Cut Capacity Planning, Distribution Requirements Planning e altro.
Se la vostra azienda è alla ricerca di un sistema di gestione della supply chain di prim’ordine con robuste applicazioni di supply chain management,contattateci per scoprire come possiamo aiutarvi.
Articoli correlati