Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

AWE: un altro segnale che gli indossabili stanno arrivando… per i produttori

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

I dispositivi indossabili non sono più solo per il gaming.

Anche se questa affermazione non dovrebbe sorprendere, potreste rimanere sorpresi nel sapere, come lo sono rimasto io, il numero di dispositivi AR, VR e XR ora disponibili sul mercato e i settori industriali in cui vengono applicati. Dal giocare a pallavolo, all’imparare a ballare, al possedere e nutrire un animale domestico virtuale, fino a pilotare e atterrare un piano in caso di emergenza: tutto era a Augmented World Expo.

Questa fiera, che si è tenuta un paio di settimane fa a Santa Clara, in California, è pubblicizzata come la più grande e longeva conferenza al mondo su AR e VR. Sono stato invitato a condividere le mie opinioni in un panel su “XR in Manufacturing”, insieme ad esperti del settore aerospaziale e della difesa di Lockheed Martin, del produttore di macchine agricole AGCO e di Johnson & Johnson, una delle più grandi aziende al mondo di prodotti medicali, farmaceutici e prodotti di consumo.

Ecco alcuni spunti della nostra sessione:

  • Un’implementazione tecnologica di successo (indipendentemente da AR, VR, ecc.) ha tanto a che fare con la preparazione e l’adattamento (o l’adattamento proattivo) della vostra cultura aziendale e dei metodi di apprendimento consolidati, quanto con l’esecuzione della soluzione perfetta. Senza considerare le persone che dovranno utilizzare e trarre vantaggio dalla tecnologia, una soluzione inadeguata fallirà rapidamente.
  • La risoluzione dei problemi dovrebbe sempre essere il primo passo. Comprendete appieno il problema, adottate un approccio sistematico per risolverlo e rispondete alla domanda sempre importante: si tratta di un problema che deve essere risolto con la tecnologia?
  • Conoscete il ROI. Questo punto potrebbe sembrare ovvio, ma se non sapete cosa otterrete, sarà più difficile giustificare gli investimenti in nuove tecnologie al vostro team di leadership.

Quindi, cosa significa?

Le soluzioni AR/VR/XR (che si tratti di occhiali, visori, zaini, binocoli, ecc.) non sono più una moda o una curiosità. Sono un’innovazione possibile e probabile che cambierà il modo in cui lavorano i produttori. Oggi, stiamo vedendo applicazioni nella produzione per RealWear Smart Glasses, DAQRI Smart Glasses, Google Glasses e Microsoft HoloLens. Dato il ritmo con cui i dispositivi hardware stanno maturando e diversificandosi, presto avremo una gamma più ampia di opzioni adatte a un ambiente industriale rispetto a prima.

Argomenti: Aerospaziale Automotive Cibo e Bevande Alta tecnologia ed elettronica Produzione industriale Plastica e gomma Stampaggio di precisione dei metalli

Jerry Foster
Jerry Foster
Chief Technology Officer, Plex Systems
Jerry Foster è CTO e guida la nostra strategia tecnologica, oltre a iniziative di ricerca e progettazione incentrate su soluzioni cloud di nuova generazione per le aziende manifatturiere. Membro fondatore del team Plex, Jerry è stato determinante nell’intera evoluzione di Plex, supervisionando le transizioni tecniche in ogni fase della nostra crescita. Jerry ha conseguito la laurea in Computer Science presso Liberty University.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.