Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Tendenze della produzione automotive per il resto del decennio

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Ogni anno porta nuove previsioni per il futuro. Queste previsioni includono cosa aspettarsi, cosa accadrà e quali tecnologie alimenteranno queste aspettative.

Sebbene queste previsioni siano sempre interessanti da considerare, devono essere mantenute nel contesto della realtà per avere valore per i produttori automobilistici. Con un panorama in rapida evoluzione, i produttori di questo settore sono sottoposti a una forte pressione per innovare mentre cambiano radicalmente i modelli di business per affrontare nuove sfidee soddisfare requisiti in continua evoluzione.

Esaminiamo le tendenze più rilevanti, alcune riflessioni su come influenzeranno la produzione e l’uso dei dati, e cosa possono fare i produttori automobilistici per affrontare queste tendenze con la tecnologia.

Un panorama della mobilità in cambiamento

La produzione automotive tradizionale era rigida e basata sui volumi. Tuttavia, la tecnologia avanzata ci sta portando verso una società e un mercato più connessi.Secondo McKinsey, il modo in cui le persone si muovono avrà un impatto sempre maggiore sui produttori di auto.

Oltre alla proprietà tradizionale dei veicoli, le aziende dovranno essere in grado di soddisfare le aspettative di mobilità nate dalla nuova concorrenza di player come Google e Apple, così come di aziende basate sui servizi come Uber. Con radici profonde nella connettività e nell’esperienza utente, l’unica risposta per i produttori automobilistici tradizionali è abbracciare la smart manufacturing. Alla base, questo significa continuare a produrre sotto una pressione sempre crescente per una maggiore efficienza dei consumi, costi inferiori e maggiore personalizzazione.

I produttori devono sfruttare i dati per costruire automobili che rispondano alla domanda in rapida evoluzione di nuove funzionalità e servizi. Significa anche considerare partnership all’interno del nuovo ecosistema connesso, partnership per le quali l’analisi dei dati è essenziale.

Aumento della digitalizzazione

Con il passare del decennio, la capacità principale dei produttori automobilistici dovrà essere incentrata sulla flessibilità. Sono finiti i tempi delle lunghe serie produttive con modifiche limitate. Le aziende devono essere flessibili e agili per affrontare il panorama della mobilità, un ambiente normativo complesso, la domanda di veicoli elettrici e la crescita naturale nel tempo.

Questa flessibilità richiederà cicli produttivi più brevi, più funzionalità, maggiore personalizzazione e altro ancora. E richiederà anche una maggiore efficienza, costi dei materiali più bassi e tempi di consegna più brevi rispetto al passato. Queste sfide possono essere affrontate solo con una piattaforma di smart manufacturing e fabbriche connesse.

C’è fiducia che i leader del settore stiano facendo progressi su questi requisiti. Secondo il rapporto The State of Smart Manufacturing: Automotive, la riduzione dei costi e il miglioramento della qualità sono citati rispettivamente dal 43% e dal 42% dei decisori come catalizzatori della loro trasformazione digitale. Tuttavia, un numero significativo riconosce anche la pressione dei consumatori e del mercato come fattori chiave, poiché il 36% cita il rapido cambiamento del comportamento dei consumatori. Un altro 32% ritiene che agilità, adattabilità e la necessità di stare al passo con mercati in rapida evoluzione siano fondamentali.

I doppi ruoli della tecnologia e della produzione

Con il progresso della tecnologia nel mondo, i clienti vogliono e si aspettano che nuove funzionalità siano incluse nelle offerte di prodotto. Questo approccio multilivello significa che i leader del settore devono considerare la propria azienda tanto come una società tecnologica quanto come una società manifatturiera.

La possibilità di partecipare a questa nuova realtà comporterà partnership che non sarebbero state possibili molti anni fa. Inoltre, introdurrà opportunità per nuovi servizi proprietari basati sulla tecnologia per i prodotti. E ancora una volta, questa nuova combinazione di tecnologia e produzione può essere realizzata solo con la smart manufacturing. Dati e analisi in tempo reale, diagnostica, esperienza utente e comportamento dell’utente saranno integrati per migliorare questi prodotti, e i cambiamenti saranno immediatamente disponibili in produzione.

L’imperativo della smart manufacturing

Sebbene la discussione sopra sia incentrata sulle tendenze, queste sono basate sulla realtà e sono già in corso. I produttori devono immergersi in una piattaforma più intelligente con la capacità, la funzionalità e la larghezza di banda per gestire i dati e le analisi per comprendere questi aspetti e tradurli rapidamente in una produzione agile e flessibile. È l’unico modo per garantire equilibrio e stabilità durante l’attività ad alto rischio che chiamiamo produzione moderna.

Scoprite altri trend del settore rilevanti per le vostre attività in questa edizione speciale del rapporto The State of Smart Manufacturing dedicata all’industria automobilistica.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.