Il cambiamento può essere spaventoso, soprattutto quando avete poco tempo per prendere una decisione critica. Siete sotto pressione e potreste non avere il tempo di svolgere la due diligence che normalmente effettuereste in situazioni come questa. Ma non è nemmeno il momento di trascurare i dettagli.
Impegnarsi per soddisfare i nuovi requisiti del software di qualità FMEA di Ford può essere stressante, ma rappresenta anche un’opportunità. La soluzione giusta per la vostra azienda non solo vi permetterà di continuare a collaborare con Ford, ma vi consentirà di raggiungere livelli più elevati di qualità della produzione, efficienza e margini, aprendo la strada a opportunità che prima non avevate.
Come fornitore di uno dei maggiori produttori automobilistici al mondo, vi trovate attualmente in una posizione unica per agire con decisione e fare della qualità il vostro elemento distintivo. Ecco come.
Cosa c’è di nuovo nei requisiti del software di qualità FMEA di Ford?
Che abbiate trascorso settimane a ricercare i nuovi requisiti del software di qualità FMEA o che stiate appena iniziando a comprenderli, vi supportiamo noi. Direttamente dalla documentazione IATF-16949 di Ford, abbiamo individuato la sezione aggiornata che impatta le vostre operazioni:
"Le FMEA di parte e di fondazione devono essere documenti dinamici sempre allineati. Un aggiornamento della Foundation FMEA deve comportare una revisione delle informazioni applicabili per la Part FMEA. Questo processo deve funzionare anche a ritroso, dalle Part FMEA alla Foundation FMEA, in modo che qualsiasi aggiornamento delle Part FMEA comporti aggiornamenti delle informazioni applicabili nelle Foundation FMEA. Inoltre, le FMEA devono essere allineate ai piani di controllo e alle istruzioni di lavoro/ausili visivi."
Per rendere tutto ciò possibile, Ford richiede ai fornitori di utilizzare un software che sia allineato sia alla Foundation FMEA sia alla Part FMEA. Per i programmi forward model, la scadenza è 1 luglio 2022, mentre la scadenza per tutte le Foundation PFMEA e i successivi aggiornamenti è 31 dicembre 2022.
Soddisfate i requisiti del software FMEA di Ford con Plex QMS
In questo momento, desiderate un software di gestione della qualità che vi metta sulla strada per soddisfare i requisiti di Ford e che possa essere implementato rapidamente. Plex QMS è quella soluzione digitale completa, ed è il modo in cui altri fornitori stanno definendo la loro roadmap e avanzando nel percorso di gestione della qualità in questo periodo di cambiamento.
Il software Plex è nato nell’ambito della produzione automotive e può aiutarvi a raggiungere gli obiettivi dipartimentali e aziendali. Le funzionalità avanzate di APQP, FMEA e Core Tools garantiscono lanci di prodotto impeccabili. L’applicazione consente di implementare facilmente Design FMEA, flussi di processo, PFMEA e piani di controllo in produzione. I processi sono ottimizzati grazie all’eliminazione dei fogli di calcolo e all’integrazione dei dati con soluzioni MES o ERP.
Funzionalità di Plex QMS
Anche se questi vantaggi di alto livello possono sembrarvi interessanti, sappiamo che avete bisogno di maggiori dettagli su come le funzioni e le caratteristiche di Plex QMS soddisfano i nuovi standard attuali. Per quanto riguarda Foundation FMEA o Part FMEA, Ford richiede ai fornitori di poter dimostrare che le informazioni sono state inviate per la revisione e che le modifiche suggerite sono state accettate e incorporate. Plex fornisce un ciclo continuo di notifiche digitali per le modifiche, creando di fatto una FMEA “viva” sincronizzata con gli altri documenti.
Inoltre, quando il piano di controllo delle parti o la Part FMEA viene aggiornato, Ford richiede una funzionalità che comporti l’aggiornamento dell’altro. Plex avvia anche un processo di notifica quando vengono apportati aggiornamenti. Per quanto riguarda la struttura visiva, il nostro software è conforme ai requisiti AIAG e include funzioni 4M, modalità di guasto, controlli e altro ancora.
Ford ha inoltre considerato la funzionalità per l’utente, richiedendo che gli utenti possano creare una Part FMEA selezionando tra FMEA specifiche di processo o Foundation FMEA. È importante sottolineare che lo standard richiede il controllo delle versioni per garantire che gli utenti non abbiano documenti in conflitto su computer diversi. L’applicazione QMS multi-tenant basata su cloud di Plex offre un tempo di operatività del 99,9% e consente agli utenti di lavorare esattamente in questo modo.
Infine, Plex QMS contiene ulteriori funzionalità chiave che vi aiuteranno a soddisfare i requisiti del software di qualità FMEA di Ford:
- Progettazione e sviluppo di Foundation/Core/Family FMEA
- Sviluppo di process flow, PFMEA, piani di controllo e work instructions per famiglie di prodotti e processi
- Avvio rapido dell’implementazione tramite importazione di FMEA/piani di controllo
- Accesso ai formati FMEA AIAG 4th Edition
- Supporto allo sviluppo di formati specifici per il cliente
- Problem solving (8D/CAR/altre tecniche di problem solving), collegamenti D/P FMEA
- Facilitazione della Reverse FMEA
- Affidabilità dei dashboard di Business Intelligence su FMEA, DVPR e altro
- Abilitazione del change point control tramite controllo delle versioni e registro delle comunicazioni
- Ottimizzazione dell’organizzazione con note riunioni, program management, workflow, utenti illimitati e archiviazione dati illimitata
Rispetto dei requisiti del software di qualità FMEA di Ford in appena 5 settimane
Quando si verificano cambiamenti di questo tipo, dovete agire rapidamente e non volete essere rallentati dalla stessa soluzione di cui avete bisogno per rimanere conformi. Plex QMS può essere implementato in appena cinque settimane. Che stiate cercando di rispettare le scadenze di Ford o siate un fornitore di un altro costruttore automobilistico che si sta preparando a cambiamenti inevitabili, scegliete una soluzione QMS che vi manterrà competitivi oggi e in futuro.
Scoprite di più su Plex QMS e guardatelo in azione qui.
Articoli correlati