L’atmosfera nell’industria automobilistica sta diventando sempre più elettrica, letteralmente. La Global EV Outlook 2019 riporta che la flotta globale di veicoli elettrici ha superato 5.1 milioni nel 2018, con un aumento di 2 milioni rispetto all’anno precedente e quasi raddoppiando le vendite di nuove auto elettriche. Si prevede che questi numeri cresceranno in modo esponenziale. Infatti, Deloitte prevede che la produzione di veicoli elettrici raggiungerà 35 milioni di unità nel 2030. Le case automobilistiche stanno rispondendo alla domanda globale di veicoli elettrici e alla crescita prevista del settore, aumentando le opportunità per chi fornisce tecnologie abilitanti per l’elettrificazione all’industria. Questo cambiamento sta tenendo occupata Eurotranciatura Mexico.
Eurotranciatura produce gli impilati di lamella, componenti fondamentali per motori elettrici e generatori. Con il trend dei veicoli elettrici che continua a crescere,Eurotranciatura ha recentemente raddoppiato le dimensioni della propria attività.
Sono ottime notizie. Questo ha anche costretto l’azienda a esaminare attentamente le proprie operazioni, in particolare la produzione. La logica è semplice: se l’azienda utilizza le proprie macchine solo al 50% della capacità, sta facendo un investimento doppio rispetto a quello necessario solo per mantenere i livelli di produzione attuali.
Sistema AS/400 obsoleto ostacola efficienza e agilità
Per massimizzare le opportunità offerte da un settore automobilistico in evoluzione, Eurotranciatura deve anche rimanere agile di fronte ai requisiti dei clienti in rapido cambiamento. I clienti di Eurotranciatura stanno costantemente riconfigurando i propri prodotti e lanciandone di nuovi, il che costringe i fornitori a rispondere.
Per anni, Eurotranciatura ha gestito i propri processi produttivi su un sistema AS/400 obsoleto. Ma quando i clienti hanno iniziato a spingere l’azienda a garantire livelli più elevati di qualità dei prodotti, Eurotranciatura ha capito che era il momento di cambiare.
Key Stakeholders Agree: Cloud ERP Is the Right Choice
La ricerca di un nuovo ERP può sembrare scoraggiante, dato che il mercato attuale è pieno di opzioni valide.
La presenza di così tante soluzioni ERP complica la decisione per molte aziende. Si trovano in un mare di domande: dovremmo implementare on-premises o nel cloud? Può un ERP cloud offrire la stessa potenza funzionale insieme a una maggiore flessibilità? Che tipo di rigore dobbiamo applicare a un’implementazione cloud rispetto a una tradizionale on-premises?
Eurotranciatura non ha cercato di rispondere a queste domande da sola. Al contrario, ha coinvolto esperti all’interno della propria organizzazione e oltre per raccogliere input sulle possibilità offerte dal nuovo sistema.
La scelta di Eurotranciatura è diventata più chiara quando auditor del settore e membri del team interno hanno raccomandato Plex. Infatti, alcuni membri del personale qualità e produzione di Eurotranciatura avevano già utilizzato Plex in precedenti esperienze lavorative e hanno raccomandato vivamente la piattaforma. Il loro contributo è stato determinante nella scelta di Plex da parte di Eurotranciatura. Oggi, l’azienda ha aumentato la precisione del magazzino ricambi al 99%, ha raggiunto quasi il 100% di consegna puntuale e ha ridotto i tassi di scarto dal 2.5% all’1.5%.
Mentre l’evoluzione del settore può essere stata un catalizzatore del cambiamento, l’impegno del team di Eurotranciatura per il successo con Plex è stato il motore dei risultati.
Articoli correlati