Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Come raddoppiare le dimensioni della vostra azienda riducendo lo scarto

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_191024_HowTo

Se avete notato il numero di veicoli elettrici oggi in circolazione, potete immaginare quanto rapidamente stiano crescendo i produttori di questo settore. Un’azienda in particolare, Eurotranciatura Mexico, ha recentemente raddoppiato le dimensioni della propria attività in soli due anni. 

In qualità di produttore di pacchi di lamella fondamentali per motori elettrici e generatori, Eurotranciatura ha registrato un aumento del volume degli ordini dei clienti, unito a frequenti cambiamenti nelle richieste dei clienti e a una spinta verso una maggiore qualità del prodotto, che li ha portati a esaminare più da vicino le operazioni di produzione e a scoprire la necessità di considerare come una soluzione software a livello aziendale potesse contribuire a ottimizzare l’efficienza.

Quando le persone chiave all’interno dell’organizzazione e della loro supply chain hanno iniziato a raccomandare Plex Systems come una piattaforma ERP in grado di risolvere alcune delle loro sfide, la dirigenza di Eurotranciatura ha preso atto. Il processo di valutazione dell’azienda ha portato a un momento cruciale: si sono resi conto che Plex poteva aiutare l’azienda a migliorare la tracciabilità, una priorità significativa per la base clienti di Eurotranciatura. Questo, tra gli altri fattori, ha portato Eurotranciatura Mexico a scegliere Plex come sistema di registrazioni.

Per un avvio rapido e una facile manutenzione, Eurotranciatura sceglie l’ERP cloud

Per garantire che l’azienda rimanesse agile durante la transizione tecnologica, Eurotranciatura sapeva di aver bisogno di una soluzione che potesse essere implementata rapidamente e senza interruzioni delle operazioni produttive.

Essendo una soluzione cloud nativa, Plex ha offerto sia un processo di messa in funzione rapido sia un’implementazione semplice, che non richiedeva investimenti importanti in membri del team tecnico per la sua manutenzione nel tempo.

Riduzione dei tassi di scarto dal 2.5% all’1.5%

Per qualsiasi produttore, uno dei fattori chiave per il successo di qualsiasi implementazione di un ERP cloud è l’adozione da parte degli utenti.

Poco dopo il go-live, il personale addetto al controllo qualità di Eurotranciatura ha adottato la loro soluzione Plex altamente intuitiva. Poiché il sistema registrava tutte le informazioni più critiche sui prodotti e i processi dell’azienda, il team di Eurotranciatura è stato presto in grado di eseguire analisi statistiche che sarebbero state quasi impossibili da fare prima. 

Analizzando i dati, Eurotranciatura ha presto identificato e interrotto i processi produttivi che generavano troppi prodotti fuori specifica.

Il risultato? Una riduzione dei tassi di scarto dal 2.5% all’1.5%. Questo pone Eurotranciatura Mexico molto avanti rispetto alla concorrenza, secondo il rapporto Gartner 2018 Quality Management Systems Benchmark, che rileva che il tasso di scarto medio del settore* è 8%.

La riduzione dello scarto è solo uno dei vantaggi ottenuti da Eurotranciatura. Per leggere l’intera storia, scaricate il caso di studio di Eurotranciatura.

*Il rapporto definisce il tasso di scarto come la percentuale calcolata dal valore in dollari del materiale scartato nel periodo di 12 mesi diviso per il costo totale della distinta base per lo stesso periodo di 12 mesi.

Argomenti: Aerospaziale Automotive Alta tecnologia ed elettronica Produzione industriale Plastica e gomma Stampaggio di precisione dei metalli

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.