Loading
Produkt-Demos

Demo der Produktionsüberwachungssoftware

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

 

Maximieren Sie die Betriebszeit und den Durchsatz, um schnellere und fundiertere Entscheidungen mit  Plex-Produktionsüberwachung zu treffen. Fördern Sie kontinuierliche Verbesserungen mithilfe transparenter, betrieblicher KPIs in Echtzeit und verschaffen Sie sich neue Ebenen der Transparenz und Kontrolle in Ihrem gesamten Unternehmen.

Sehen Sie sich das Video an, um mehr zu erfahren.

Transkript

Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, neue Ebenen der Transparenz und Kontrolle in Ihrem gesamten Betrieb zu erreichen, um Informationen aus dem Fertigungsbereich digital zu verfolgen, die Leistung zu steigern, mehr Wert zu realisieren, die Betriebszeit und den Durchsatz zu maximieren und schnellere, fundiertere Entscheidungen zu treffen?

Plex-Produktionsüberwachung bietet nahtlose Konnektivität zu Maschinen im Fertigungsbereich und liefert transparente, Echtzeit-Betriebs-KPIs, um kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben.

Werfen wir einen genaueren Blick darauf.

Mit Plex-Produktionsüberwachung schaffen Sie durch die Einrichtung von Stammdaten und Workflows die Grundlage für ein geschlossenes Regelsystem, das Produktions-, Betriebs- und Anlagen-KPIs sowie die Leistung tatsächlich misst, ohne Ressourcen zu beanspruchen.

Für die Produktionsüberwachung benötigen Sie lediglich eine einfache Verbindung zum Zykluszähler einer Maschine. Von dort aus steht Ihnen alles zur Verfügung, um benutzerfreundliche Dashboards zu erstellen, die sofortigen Zugriff auf in Echtzeit erfasste Produktionsmessungen bieten. Auf einen Blick können Bediener den Status des Arbeitszentrums sehen. Sie können Ausschuss erfassen. Sie können Messwerte wie Zykluszeiten und die Gesamtanlageneffektivität sehen. Und sie können ganz einfach Betriebszeit und Ausfallzeit verfolgen, um Engpässe zu identifizieren und Problembereiche sofort zu lokalisieren.

Konfigurierbare Diagramme und Grafiken bieten klare Visualisierungen, um die Produktion im Blick zu behalten und stets informiert zu bleiben. Zum Beispiel wandelt dieses Diagramm zu den Six Big Losses die verlorene Gesamtanlageneffektivität von Prozenten in tatsächlich nicht produziertes Produkt um.

Verabschieden Sie sich von Whiteboards und ermöglichen Sie Bedienern, Entscheidungen mit Zuversicht zu treffen – mit einem digitalen, dynamisch aktualisierten Whiteboard, das menschliche Fehler ausschließt und sicherstellt, dass stets die aktuellsten Informationen zur Verfügung stehen.

Verwandeln Sie Erkenntnisse aus dem Fertigungsbereich in Maßnahmen – mit Berichten und Analysen, die es einfach machen, Daten aus jedem Blickwinkel zu betrachten, zu vertiefen und umsetzbare Erkenntnisse für kontinuierliche Verbesserungen und betriebliche Effizienz zu gewinnen.

Wenn Sie bereit sind, Probleme zu lösen, bevor sie entstehen, verschaffen Sie sich mit Plex-Produktionsüberwachung einen vollständigen Einblick in Ihren Fertigungsbereich und machen Sie Ihr Unternehmen zukunftssicher – mit einer fortschrittlichen Produktionsüberwachungslösung, die auf kontinuierliche Verbesserung ausgelegt ist.

Übernehmen Sie die Kontrolle und erzielen Sie Ergebnisse mit Plex.

Verwandte Inhalte

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.