Loading

Leitfaden für smartes Lieferkettenmanagement

Demo ansehen → Erleben Sie eine Demo

Intelligentes Lieferkettenmanagement (SCM) hilft Ihnen, komplexe, voneinander getrennte Prozesse in ein optimiertes, datengestütztes System zu verwandeln, das von Anfang bis Ende nahtlos zusammenarbeitet. Anstatt erst auf Störungen oder Ineffizienzen zu reagieren, koordinieren Sie Materialien, Informationen und Ressourcen proaktiv, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. In diesem Leitfaden erfahren Sie die wichtigsten Ziele des Lieferkettenmanagements und wie diese zusammenwirken, um die Effizienz zu steigern, die Zusammenarbeit zu stärken, Kosten zu senken und die Kundennachfrage in einer sich schnell verändernden Umgebung besser zu erfüllen.

Was ist Lieferkettenmanagement?

Lieferkettenmanagement ist die Koordination aller Schritte, die erforderlich sind, um ein Produkt von den Rohstoffen bis zum Endkunden zu bringen. Es umfasst Planung, Beschaffung, Produktion, Transport und Rücksendungen und stellt sicher, dass alle Phasen effizient zusammenarbeiten. Durch die Verbindung und Optimierung dieser Prozesse unterstützt das Lieferkettenmanagement Unternehmen dabei, Kosten zu senken, die Liefergeschwindigkeit zu erhöhen und effektiver auf die Kundennachfrage zu reagieren.

Vorteile des Lieferkettenmanagements

Eine gut geführte Lieferkette bewegt nicht nur Produkte – sie hilft Ihrem Unternehmen, intelligenter, schneller und effizienter zu arbeiten. Hier sind die wichtigsten Vorteile des Lieferkettenmanagements einfach zusammengefasst:

  • Bessere Zusammenarbeit und Transparenz – Das Lieferkettenmanagement verbindet alle Bereiche der Lieferkette und erleichtert so den Informationsaustausch zwischen Teams, Lieferanten und Partnern. Diese End-to-End-Transparenz ermöglicht es Unternehmen, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen und kostspielige Engpässe zu vermeiden.
  • Stärkere Qualitätskontrolle – Durch bessere Überwachung von Lieferanten und Prozessen können Unternehmen gleichbleibende Qualitätsstandards sicherstellen. Die Überwachung wichtiger Leistungskennzahlen – wie Lieferzeiten, Produktqualität und Problemlösung – bestätigt, dass Kunden zuverlässige, hochwertige Produkte erhalten.
  • Höhere Effizienz und Risikominimierung – Echtzeitdaten ermöglichen es Unternehmen, sich schnell an Verzögerungen, Engpässe oder Störungen anzupassen. Durch frühzeitige Risikoerkennung und die Bereitstellung von Reserven können Unternehmen den Betrieb reibungslos aufrechterhalten und gleichzeitig die Gesamteffizienz steigern.
  • Geringere Kosten – Lieferkettenmanagement hilft Unternehmen, Abfall zu reduzieren und Ausgaben zu kontrollieren, indem der Lagerbestand an die Nachfrage angepasst wird. Das bedeutet weniger Überbestände, bessere Nutzung des Lagerraums und wirtschaftlichere Ausgaben im gesamten Betrieb.
  • Optimierter Versand – Lieferkettenmanagement hilft dabei, die effizientesten und wirtschaftlichsten Versandwege für Produkte zu identifizieren. Dies senkt die Transportkosten und verbessert gleichzeitig die Liefergeschwindigkeit und die Kundenzufriedenheit.
  • Verbesserte Bedarfsplanung – Mit präzisen Echtzeit-Einblicken können Unternehmen die Kundennachfrage besser prognostizieren und entsprechend anpassen. So werden Überbestände oder Engpässe vermieden und sichergestellt, dass die richtigen Produkte zur richtigen Zeit verfügbar sind. 

Die fünf Prozesse des Lieferkettenmanagements

Es gibt fünf grundlegende Komponenten, die die Kernprozesse des Lieferkettenmanagements abdecken – von der Produktion und Produktentwicklung bis zur Auslieferung:

1. Planung

Die Planung und Verwaltung der Ressourcen, die zur Erfüllung der Kundenanforderungen benötigt werden, ist für das Lieferkettenmanagement essenziell. Die Planung stellt sicher, dass Hersteller über die erforderlichen Materialien und Arbeitskräfte verfügen, um Produkte rechtzeitig zu produzieren und zu liefern, und minimiert das Risiko überschüssiger Ressourcen.

2. Beschaffung

Beschaffung umfasst die Auswahl der besten Lieferanten, die die für die Herstellung Ihrer Produkte benötigten Waren und Dienstleistungen bereitstellen. Zu den wichtigsten Prozessen gehören Bestellung, Bestandsmanagement und die Freigabe von Lieferantenzahlungen. Unternehmen sollten die Überwachung und Pflege guter Beziehungen zu Lieferanten in den Fokus stellen.

3. Fertigung

Dazu zählen alle Aktivitäten, die erforderlich sind, um Rohstoffe in das Endprodukt zu verwandeln. Unternehmen sollten Produktion, Qualitätsprüfung, Versand und Lieferterminplanung organisieren.

4. Lieferung und Logistik

Kundenaufträge koordinieren, Lieferungen planen, Sendungen versenden, Kunden abrechnen und Zahlungen verwalten.

5. Rückgabe

Erstellen Sie einen effizienten Prozess für die Rückgabe defekter, überschüssiger oder unerwünschter Produkte.


Wichtige Ziele des Lieferkettenmanagements

Das Ziel des Lieferkettenmanagements ist nicht nur die Verwaltung von Abläufen, sondern die Schaffung eines vernetzten, effizienten Systems, das in jeder Phase Mehrwert liefert. Hier sind die Kernziele, die Unternehmen mit Lieferkettenmanagement erreichen möchten:

Reibungslose Abläufe sichern

Lieferkettenmanagement gewährleistet den kontinuierlichen Fluss von Materialien, Informationen und Finanzen entlang der gesamten Lieferkette – von Lieferanten bis zu Kunden – damit der Betrieb nicht ins Stocken gerät.

Teams und Prozesse verbinden

Durch die Abstimmung von Funktionen wie Beschaffung, Logistik und Produktion vereint das Lieferkettenmanagement verschiedene Unternehmensbereiche unter einer einheitlichen Strategie und verbessert so die Gesamtleistung.

End-to-End-Abläufe optimieren

Von der Planung und Beschaffung über die Fertigung bis hin zu Lieferung und Rückgabe koordiniert das Lieferkettenmanagement jeden Schritt, um die Effizienz zu steigern, Abfall zu reduzieren und die Rentabilität zu erhöhen.

Robuste, vorhersehbare Systeme aufbauen

Mit Daten- und Modellierungswerkzeugen können Unternehmen Lieferketten gestalten, die Störungen antizipieren und sich schnell anpassen, um Risiken und Ausfallzeiten zu minimieren.

Ressourcen effektiv einsetzen

Lieferkettenmanagement unterstützt Unternehmen dabei, Personal, Technologie und Materialien so effizient wie möglich einzusetzen, damit sie die Kundennachfrage erfüllen können, ohne Ressourcen zu überlasten. 

Implementierung von Software für das Lieferkettenmanagement

Hier sind acht Tipps, mit denen Sie die passende Lieferkettenmanagement-Software erfolgreich in Ihrem Unternehmen implementieren:

1. Ermitteln Sie, was Sie benötigen

Der erste Schritt bei der Implementierung von Lieferkettenmanagement besteht darin, zu wissen, was Ihr Unternehmen sowohl kurzfristig als auch langfristig benötigt. Eine Überprüfung der bestehenden Systeme und Prozesse, das Sammeln von Informationen von Mitarbeitenden und Stakeholdern sowie eine klare Vorstellung von den zukünftigen Zielen sind die besten Möglichkeiten, dies zu erreichen. 

2. Prüfen Sie Ihre Optionen

Es gibt viele Lieferkettenmanagement-Lösungen. Nehmen Sie sich Zeit, um die passende Lösung für Ihr Unternehmen auszuwählen. Erstellen Sie eine Auswahlliste der Produkte, die Sie für die besten halten, und vereinbaren Sie Termine mit den jeweiligen Vertretern, um herauszufinden, was sie Ihnen anbieten.

3. Einen Plan erstellen

Erstellen Sie eine Roadmap und definieren Sie, was Erfolg für Ihr Unternehmen bedeutet. Beziehen Sie Ziele, Meilensteine, Schlüsselaktivitäten und Zeitpläne in Ihren Plan ein. Die Lieferkettenplanung ist entscheidend für den Erfolg – mehr dazu erfahren Sie hier.

Weitere Informationen zur Lieferkettenplanung finden Sie bei Wiley und Plex's Supply Chain Planning for Dummies.

4. Risiko mindern

Das Risikomanagement in der Lieferkette ist wichtig. Unternehmen sollten:

  • Aktuelle Risiken bewerten und identifizieren
  • Nach Wahrscheinlichkeit priorisieren
  • Lieferqualität sicherstellen
  • Lieferanten diversifizieren
  • Risiken der Lieferanten berücksichtigen
  • Partner in die Risikoplanung einbeziehen
  • Frachtversicherung abschließen
  • Transparenz gegenüber Partnern schaffen
  • Handelskreditversicherung in Betracht ziehen
  • Risiken regelmäßig überprüfen

Wenn Sie diese Schritte befolgen, unterstützen Sie Ihr Unternehmen beim Risikomanagement in der Lieferkette und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, ein Lieferkettenmanagementsystem erfolgreich zu implementieren.

5. Kommunikation Ihres Plans

Wichtige Mitarbeitende und das Senior Management sollten über die Einführung eines neuen Systems informiert sein und dieser zustimmen. Um dies sicherzustellen, erstellen Sie eine Business Case, der begründet, warum ein neues System erforderlich ist und das bisherige nicht mehr zweckmäßig ist. Eine konsequente Kommunikation während aller Phasen der Implementierung ist unerlässlich, damit alle ihre Rollen kennen und gemeinsam erfolgreich zusammenarbeiten.

6. Schulung und Qualifizierung der Mitarbeitenden

Selbst das beste System der Welt versagt, wenn es nicht ordnungsgemäß betrieben wird. Stellen Sie sicher, dass Sie ein robustes, kontinuierliches Schulungsprogramm bereitstellen, um Mitarbeitende weiterzuqualifizieren und sicherzustellen, dass sie über das notwendige Wissen für die erfolgreiche Implementierung Ihres neuen Systems verfügen.

7. Frühes und häufiges Testen

Bei jedem neuen System wird es zu Herausforderungen kommen. Testen Sie das System daher, bevor es live geschaltet wird. Binden Sie wichtige Mitarbeitende in jeden Schritt ein und stellen Sie eine offene Kommunikationslinie sicher, über die sie etwaige Probleme melden können.

8. Überwachen Sie Ihren Fortschritt

Die Arbeit endet nicht mit der Implementierung; Unternehmen sollten die Überwachung und kontinuierliche Verbesserung ihres Lieferkettenmanagements anstreben. Ein Überwachungsplan, der es Mitarbeitenden und externen Partnern ermöglicht, Rückmeldungen dazu zu geben, was gut funktioniert und was nicht, unterstützt Sie dabei, die Effizienz des aktuellen Systems zu erhöhen und etwaige Probleme schnell und entschlossen zu beheben.

Weitere Informationen über intelligentes Lieferkettenmanagement mit Plex

In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über das Lieferkettenmanagement wissen müssen, sodass Sie Ihre Geschäftsanforderungen definieren und ein neues System erfolgreich implementieren können. Plex Supply Chain Planning verbessert das Bestandsmanagement, senkt Kosten, übertrifft die Markterwartungen bei der Lieferung und optimiert die Lieferkette. Mehr über die Funktionen von Plex Supply Chain Management erfahren Sie hier.

Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.