Loading

Lieferkettenplanung: Ein Leitfaden für strategische Planung und Betriebsabläufe

Demo ansehen

Das Konzept des Lieferkettenmanagements hat sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt. In der Vergangenheit haben sich Unternehmen auf eine Mischung aus ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning), Tabellenkalkulationen und cloudbasierten Planungsplattformen verlassen. Ungeachtet der großen Beliebtheit dieses Ansatzes blieben ohne die Umsetzung einer vernetzten Lieferkettenplanung viele Prozesslücken bestehen oder wurden nicht erkannt. Infolgedessen sahen sich viele Unternehmen mit großen Herausforderungen konfrontiert und mussten sich folgende Fragen stellen.

  • Was tun Sie als Hersteller, wenn Naturkatastrophen und Arbeitskräftemangel die Lieferkette unterbrechen?
  • Werden wichtige Prognosezahlen korrekt aktualisiert und an alle relevanten Beteiligten, einschließlich der Teams aus Vertrieb, Finanzen und Betrieb, weitergegeben?

Der tiefgreifende Wandel im Lieferkettenmanagement bedeutet auch, dass es sich Unternehmen nicht leisten können, stillzustehen, sondern sich ständig weiterentwickeln müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. In diesem Artikel definieren wir genau, was eine vernetzte Lieferkettenplanung ist, erläutern ihre Bedeutung und erörtern, was Unternehmen tun können, um eine erfolgreiche Strategie zu implementieren.

Was ist Lieferkettenplanung?

Der Planungsprozess im Lieferkettenmanagement umfasst vier wichtige Schritte, die ein Produkt vom Rohstoff bis zum Verbraucher begleiten. Dazu gehören die Lieferplanung, die Produktionsplanung, die Bedarfsplanung sowie die Planung von Vertrieb und Betrieb (S&OP). Im Folgenden werden diese ausführlicher behandelt:

  1. Bei der Bedarfsplanung in der Lieferkette geht es darum, die besten Möglichkeiten zu ermitteln, um die im Bedarfsplan festgelegten Anforderungen zu erfüllen. Das Hauptziel besteht darin, Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen, damit Liefertermine stets effizient eingehalten werden und den Unternehmen niemals Materialüberschüsse entstehen. Dieses Gleichgewicht ist entscheidend für die Erreichung der finanziellen und servicebezogenen Ziele einer Organisation.
  2. Die Bedarfsplanung in der Lieferkette ist der Prozess der Bedarfsprognose, um sicherzustellen, dass Produkte stets pünktlich geliefert werden können. Wenn dies sorgfältig durchgeführt wird, kann dies dazu beitragen, den Umsatz zu prognostizieren, die Lagerbestände anzupassen und die Rentabilität für ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Vertriebskanal zu steigern.
  3. Die Produktionsplanung in der Lieferkette ermittelt den Produktions- und Fertigungsbedarf innerhalb eines Unternehmens. Dabei geht es darum, Ressourcen zuzuweisen und Mitarbeiter in Funktionen einzuteilen, die zu Produktionskapazitäten führen.
  4. Die Vertriebs- und Betriebsplanung in der Lieferkette ist ein Managementprozess, der die Unternehmensleitung in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Nachfragemanagement, Produktion, Bestandsmanagement und Einführung neuer Produkte unterstützt.

Die Herausforderungen im globalen Lieferkettenmanagement

Die Herausforderungen in der Lieferkette machen deutlich, dass eine Neubewertung und die Entwicklung neuer Strategien erforderlich sind. Hier finden Sie einen Überblick über einige der größten Herausforderungen im globalen Lieferkettenmanagement, mit denen viele Unternehmen heute konfrontiert sind.

Unterbrechung

Die COVID-19-Pandemie hat seit 2020 zu erheblichen Unterbrechungen geführt. Die Herausforderung besteht heute darin, neue Strategien zu entwickeln und die Probleme im Bereich des Lieferkettenmanagements anzugehen, die mit der Erwartung häufiger, erheblicher und kombinierter Störungen einhergehen.

Kosten

Eine Welt, die sich von den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Störungen erholt, erfordert höhere Transport- und Logistikkosten. Dazu gehören Treibstoff, Arbeitskosten, Überlastung der Häfen und der Austausch von Materialien mit kurzer Haltbarkeitsdauer.

Mangelnde Transparenz

Eine der größten Herausforderungen im globalen Lieferkettenmanagement ist der Mangel an Transparenz. Es ist eine Sache, wenn eine Bestellung oder eine Sendung unterwegs aus den Augen verloren wird, aber es ist etwas ganz anderes, wenn ein ganzes Schiff oder eine riesige Menge an Rohstoffen verloren geht.

Materialengpässe

Rohstoff-, Papier-, Rohwaren- und Siliziumengpässe führen dazu, dass beliebte Produktreihen eingeschränkt werden.

Erhöhte Komplexität der Lieferkette

All diese Faktoren tragen dazu bei, die Lieferkette komplexer zu machen. Diese zunehmende Komplexität kann ein System zur Bedarfs- und Angebotsplanung überlasten, wenn es isoliert oder fragmentiert ist, wodurch der Bedarf an Vernetzung steigt.

Neue Verarbeitungstechnologien

Technologien wie das industrielle Internet der Dinge (IIoT) revolutionieren den weltweiten Fertigungsbetrieb. Die Einführung fortschrittlicher Technologien kann manuell gesteuerte Angebots- und Nachfragesysteme belasten und zu zusätzlichen Problemen beim Lieferkettenmanagement führen.

Der Leitfaden „Supply Chain for Dummies“ bietet eine leicht verständliche Einführung in Technologien zur Bestandsverwaltung, die darauf ausgelegt sind, die Produktionsraten zu steigern, Prozesse zu beschleunigen, Risiken zu minimieren, Kosten zu senken und die Qualität zu verbessern.

Positive geschäftliche Ergebnisse durch vernetzte Planung

Ein gut abgestimmter Lieferkettenplan, der unternehmensweit vernetzt ist, verschafft Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil.

Unternehmen, die ein ausgewogenes System zur Lieferkettenplanung einführen, können Folgendes erwarten:

  1. Höherer Durchsatz: Eine effektive Lieferkettenplanung ermöglicht es einem Unternehmen, seine Produktionskapazität zu steigern, was zu einem höheren Durchsatz, einer besseren Ausbeute und einer höheren Produktionsleistung führt.
  2. Verbesserte Effizienz: Die im Rahmen der Lieferkettenplanung gesammelten relevanten Informationen helfen Herstellern dabei, proaktive Entscheidungen zu treffen, die die Effizienz und die Umsetzung verbessern. Außerdem können Unternehmen dadurch flexibler auf Kundenanforderungen reagieren und unerwartete Herausforderungen bewältigen.
  3. Geringere Kosten: Die Lieferkettenplanung reduziert die Kosten für das Unternehmen, einschließlich Lagerhaltungskosten, Versandkosten, Betriebskosten und beschädigte Maschinen.
  4. Bessere Ressourcenzuweisung: Eine sorgfältige Produktionsplanung sorgt für die Zuweisung von Ressourcen und die Einteilung der Mitarbeiter in Aufgabenbereiche, die zur Erreichung der Produktionskapazität beitragen. Außerdem hilft es Herstellern, fundiertere Entscheidungen hinsichtlich Ressourcenengpässen und -überschüssen zu treffen, was zu einer Kostensenkung beiträgt.
  5. Weniger betriebliche Verzögerungen: Eine vernetzte Lieferkettenplanung sorgt dafür, dass alle an der Produktion und dem Versand Beteiligten ihre Rollen und Verantwortlichkeiten genau kennen, und verschafft der Unternehmensleitung einen besseren Überblick über die Fertigungsprozesse. Dadurch werden betriebliche Verzögerungen reduziert und Probleme wie verspätete Lieferungen, logistische Unklarheiten und Lieferverzögerungen vermieden.

Strategien für eine vernetzte Lieferkettenplanung

Wir haben bereits über den Nutzen der Planung und Steuerung der Lieferkette gesprochen, doch zu verstehen, wie man ein funktionierendes System umsetzt, ist eine ganz andere Sache. In diesem Abschnitt befassen wir uns mit erfolgreichen Strategien zur Realisierung eines vernetzten Systems zur Lieferkettenplanung.

Bedarfsorientierte Planung basierend auf Echtzeiteinblicken

Ein erfolgreicher Lieferkettenplan ist nachfrageorientiert. Es nutzt präzise Prognosetools, um Einblicke in Echtzeit zu liefern und so eine effektive Bewältigung der zuvor besprochenen potenziellen Herausforderungen zu gewährleisten. Außerdem können Unternehmen damit die Kundennachfrage vorhersagen, was eine bessere Ressourcenverteilung ermöglicht und die Möglichkeit bietet, die Preisgestaltung anzupassen, um den Umsatz zu maximieren. IIoT und KI können genutzt werden, um Einblicke in die Bestandsverfolgung in Echtzeit zu gewinnen – ein Thema, auf das wir im Abschnitt „Die Rolle der KI in der Lieferkettenplanung“ näher eingehen werden.

Steuerung Ihres Lieferplans zur Bewältigung dynamischer Schwankungen

Der Lieferkettenplan eines Unternehmens muss an wechselnde Marktsituationen, sich verändernde Chancen und potenzielle Herausforderungen angepasst werden können. Flexibilität im Umgang mit Veränderungen und eine agile Planungsweise ermöglichen es Unternehmen, sich an wechselnde Kundenbedürfnisse anzupassen.

Kundentrends einen Schritt voraus zu sein, bedeutet nicht nur höhere Umsätze und einen Wettbewerbsvorteil, sondern verschafft Herstellern auch einen besseren Überblick über die gesamte Wertschöpfungskette, optimierte Lager- und Vertriebsabläufe sowie eine fundierte Entscheidungsfindung.

Integrierte Vertriebs- und Betriebsplanung

Das Ziel für Vertrieb und Betrieb sollte darin bestehen, mithilfe strategischer Unternehmensplanung eine bessere Abstimmung in den Bereichen Vertrieb, Distribution, Logistik usw. zu erreichen. Das Lieferkettenmanagement umfasst so viele Prozesse, dass es bei unsachgemäßer Steuerung zu erheblichen Diskrepanzen zwischen Finanzwesen, Strategie und operativem Geschäft kommen kann.

Die Lösung für fragmentierte Prozesse liegt in der Erstellung und Umsetzung eines vernetzten Lieferkettenplans, der alle verschiedenen Kanäle in einer übergreifenden Strategie berücksichtigt und Lieferkettenprognosen für wichtige datengestützte Geschäftsentscheidungen nutzt.

Optimierung der Bestandsstrategie

Hersteller sehen sich entlang der gesamten Lieferkette mit einer Reihe von Problemen konfrontiert, die zu Umsatzverlusten, lästigem Papierkram und möglichen Schäden führen. Die Optimierung der Bestandsmanagementstrategie kann für Unternehmen, die diese Herausforderungen bewältigen und von geringeren Kosten, weniger Problemen und zufriedeneren Kunden profitieren möchten, von entscheidender Bedeutung sein.

Fokus auf Rentabilität, Innovation und Diversifizierung

Produktorientierte Entscheidungen können Innovation und Rentabilität einschränken. Stattdessen kann eine Fokussierung auf Rentabilität, Innovation und Diversifizierung durch effektive Zusammenarbeit sicherstellen, dass Produkte zu den richtigen Kosten, am richtigen Ort und zur richtigen Zeit hergestellt werden.

Konzentrieren Sie sich darauf, bereits in einer frühen Phase des Produktlebenszyklus die richtigen Entscheidungen zu treffen, um die Produktionskapazitäten und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Eine nachhaltige, zuverlässige und berechenbare Lieferkette zur Kernstrategie machen

Eine vernetzter Lieferkettenplan kann nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn eine nachhaltige Versorgung mit Waren oder Dienstleistungen gewährleistet ist, die den Kundenanforderungen entsprechen. Dies wird durch den Einsatz der richtigen technologischen Infrastruktur, analytischer Erkenntnisse und einer effizienten Umsetzung erreicht, um Betriebskosten und Schäden zu senken.

Künstliche Intelligenz (KI), das industrielle Internet der Dinge (IIoT) oder Leistungsmanagement für Anlagen (Asset Performance Management/APM) und andere Technologien werden in der Fertigung immer wichtiger, was für die Planung und den Betrieb der Lieferkette gilt. Unternehmen sollten die Entwicklung der künstlichen Intelligenz im Auge behalten und ihr Potenzial erkennen, bedeutende Innovationen in ihrer Branche hervorzubringen.

KI ist in der Lage, die Kosten in der Lieferkette zu senken, Lagerbestände zu verwalten und potenzielle Engpässe zu beseitigen. Außerdem liefert es Echtzeit-Einblicke, die es Führungskräften ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen, um die Produktivität zu steigern und Ressourcen zu optimieren. 

Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.