Warum Hersteller cloudbasierte MES-Lösungen in Betracht ziehen sollten
Sie konzentrieren sich voll auf den Fertigungsbereich. Ein Manufacturing Execution System (MES) bildet die Grundlage für den Betrieb, um jeden Produktionsschritt zu planen, zu verwalten und zu verfolgen. In modernen Produktionsumgebungen werden immer mehr Anlagen und Maschinen vernetzt. Sie müssen mit einem MES verbunden werden, um verwertbare Echtzeitdaten zu liefern. Cloud-Konnektivität ist eine moderne Lösung für eine enge Verbindung zwischen MES, ERP und der Lieferkette. Dieser Artikel behandelt cloudbasierte MES-Lösungen genauer. Dabei wird untersucht, wie sie sich im Vergleich zu lokalen Lösungen verhalten und wie Hersteller Cloud MES implementieren können, um ihre Fertigungsprozesse zu optimieren.
Was ist ein cloudbasiertes MES?
Cloud MES ist eine SaaS-Lösung (Software as a Service), die Software verwendet, die über das Internet in einer Public Cloud ausgeführt wird. Mithilfe von Cloud MES-Lösungen können alle beteiligten Mitarbeiter jederzeit in Echtzeit auf Betriebsdaten zugreifen. So werden Abteilungen miteinander verbunden und Unternehmen können MES-, ERP- und Lieferkettenprozesse überwachen, um auf der Grundlage der gesammelten Daten integrierte Strategien zu entwickeln. Die Synchronisierung von MES und ERP kann einfach sein und befähigt entfesselte Mitarbeiter.
Früher musste für Aufgaben wie die Bestandsüberwachung jemand vor Ort im Fertigungsbereich sein, doch dank der Cloud‑Konnektivität ist das heute nicht mehr nötig. Mitarbeiter können den Lagerbestand jetzt auf jedem Mobilgerät überprüfen, immer und überall. Wenn das System ausfällt, kommt nicht nur die Produktion zum Erliegen, sondern die Wiederherstellung des MES wird auch zu einem Albtraum für die IT-Abteilung. Dank cloudbasierter Systeme können sich Ihre Führungskräfte im operativen Bereich auf die zentralen Geschäftsziele konzentrieren, während die IT-Experten für die IT-Aufgaben zuständig sind.
Cloud MES vs. On-Premises MES
Da die Fertigung immer komplexer wird, insbesondere für globale Unternehmen mit Standorten auf der ganzen Welt, wird die Integration und Vernetzung der Betriebsabläufe immer schwieriger. Aus diesem Grund setzen viele Unternehmen auf cloudbasierte MES, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. In diesem Abschnitt vergleichen wir Cloud MES mit On-Premises MES, um Herstellern dabei zu helfen, zu verstehen, welche Lösung für sie am besten geeignet ist.
Vorteile cloudbasierter MES-Systeme gegenüber On-Premises MES-Systemen
Überlegungen zur Bereitstellung eines cloudbasierten MES
Wenn Sie ein cloudbasiertes MES in Ihren Fertigungsprozess integrieren möchten, sollten Sie zunächst einige Aspekte berücksichtigen. In diesem Abschnitt gehen wir auf diese branchenbezogenen Bedenken ein und erläutern, was Sie bei der Einführung eines cloudbasierten MES beachten sollten.
Sicherheit
Die Speicherung aller Unternehmensdaten auf einem Cloudserver kann Sicherheitsbedenken aufwerfen. Datenschutzverletzungen können auftreten, wenn Software nicht aktualisiert wird oder bekannte Fehler bzw. Viren nicht behoben werden. Unternehmen, die ein cloudbasiertes MES einführen möchten, sollten darauf achten, dass Sicherheit in jede Schicht integriert wird: das Netzwerk, die Betriebssysteme, die Anwendungen und die Mitarbeiter. Eine Möglichkeit hierfür besteht darin, in das Platform-as-a-Service-Angebot (PaaS) einiger Anbieter zu investieren. Dies bietet Unternehmen Tools, mit denen sie IT-Umgebungen verwalten und konfigurieren können, die auf allen Ebenen sicher sind. Da viele Probleme im Bereich der Datensicherheit auf menschliches Versagen zurückzuführen sind, ist es auch wichtig, dass die Mitarbeiter entsprechend geschult werden. Es sollten auch Tools eingesetzt werden, die Mitarbeiter dazu verpflichten, ihre Passwörter regelmäßig zu ändern, und die sie daran hindern, nicht genehmigte Software zu installieren.
Datenintegrität
Dies ist ein Problem für Unternehmen, die cloudbasiertes MES verwenden, weil sie ihre IT-Umgebung auslagern. Unternehmen, die in MES-Lösungen in der Cloud investieren, sollten eng mit ihren Anbietern zusammenarbeiten, um zu verstehen, wo sich ihre Daten befinden, und sicherzustellen, dass diese nicht manipuliert werden können.
Validierung
Für Unternehmen, die gesetzliche Vorschriften einhalten müssen, ist es wichtig, sich darauf zu konzentrieren, die mit der Bereitstellung in der Cloud verbundenen Risiken zu verstehen. Die Zuständigkeiten für das Risikomanagement müssen frühzeitig festgelegt werden, und die Anwendungen müssen validiert werden, um zu prüfen, ob sie den Qualitätsstandards entsprechen.
Verfügbarkeit
Unternehmen müssen über einen Plan zu Notfallwiederherstellung verfügen, um die Integrität zu gewährleisten. Die Speicherung aller Daten an einer Stelle ist nicht ohne Risiken, und ein solider Backup-Plan, der regelmäßig getestet wird, gibt Unternehmen die nötige Sicherheit. Eine Möglichkeit, die Verfügbarkeit sicherzustellen, ist ein Service Level Agreement, in dem kritische Bereiche wie Vorfallmanagement, Notfallwiederherstellung, Unterstützung bei Audits, Software-Upgrades, Benachrichtigungsprozesse, Fehleruntersuchung und wichtige Leistungskennzahlen festgelegt sind.
Integration
Unternehmen, die ein cloudbasiertes MES integrieren, müssen zwei Aspekte beachten. Die Integration von Unternehmenssystemen und die Integration von MES in die Ausrüstung. Wenn Sie ein Gerät mit der Cloud verbinden möchten, lässt sich dies ganz einfach mit kostengünstigen Hardwarekomponenten bewerkstelligen. Diese Hardware macht Geräte im Internet sichtbar, indem sie ihnen eine TCP-Adresse (Transmission Control Protocol) und eine IP-Adresse (Internet Protocol) zuweist.
MES-Lösungen
MES kann eine noch leistungsfähigere Lösung für Ihr Unternehmen sein, wenn der Fertigungsbereich mit der Führungsebene vernetzt ist. Schließlich führen Sie ein Unternehmen, daher benötigen Sie ein System, das Ihre Profitcenter mit Betriebsdaten versorgt, um mehr Transparenz für das gesamte Unternehmen zu schaffen. Das MES in der Cloud bietet eine modernere, zukunftssichere IT-Infrastruktur mit erhöhter Betriebszeit und Bereitstellungsflexibilität, während Sicherheits- und Zugriffskontrollen, Systemsupport und -instandhaltung sowie Hardwarekosten an einen SaaS-Anbieter ausgelagert werden. Die dadurch ermöglichte Kontrolle und Transparenz sorgen für eine effektivere Entscheidungsfindung in der Produktion.