Loading

Leitfaden zur Advanced Product Quality Planning (APQP)

Möchten Sie mehr über Advanced Product Quality Planning (APQP) erfahren? Wir erläutern alles von der Definition bis zur Implementierung.

APQP ist ein Prozess, der entwickelt wurde, um ein klares Verständnis der Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen des Kunden zu vermitteln. Dies unterstützt Sie und Ihr Unternehmen dabei, die bestmöglichen Produkte zu liefern und diese Erwartungen zu übertreffen. APQP ist eines der fünf Kernwerkzeuge für ein effektives Qualitätsmanagement neben PPAP, FMEA, MSA und der Statistischen Prozesssteuerung und ist besonders wertvoll in Fertigungsbranchen, in denen ein Risiko von Produktions- und Prozessfehlern besteht. Der APQP-Prozess reduziert diese Risiken, verbessert die Qualitätskontrolle und steigert den Geschäftserfolg.

Damit Sie von der Implementierung von APQP in Ihre Produktionsprozesse profitieren, müssen Sie verstehen, wie es funktioniert und wo es Mehrwert schafft. In diesem Leitfaden besprechen wir die Bedeutung und Definition von APQP, die Vorteile von APQP, den Zeitpunkt seiner Anwendung und die fünf Phasen, aus denen es besteht:

  • Was ist APQP?
  • Warum ist APQP wichtig?
  • Wann sollte APQP angewendet werden?
  • Die fünf Phasen von APQP
  • APQP-Checkliste
  • APQP und PPAP

Was ist APQP?

Advanced Product Quality Planning (APQP) ist ein strukturiertes Framework, das zur Steuerung von Produkt- und Prozessdesign in der Produktion eingesetzt wird. Ursprünglich von der Automobilindustrie entwickelt, hilft APQP Lieferanten und Herstellern, zu bestätigen, dass neue Produkte konsequent die Anforderungen des Kunden, Qualitätsstandards und regulatorische Erwartungen erfüllen.

Im Kern konzentriert sich der APQP-Prozess darauf, Kundenanforderungen frühzeitig in der Entwicklung zu identifizieren und zu dokumentieren. Diese Anforderungen werden anschließend in einen detaillierten Produktqualitätsplan übersetzt, der Design, Validierung und Produktion steuert. Durch proaktives Risikomanagement und die Ausrichtung der Qualitätsziele vom Konzept bis zur Produkteinführung reduziert APQP Anomalien, minimiert Nacharbeit und verbessert die Gesamtleistung des Produkts.

APQP stärkt außerdem die bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Ein bereichsübergreifendes Team (Cross-Functional Team, CFT) – typischerweise bestehend aus Engineering, Produktion, Qualität, Lieferkette und Marketing – arbeitet während des gesamten Produktlebenszyklus zusammen. Diese strukturierte Kommunikation bestätigt, dass Designentscheidungen, Prozesskontrollen und Produktionsplanung aufeinander abgestimmt sind, um gleichbleibende Qualität und Höhere Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

APQP umfasst fünf Schlüsselphasen, die wir im weiteren Verlauf des Artikels näher betrachten.

Vorteile von APQP

APQP ist sowohl für den Kunden als auch für den Lieferanten wichtig, da eine strukturierte Vereinbarung vorliegt, die Erwartungen und Spezifikationen für ein Produkt festlegt. Dies vermeidet Verwirrung oder Fehlinterpretationen während des Planens und der Produktion und schafft eine Plattform für effiziente Kommunikation.

Die geschäftlichen Vorteile der Implementierung von APQP umfassen:

  • Produktkonformität
  • Verbesserte Produktqualität
  • Verbesserter Kundenservice
  • Höhere Kundenzufriedenheit
  • Schnellere Markteinführung
  • Transparente Kommunikation
  • Pünktliche Produkte zu niedrigen Kosten
  • Verbesserte Risikominderung
  • Verbesserte Konstruktion für Fertigung und Montage (DFM/A)
  • Früher ausgewählte kostengünstigere Lösungen im Prozess
  • Früher identifizierte notwendige Änderungen

APQP bietet OEMs Vorteile, die mit mehreren Lieferketten und Lieferanten arbeiten und eine Teilefreigabe sowie Compliance anstreben.

Wann sollte APQP angewendet werden?

Es ist außerdem wichtig zu wissen, wann und wie APQP umgesetzt werden sollte, um den Nutzen des Prozesses zu maximieren. APQP wird in der Regel bei Neueinführungen von Produkten (NPIs) eingesetzt, wenn OEMs und Lieferanten gemeinsam ein neues Produkt entwickeln. Es unterstützt die Produktentwicklung durch risikobasierte Tools, die den Fokus auf das Design, den Service, die Qualitätskontrolle und die kontinuierliche Verbesserung eines Produkts legen. Die frühzeitige Identifizierung von Risiken ermöglicht es Teams, proaktiv zu handeln, bevor ein Fehler auftritt.

APQP sollte ebenfalls angewendet werden, wenn ein Produkt oder Prozess nach seiner Freigabe verändert wird, um sicherzustellen, dass das Risiko der Änderung erfolgreich gesteuert wird und keine Probleme entstehen.


Die fünf Phasen von APQP

Der APQP-Prozess ist eine strukturierte, phasenbasierte Methodik, die die Produktqualität vom ersten Konzept über die vollständige Produktion bis hin zur kontinuierlichen Verbesserung steuert. Obwohl die fünf Phasen häufig als aufeinanderfolgend dargestellt werden, sind sie in der Praxis durch eine enge Zusammenarbeit geprägt und überschneiden sich. Ein funktionsübergreifendes Team (Cross-Functional Team, CFT) – einschließlich Engineering, Produktion, Qualitätsmanagement, Lieferkette und weiterer wichtiger Stakeholder – arbeitet gemeinsam unter einem definierten APQP-Plan, um in jeder Phase eine Abstimmung, Risikominderung und höhere Kundenzufriedenheit zu erzielen.

Phase 0: Vorplanung

Der APQP-Prozess beginnt mit der Vorplanung, bei der Annahmen, Vorkenntnisse, Erkenntnisse aus früheren Projekten und historische Leistungsdaten überprüft werden. Die Teams  identifizieren  erwartete Änderungen,  Risiken  und Standardarbeitspraktiken, die die Entwicklung  beeinflussen  können. Diese Grundlage  bestätigt, dass der APQP-Plan  auf realistischen Eingaben und unternehmensweiter Erfahrung basiert, bevor die formelle Planung beginnt. 

Phase 1: Programm planen und definieren

In dieser Phase werden Kundenanforderungen in klare Produktions- und Qualitätsziele übersetzt.  Das Team definiert Designziele, Zuverlässigkeitsziele  und vorläufige Prozesskonzepte.  Zu den frühen Ergebnissen gehören häufig eine vorläufige Stückliste (BOM), erste Prozessflussdiagramme, die Identifizierung besonderer  Merkmale  und ein Produktabsicherungsplan. Die Unterstützung des Managements wird gesichert, um  Ressourcen zu bestätigen  und eine bereichsübergreifende Abstimmung zu gewährleisten.

Diese Phase  legt  die strategische Ausrichtung des APQP-Plans fest und  stellt sicher, dass die Erwartungen des Kunden  vollständig verstanden werden, bevor die Entwicklungsarbeit fortschreitet.

Phase 2: Produktdesign und Entwicklung

In Phase 2 steht die Umwandlung von Anforderungen in ein validiertes Produktdesign im Mittelpunkt. Die Engineering-Teams führen formale Designüberprüfungen, Machbarkeitsbewertungen und Risikoanalysen wie die Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) durch. Tools wie Design for Manufacturability and Assembly (DFM/A) sowie Design Verification Plan and Report (DVP&R) unterstützen dabei, zu bestätigen, dass das Produkt zuverlässig im industriellen Maßstab gefertigt werden kann.

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen finalisierte technische Zeichnungen, Materialspezifikationen, Prototypen-Kontrollpläne sowie definierte Anforderungen an Ausrüstung oder Werkzeuge. Durch die frühzeitige Identifizierung von Designrisiken stärkt diese Phase den gesamten APQP-Prozess und reduziert kostenintensive spätere Änderungen.

Phase 3: Prozessdesign und Entwicklung

Sobald das Produktdesign definiert ist, verlagert sich der Fokus auf den Aufbau eines leistungsfähigen und kontrollierten Fertigungsprozesses. Das Team entwickelt detaillierte Prozessflussdiagramme, Hallenlayouts und Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA), um Produktionsrisiken zu identifizieren und Risikominderung zu ermöglichen.

Zu den unterstützenden Elementen des APQP-Planen in dieser Phase gehören Kontrollpläne, Prozessanweisungen, Verpackungsstandards, Planung der Measurement Systems Analysis (MSA) und vorläufige Studien zur Prozessfähigkeit. Das Ziel ist es, zu bestätigen, dass der Fertigungsprozess Teile, die der Designabsicht und den Kundenspezifikationen entsprechen, zuverlässig und konsistent produziert.

Phase 4: Produkt- und Prozessvalidierung

Die Validierung bestätigt, dass sowohl das Produkt als auch der Fertigungsprozess unter realen Produktionsbedingungen wie vorgesehen funktionieren. Dazu gehören die Durchführung eines signifikanten Produktionslaufs, der Abschluss von Fähigkeitsstudien, die Validierung von Messsystemen und die Durchführung von Produktionsvalidierungstests.

Ein entscheidender Meilenstein in dieser Phase des APQP-Prozesses ist die Einreichung des Production Part Approval Process (PPAP). Die Genehmigung signalisiert, dass das Produkt und der Prozess die Anforderungen des Kunden erfüllen und für die vollständige Serienproduktion bereit sind.

Phase 5: Produkteinführung, Bewertung und kontinuierliche Verbesserung

Nach der Produkteinführung geht der APQP-Prozess in die laufende Überwachung der Leistung und kontinuierliche Verbesserung über. Die Teams konzentrieren sich auf die Reduzierung von Abweichungen, die Verbesserung der Lieferleistung und höhere Kundenzufriedenheit. Korrekturmaßnahmen – sowohl interne als auch vom Kunden angestoßene – werden dokumentiert und als Lessons Learned in zukünftige APQP-Pläne eingebracht.

Diese abschließende Phase verdeutlicht, dass APQP nicht nur ein Framework für die Produkteinführung ist, sondern eine kontinuierliche Qualitätsstrategie, die auf die nachhaltige Optimierung der Betriebsprozesse ausgerichtet ist.

APQP-Checkliste: Schlüsselfaktoren für einen erfolgreichen APQP-Plan

Eine APQP-Checkliste hilft dabei, sicherzustellen, dass jede kritische Aktivität im APQP-Prozess abgeschlossen, dokumentiert und überprüft wird, bevor zur nächsten Phase übergegangen wird. Sie dient als praktisches Werkzeug für Projektmanager und funktionsübergreifende Teams, um den Fortschritt zu verfolgen, das Risiko zu reduzieren und die Übereinstimmung mit den Kundenanforderungen aufrechtzuerhalten.

Obwohl die genaue Checkliste je nach Unternehmen oder Branche variieren kann, umfasst eine umfassende APQP-Checkliste typischerweise:

  • Bestätigung der Kundenanforderungen und Designziele
  • Abschluss der DFMEA- und PFMEA-Risikoanalysen
  • Entwicklung von Prozessflussdiagrammen und Steuerungsplänen
  • Validierung von Messsystemen (MSA) und Prozessfähigkeit
  • Prototypenbau und Produktionsvalidierungstests
  • PPAP-Dokumentation und Kundenfreigabe
  • Management-Review und Freigabe bei wichtigen Meilensteinen 

Durch die Formalisierung dieser Schritte im APQP-Plan erhöhen Hersteller die Verantwortlichkeit, stärken die Dokumentation und stellen sicher, dass vor der Produkteinführung nichts übersehen wird. Eine gut geführte APQP-Checkliste unterstützt eine konsistente Produktqualität, reibungslosere Freigaben und vorhersehbarere Produktionsergebnisse.

Wie hängt APQP mit PPAP zusammen?

Das Produktions­teile-Freigabeverfahren (PPAP) dient dazu, die während des APQP-Prozesses gesammelten Nachweise hervorzuheben. Dies bestätigt dem Kunden, dass der Lieferant die erwartete Qualität liefert. Das PPAP umfasst Details zur Produktionsumgebung, zu Werkzeugen, Maschinen, Prozessen, Personal und Bedingungen, die die Qualität des Teils beeinträchtigen könnten.

Es gibt 18 Elemente im PPAP, die den Erfolg des ersten Testlaufs bestimmen:

  1. Konstruktionsdokumentation
  2. Mitteilung zu technischen Änderungen
  3. Technische Freigabe durch den Kunden
  4. Konstruktions-FMEA (DFMEA)
  5. Prozessablaufdiagramm
  6. Prozess-FMEA (PFMEA)
  7. Kontrollplan
  8. Messsystemanalyse (MSA)
  9. Maßergebnisse
  10. Konstruktionsverifizierungsplan und -bericht (DVP&R)
  11. Erstprozessstudien
  12. Dokumentation des qualifizierten Labors
  13. Freigabebericht für das Erscheinungsbild (AAR)
  14. Muster-Produktionsteile
  15. Hauptmuster
  16. Prüfmittel
  17. Kundenspezifische Anforderungen
  18. Teilevorlagebestätigung

Der Zweck des Prozesses besteht darin, Fehler zu minimieren und sicherzustellen, dass sowohl Lieferant als auch Kunde mit dem Ergebnis zufrieden sind. Sie können mehr über das Produktions­teile-Freigabeverfahren (PPAP) erfahren , indem Sie unseren ausführlichen Leitfaden lesen.

APQP erfordert viel Aufwand, da viele unterschiedliche Personen und Lieferketten beteiligt sind. Das führt zu einem hohen Verwaltungsaufwand mit Dokumenten, Prozessen und Daten, und der herkömmliche papierbasierte Workflow kann wiederholte manuelle Arbeit verursachen und menschliche Fehler zu einem Risiko machen.

Die Digitalisierung von APQP spart Zeit bei PPAP, FAI und CMM und führt zu wiederholbaren, schnellen Prozessen. Plex unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Produktqualitätsplanung (PQP) und bei der Optimierung der Betriebsprozesse.

Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.