Loading
Anwenderbericht
Recent ActivityRecent Activity

Plex revolutioniert Ralco Industries

Fallstudie ansehen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

 

Da es kein einziges System gab, das Manufacturing Resource Planning, SPS-Integration sowie Versand und Wareneingang umfasste, stellte Ralco Industries fest, dass die Lagerbestandgenauigkeit ein großes Problem darstellte. Diese Ungenauigkeit führte zu Überbeständen, um sicherzustellen, dass ausreichend Material für die Aufträge verfügbar war. Die Setups waren nicht einheitlich, was zu übermäßigen Überstunden und beschleunigten Lieferungen führte. Diese Herausforderungen veranlassten Ralco Industries, sich für Plex zu entscheiden.

Auf einen Blick

  • 60 % weniger Ausschuss, und das Unternehmen hat die Ausfallzeit sowie die Mitarbeiterfluktuation reduziert
  • 15 % weniger Lagerbestand
  • 20 % weniger Kosten für Premium-Fracht – Eiltransporte sind selten Reduzierung der Schulungsstunden um mehr als
  • 50 % dank der Benutzerfreundlichkeit des Systems

Wir profitieren von Plex mehr als von SAP oder einem ähnlichen System. Das ist das System der Zukunft. Jedes Unternehmen, das seine Konkurrenz übertreffen und in die Zukunft investieren will, wird seinen Weg zu Plex finden.

Jim Piper - President, Ralco Industries
 

Ralco Industries suchte nach einem System, das Prozesse, Effizienz und Einblicke verbessert. Die Betriebsabläufe litten unter ungenauen Daten und mangelnder Transparenz.

„In den vergangenen Jahren lag unsere Lagerbestandsgenauigkeit nur bei etwa 50 Prozent“, sagt Jim Piper, President von Ralco Industries mit Sitz in Auburn Hills, Michigan. „Wir führten jeden Monat aufwendige physische Inventuren durch, und bereits in der darauffolgenden Woche stimmten die Bestände wieder nicht. Wir wussten nie, ob wir genügend Teile für eine Einrichtung vorrätig hatten.“

„Jede Einrichtung lief anders ab. Jeder unserer Mitarbeiter hatte seine eigene Vorgehensweise. Das führte zu Zeitverlusten, inkonsistenter Produktqualität, Ausschuss, eiligen Lieferungen usw. Uns war klar, dass wir unser System überarbeiten mussten.“ Piper weiter: „Der Mangel an genauen Daten aus unseren Systemen verursachte zahlreiche kostspielige Probleme – Qualitätsprobleme, Ausschuss, Überstunden, eilige Lieferungen usw. Wir mussten unsere Systeme für uns arbeiten lassen.“

Eine Lösung für alles finden

Angesichts dieser und weiterer Herausforderungen war es das Ziel von Ralco, ein System zu finden, das alle Bereiche des Fertigungsunternehmens integriert.

Ralco wollte sich von einer separaten Manufacturing Resource Planning-Lösung verabschieden, die nicht in die Maschinen-SPS integriert werden konnte. Außerdem wollte Ralco eigenständige Software für Versand und Wareneingang vermeiden.

Nach einer ausführlichen Suche stellte das Unternehmen fest, dass die Plex Smart Manufacturing Platform gegenüber anderen Lösungen die meisten Vorteile bietet. Die branchenführende Cloud-Lösung für die Fertigung ist vollständig mit den SPS für alle Anlagen im Fertigungsbereich und in der Technik integriert.

Das Unternehmen stellte fest, dass Plex sich an die eigene Geschäftsstrategie anpassen und individuell auf die Anforderungen von Ralco zuschneiden lässt. Piper sagt: „Alle anderen Softwareunternehmen verlangten von uns, dass wir uns an deren Software anpassen.“

Ein verbesserter Prozess

„Nach der Umstellung auf Plex führen wir jetzt zyklische Inventuren durch. Dank der verbesserten Genauigkeit beim Lagerbestand können wir Einrichtungen schneller vornehmen und unseren Lagerbestand um 15 Prozent reduzieren. Plex verfügt außerdem über ein Rezeptur-System für Einrichtungen, sodass jede Einrichtung exakt gleich abläuft.

Es gibt keinen Spielraum für Bedienervarianten. Wenn jemand versucht, die Rezeptur zu ändern, kommuniziert Plex mit der SPS und die Presse stoppt.“

Benutzerfreundlichkeit

Die Plex Smart Manufacturing Platform verwendet eine einfache, webbasierte Oberfläche und stellt nur geringe Anforderungen an den Bediener.

Im Gegensatz zu Software anderer Unternehmen erfolgt der Zugriff auf Plex über einen Web-Browser. Dadurch konnte Ralco die Kosten und den Aufwand für Kauf, Installation und Wartung der Software und des Servers vermeiden.

Plex unterstützt und verbessert das System zudem am Hauptsitz in Troy, Michigan, einschließlich aller Software-Upgrades, Daten-Reserve und professioneller Systemverwaltung.

Sicher und geschützt

Laut Ralco war es eine Erleichterung, die Hauptverantwortung für Datenbank und Reserve auszulagern, auch wenn Sicherheit ein großes Thema war. Das Unternehmen berichtet, dass ein Mitarbeiter der IT-Abteilung früher für die CIA tätig war. Er versuchte einen Monat lang, in das Plex-System einzudringen – ohne Erfolg.

Ein Vertreter von Ralco sagt: „Plex ist wie eine IT-Abteilung auf Abruf, und da sie alles für uns warten und aktualisieren, bin ich jetzt eine IT-Abteilung in einer Person. Ich kümmere mich um Netzwerkprobleme, PC-Software usw., aber Plex übernimmt alles rund um das System. Sie reagieren schnell und kümmern sich um den Kunden. Die meisten Anliegen lassen sich mit einer einfachen E-Mail klären.“

Schnelle Implementierung

Ralco startete die Implementierung mit der Plex-Funktion für den Einkauf. Plex ist so konzipiert, dass Sie eine Funktion nach der anderen oder mehrere gleichzeitig installieren können. Ralco kann jetzt problemlos Wareneingänge mit internen Bestellungen und Bestellungen mit Rechnungen abgleichen. Das Unternehmen hat mehr Kontrolle und Sicherheit bei Bestellungen und konnte die Anzahl der Bestellungen tatsächlich reduzieren.

Die verbesserte Effizienz spart etwa USD 100 pro bearbeitetem Auftrag. Nachdem das alte Manufacturing Resource Planning-System von Ralco abgestürzt war, entschied sich das Unternehmen für die Plex-Funktionen, darunter: Vertrieb/Customer Relationship Management, Materialien, Lagerbestand, Produktionsverfolgung, Planung, Versand, Produktqualität, Management, Kommunikation, EDI, Systemadministration und Sicherheitsfunktionen.

„Unser Plex-Ansprechpartner Mig O’Brien entwickelte einen Plan, wie diese Funktionen gestaltet, entwickelt und implementiert werden sollten, und wir haben diesen Plan umgesetzt“, sagt Piper.

„Eine wichtige Erkenntnis aus der Zusammenarbeit mit früheren Softwareunternehmen war, dass man einen internen Projektmanager und eine feste Ansprechperson vom Softwareanbieter benötigt. Sie arbeiten gegenseitig als Reserve, und nur so ist die notwendige Koordination gewährleistet.“

Konkrete Vorteile, echter ROI

Die Plex Smart Manufacturing Platform ist so einfach zu bedienen, dass Ralco die Schulungsstunden um mehr als 50 Prozent reduzieren konnte.

„Plex bietet für jeden Arbeitsbereich dasselbe Control Panel, was die Schulung vereinfacht“, sagt Piper. „Früher entfielen 90 Prozent unserer Schulungszeit auf die Computerschulung. Aber Plex ist für die Mitarbeitenden leicht zu erlernen. Jetzt kann jede Person jede Art von Ausrüstung bedienen. Das ist enorm.“

Auch die Ergebnisse sind beachtlich. Die Produkte sind jetzt von gleichbleibend hoher Qualität. Die Kosten für Premiumfracht wurden um mehr als 20 Prozent pro Jahr gesenkt. Es ist jetzt selten, dass eine Lieferung beschleunigt werden muss.

Die Ausschussraten sind um mehr als 60 Prozent gesunken. Ausfallzeiten und Mitarbeiterfluktuation wurden drastisch reduziert. Der Lagerbestand ist gesunken. Die Rüstzeiten wurden verkürzt. Und die Papierarbeit sowie die Auftragsverfolgung sind jetzt einfach. „Wir hatten mit einer Amortisationszeit von zwei Jahren gerechnet, aber es hat nur etwas mehr als ein Jahr gedauert“, sagt Piper.

Über Ralco Industries

Logo von Ralco

Ralco Industries, Inc. ist ein nach ISO/TS 16949 zertifizierter Automobilzulieferer der Stufen 1 und 2, der sich auf präzisionsgeschweißte Baugruppen, Metallstanzteile, Design, Werkzeugbau und Prototypenbau spezialisiert hat. Das Unternehmen beliefert weltweit OEMs mit Auspuff-, Lenkungs-, Fahrwerks-, Federungs-, Sitz- und HVAC-Teilen und -Baugruppen.

Branche: Automobil | Präzisionsmetallumformung

Standort: Auburn Hill, MI

Veröffentlicht 1. Dezember 2009

Themen: Automobil Präzisions-Umformtechnik

Empfohlene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.