Clips & Clamps wurde durch umständliche Altsysteme belastet, die nicht einfach zu bedienen waren, und die Kosten für die Aktualisierung des ERP und von fünf weiteren Systemen wurden zu hoch, um sie weiterhin zu warten. Dieser Mangel an Integration und die Vielzahl voneinander unabhängiger Systeme führten zu doppelter Dateneingabe, was eine manuelle Abstimmung erforderte.
Auf einen Blick
- Sechs unterschiedliche Systeme durch ein einziges Fertigungssystem als System of Record ersetzt
- Kostspielige Upgrades vermieden, die den Geschäftsbetrieb hätten beeinträchtigen können – und sofortigen ROI erzielt
- Echtzeitzugriff auf Daten für mehr Transparenz in den Betriebsabläufen
- Papierbasierte, manuelle Verfolgung der Werkzeugwartung abgeschafft
Da wir keine Upgrade-Kosten für unsere alten Systeme zahlen mussten, war Plex eine Investition ohne zusätzliche Ausgaben. Im Vergleich zu den vermiedenen Kosten hat uns die Einführung von Plex nichts gekostet und wir erzielten einen sofortigen ROI. Wer könnte dem widersprechen?
Es gibt einen Grund, warum das in Plymouth, Michigan, ansässige Unternehmen für die Metallverarbeitung in der Automobilindustrie, Clips & Clamps Industries (CCI), seit 1954 in dieser turbulenten Branche überlebt hat. Das Unternehmen hat kontinuierlich daran gearbeitet, die Effizienz zu steigern und die fortschrittlichsten Technologien in allen Bereichen seines Betriebs einzusetzen.
Dies gilt auch für die Informationssysteme. Angesichts der Notwendigkeit, mehrere der separaten Systeme für ERP, Messsteuerung, Personalwesen und andere Funktionen zu aktualisieren, entschied CCI, dass die Aufrechterhaltung und Bezahlung regelmäßiger Upgrades für separate Systeme keine effiziente Nutzung seiner IT- und Finanzressourcen darstellte.
Darüber hinaus erkannte das Management, dass die fehlende Integration dieser verschiedenen Systeme die Mitarbeitenden zwang, Zeit für doppelte Dateneingaben, manuelle Abstimmung von Daten und Berichten sowie weitere Ineffizienzen aufzuwenden.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, implementierte CCI eine neue, vollständig integrierte Cloud-ERP-Lösung für das Fertigungssystem. Das einzelne System ersetzte sechs separate Systeme, die CCI zuvor verwendet hatte, sowie zahlreiche zusätzliche Funktionen.
Integriertes System steigert die Effizienz
Heute verfügt CCI über eine konsolidierte Sicht auf alle Unternehmensdaten, auf die sämtliche Mitarbeitenden zugreifen. Sie sehen kritische Informationen in Echtzeit über Dashboards und können Echtzeitberichte abrufen und drucken, wobei sie die Daten nach Bedarf filtern.
Die Plex Smart Manufacturing Platform ist für CCI die ideale All-in-One-Lösung. Sie vereint die Funktionen von ERP, MES, Qualitätsmanagement, CRM, Integration des Fertigungsbereichs und vielem mehr. Das System ermöglicht dem Unternehmen eine effektivere und effizientere Verwaltung nahezu aller Betriebsaspekte, einschließlich Stücklisten, Einkauf, Wareneingang, Lagerbestand, Qualität, Planung und Planung der Fertigungsaufträge, Versand, EDI, Verfolgung von technischen Änderungen, Finanzen und Personalwesen.
Heute nutzen die CCI-Mitarbeitenden zentrale Dateneingabepunkte, ohne Schnittstellen pflegen zu müssen, wodurch Duplikate und Mehrfacheingaben vermieden werden. Beispielsweise ist die Mitarbeitendenliste, die für die Zeit- und Anwesenheitserfassung verwendet wird, dieselbe, die zur Verfolgung dient, wer welches Teil produziert hat. Und dieselbe Liste, die für die Erstellung von Qualitätschecklisten verwendet wird, dient auch für strategische Maßnahmen und zugehörige Funktionen.
Da die Plex Smart Manufacturing Platform eine SaaS-Lösung in der Cloud ist, werden alle Daten von CCI sicher und extern von Plex Systems, den Entwicklern des Systems, verwaltet. Das Unternehmen vermeidet kostspielige Server-, Hardware- und Energiekosten. Es ist keine interne IT-Wartung erforderlich, und CCI kann sich darauf verlassen, dass die Daten in einer hochsicheren Umgebung mit Backup-Servern und branchenführenden Notfallwiederherstellungsstufen gespeichert werden. Darüber hinaus werden Verbesserungen an der Software in Echtzeit und ohne zusätzliche Kosten für die Nutzer vorgenommen. Es müssen nie neue Versionen installiert werden.
Sofortiger ROI
Als CCI die Plex Cloud ERP einführte, standen für mehrere der bestehenden Systeme des Unternehmens unmittelbar bevorstehende Upgrades an. Das Unternehmen konnte diese Kosten vollständig vermeiden.
Benutzerfreundlichkeit
Laut Aznavorian war die Benutzerschnittstelle von Plex ebenfalls ein entscheidender Vorteil des Systems. Mit visuellen Menüoptionen und einfacher Navigation ist das System für alle intuitiv bedienbar – insbesondere für die Mitarbeitenden im Fertigungsbereich.
"Mit unseren bisherigen Systemen mussten die Mitarbeitenden Codes verwenden, um auf Menüs und verschiedene Seiten zuzugreifen, was die Sache sehr verwirrend machte", so Aznavorian.
"Da das System so intuitiv ist, war die Schulung im Fertigungsbereich schnell und äußerst effektiv. Die Implementierung hat unseren Geschäftsbetrieb nicht unterbrochen, und die Mitarbeitenden in allen Abteilungen können jetzt auf Informationen zugreifen und diese nutzen, um ihre Arbeit effektiv zu erledigen."
Verbesserte Werkzeugwartung
Die Plex Smart Manufacturing Platform erfüllt nicht nur die Anforderungen von CCI an die Kernprozesse, sondern hat auch in einigen unerwarteten Bereichen Verbesserungen gebracht. Die Werkzeugwartung ist ein gutes Beispiel. Die bisherige ERP-Lösung von CCI verfolgte den Werkzeuggebrauch für Wartungszwecke nicht. Um festzustellen, wann eine Wartung fällig war, mussten die Mitarbeitenden die Anzahl der „Schläge“ pro Werkzeug mit Stift und Papier aufzeichnen. Die Plex Smart Manufacturing Platform macht diese mühsame, manuelle Arbeit überflüssig.
Das System zeichnet automatisch die Anzahl der Schläge pro Werkzeug und pro Teil in Echtzeit auf und ermöglicht so eine äußerst effiziente und effektive vorbeugende Wartungsplanung.
Wenn eine Maschine ausfällt, benachrichtigt Plex automatisch den CCI-Anwender und zeichnet die Ausfallzeit auf. Die Anwender müssen dies nicht manuell tun.
"Die meisten Werkzeug- und Wartungssysteme, die ich bisher gesehen habe, sind zyklusbasiert", so Aznavorian.
Einfache Auditierung und Finanzberichterstattung
Da die Daten in der Plex Smart Manufacturing Platform leicht zugänglich und stets in Echtzeit verfügbar sind, muss CCI keine Zeit mehr für die Vorbereitung von Audits aufwenden. Alle erforderlichen Daten sind einfach verfügbar und zugänglich.
"Wir müssen die Informationen nur auf einem Bildschirm anzeigen", erklärt Aznavorian. "Die Prüfer müssen nicht einmal den Konferenzraum verlassen, um alle Berichte einzusehen und alle benötigten Daten zu sammeln. Natürlich sind sie sehr froh, dass sie nicht durch die Anlage laufen und Dateien durchsuchen müssen, um ihre Arbeit zu erledigen."
Da alle in Plex eingegebenen Daten sofort für andere Abteilungen zugänglich sind, kann jeder ganz einfach Berichte abrufen, die genau die Informationen enthalten, die benötigt werden.
"Unser Steuerung ist unser größter Fan, und das nicht nur, weil das System uns so viel Geld spart. Kürzlich zeigte er mir ein Pareto-Kreisdiagramm, das er in nur wenigen Minuten zur Analyse unserer Ausschusszahlen erstellt hatte. Früher hätte er dafür stundenlang manuell arbeiten müssen. Wenn Ihr Steuerung Ihr größter Fan ist, wissen Sie, dass Sie etwas richtig machen", so Aznavorian.
Über Clips & Clamps Industries (CCI)
Clips & Clamps Industries (CCI) wurde 1954 in der Fitzpatrick Street in Detroit, Michigan, gegründet. Seitdem beliefert das Unternehmen OEM- und Tier-1-Kunden mit zuverlässigen Metallstanzteilen, S-Clips, Halterungen, Unterlegscheiben, Drahtbiegeteilen, Schweißprodukten und Baugruppen.
Branche: Plymouth, MI
Standort: 1954
Veröffentlicht 13. Januar 2014
Empfohlene Ressourcen