Loading
Anwenderbericht
Recent ActivityRecent Activity

Batesville Tool & Die steigert Prozesseffizienz mit Plex

Fallstudie ansehen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Batesville – Case Study

Mehr als ein Jahrzehnt lang setzte Batesville Tool & Die mehrere Datensysteme zur Verwaltung seiner verschiedenen Geschäfts- und Fertigungsprozesse ein. Diese individuellen Anwendungen standen kaum in Kommunikation miteinander – und sie integrierten das Werk des Unternehmens in Mexiko nicht. Batesville strebte einen schlankeren, effizienteren Betrieb an, der dem Unternehmen hilft, mit der heutigen datengesteuerten Unternehmensumgebung Schritt zu halten.

Auf einen Blick

  • Integrierte Werke in den USA und Mexiko
  • Echtzeit-Kommunikation mit dem Fertigungsbereich ermöglicht
  • Echtzeit-Kommunikation mit dem Fertigungsbereich ermöglicht
  • Viele Fertigungsprozesse automatisiert

Die größte Stärke von Plex ist die Fähigkeit, unsere Fertigungsanlagen innerhalb und standortübergreifend in den USA und Mexiko zu integrieren. Nach der Integration der SPS sind wir erheblich effizienter, da unsere Bediener mit weniger manuellen Eingriffen arbeiten.

Sam Wintz - IT Manager, Batesville Tool & Die
 

Mit Standorten in Batesville, Indiana, und Queretaro, Mexiko, ist Batesville Tool & Die ein globaler Lieferant von Präzisions-Metallstanzkomponenten für die Automobil-, Haushaltsgeräte- und andere Branchen. Seit mehr als 30 Jahren fertigt Batesville Tool & Die komplexe Stanzteile und Schweißbaugruppen mit Stanzkapazitäten von 50 bis 1200 Tonnen.

Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg verfügte das Unternehmen über mehrere Datensysteme zur Verwaltung verschiedener Geschäfts- und Fertigungsprozesse, die kaum miteinander kommunizierten. Auf der Suche nach einem effizienteren und schlankeren Betrieb in der heutigen datengesteuerten Unternehmensumgebung wandte sich Batesville Tool & Die an Plex für eine integrierte ERP-Lösung.Plex Manufacturing ERP ist eine Cloud ERP-Lösung, die speziell für Fertigungsunternehmen entwickelt wurde.

Integration von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS)

Vor der Nutzung von Plex Cloud ERP wurden die Maschinenpressen bei Batesville mit einer kundenspezifischen Software integriert. Obwohl diese Software effektiv war, fehlte ihr die Möglichkeit, auf andere Standorte – einschließlich des Werks in Mexiko – ausgeweitet zu werden.

Der Partner von Plex Systems,Kors Engineering, integrierte die SPS im Fertigungsbereich mit Plex und ermöglichte so eine nahtlose Kommunikation in Echtzeit. Neben einer einheitlichen Bedienoberfläche für die Anwender hat Plex auch einen effizienteren Fertigungsprozess ermöglicht, indem viele Funktionen automatisiert wurden, darunter das Drucken von Etiketten, sobald Behälter voll sind. Darüber hinaus hat Plex die Überwachung und Interaktion zwischen den Werken in Indiana und Mexiko effizienter gestaltet.

Kontrollpläne und Prüfblätter steigern die Prozesseffizienz im Fertigungsbereich

Plex Cloud ERP stellt Kontrollpläne bereit, die zu einem integrierten Bestandteil der Produktion geworden sind, da sie die Aktivitäten im Fertigungsbereich nachverfolgen. In den Werken von Batesville überwachen Kontrollpläne die technische Qualität der Teile und sorgen für eine konsistente und zeitnahe Kommunikation an die Bediener bezüglich Spezifikationen, Einrichtung und Betriebsanweisung, um die Prozesse mit minimalen Fehlern zu steuern und qualitativ hochwertige Produkte zu fertigen.

Plex hat es den Bedienern bei Batesville erleichtert, Daten in die Bildschirm-Prüfblätter einzugeben, die vollständig mit den Kontrollplänen integriert und von diesen gesteuert werden. Jetzt werden Inspektionsdaten direkt in bedienerfreundliche Prüfblätter eingegeben, anhand der Spezifikationsgrenzen validiert und in der Plex-Datenbank für das konsistente Management des Fertigungsprozesses gespeichert. Diese Daten sind jederzeit und überall zugänglich, was die Effizienz des Prozesses sicherstellt. Die Prüfblätter unterstützen zudem Bilder und Zeichnungen, Farbcodierungen und weitere Funktionen, um sie noch effektiver zu machen.

Lieferant unterstützt effizientes Arbeiten

Laut Wintz war einer der Gründe, warum sich Batesville für die Plex Smart Manufacturing Platform ERP entschieden hat, die Fähigkeit, Sprach- und Kulturbarrieren zu überwinden, was die Implementierung und Nutzung an mehreren Standorten erleichtert. Die Anwender können nicht nur die Funktionen nutzen, sondern auch ihre Bildschirme individualisieren. Die patentierte Plex-Oberfläche VisionPlex ermöglicht es den Anwendern, das Erscheinungsbild und die Bedienbarkeit ihrer Systeme zu steuern. Sie können Bildschirme dynamisch individualisieren, neue Bildschirme gestalten und Bildschirme miteinander verknüpfen. Das ist revolutionär, weil der kostenintensive Schritt der Softwareprogrammierung entfällt.

Mit Plex müssen Anwender keine Experten in Softwareprogrammierung oder Abfragesprachen sein. Die Bedienung ist intuitiv und bedienerfreundlich. Beispielsweise kann jeder autorisierte Plex-Anwender ein individuelles Menü erstellen, das seine täglichen Aufgaben widerspiegelt. Bei Batesville haben die Anwender ihre Bildschirme und Funktionen individualisiert, um spezifische Anforderungen zu erfüllen und hervorzuheben, was die Arbeitseffizienz und -leistung verbessert. So sind die meisten Effizienzberichte auf VisionPlex-Bildschirmen individualisiert, um eine einfache und schnelle Ansicht zu ermöglichen.

„Individuelle Bildschirme, Menüs und Berichte sind für uns immer wichtiger geworden und wir nutzen sie immer häufiger“, erklärt Wintz.

 

Plex hat Prozesse automatisiert und die Effizienz bei Batesville gesteigert. Das Unternehmen konnte alle administrativen, technischen, Produktions- und Fertigungsprozesse integrieren.

 

„Wir sind mit ein wenig Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit in das Plex Cloud ERP gestartet. Wir sind angenehm überrascht und äußerst zufrieden mit der Sicherheit und Zuverlässigkeit der Cloud-ERP-Lösung“, so Wintz. „Wir haben unsere Prozesseffizienz signifikant verbessert.“

Über Batesville Tool & Die

Logo von Batesville Tool Die

Batesville Tool & Die ist ein globaler Lieferant von Präzisions-Metallstanzkomponenten für die Automobil-, Haushaltsgeräte-, Industrie- und andere Branchen. Das Unternehmen betreibt ISO/TS-zertifizierte Einrichtungen in Batesville, Indiana, und Queretaro, Mexiko. Als Full-Service-Lieferant verfügt Batesville über ein breites Spektrum an Kompetenzen, darunter Metallstanzen, Schweißen und Montage.

Standort: Batesville, IN

Gegründet: 1978

Veröffentlicht 1. Februar 2011

Themen: Präzisions-Umformtechnik Anwenderberichte

Empfohlene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.