Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Qualität von oben bis unten – Highlights des neuen Plex-eBooks „Quality Management for Dummies“

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Die traditionelle Fertigung erforderte ebenso viel Kunst wie Wissenschaft. Einstellungen wurden mit Übersetzungsverhältnissen, Hebeln und Messschiebern vorgenommen. Doch moderne Unternehmen steuern ihre Produktion heute nicht mehr auf diese Weise. Glücklicherweise ermöglichen digitale Einstellungen und automatisierte Rezepte inzwischen eine unglaubliche Präzision für Produktionsprozesse.

Die gleiche digitale Präzision, die für die Produktion zur Verfügung steht, wird nun auch für das Qualitätsmanagement genutzt. Für zukunftsorientierte Unternehmen, die ihre Produktionsfähigkeiten in einen geschlossenen Regelkreis kontinuierlicher Qualitätsverbesserung einbetten möchten, ist der Wert eines robusten QMS kaum zu überschätzen.

Das neue „Quality Management for Dummies“ eBook erläutert klar, wie QMS-Software moderne Produktionsfähigkeiten steigert und gleichzeitig eine Umgebung für kontinuierliche Qualität und Verbesserung schafft.

Die Definition eines modernen Qualitätssystems ist die Definition von Unternehmenskultur

Manuelle Qualitätssysteme waren immer von Natur aus fehleranfällig. Die Ermüdung durch endlose manuelle Berichte und menschliche Analysen allein erschwerte es, Prozesse auf Kurs zu halten. Ein digital unterstütztes QMS beseitigt diese Monotonie und nutzt leistungsstarke Erkenntnisse, um die Qualität im gesamten Unternehmen zu überwachen und zu verbessern.

Auf Basis dieser Erkenntnisse profitieren Unternehmen von neu aufgedeckten Trends, umsetzbaren Einsichten und objektiven, erreichbaren Schritten, die die Qualität durch Identifizierung der Ursache verbessern. Mitarbeitende werden befähigt, mit nicht isolierten Daten und vollständiger Transparenz zu reagieren und zu handeln.

Diese Kombination erleichtert den Aufbau einer authentischen Qualitätskultur, die sich nicht nur auf Produktionsprozesse beschränkt. Sie reicht von der Lieferkette bis zum gesamten Produktlebenszyklus.

Finden Sie Ihren Ausgangspunkt

Die Leistungsfähigkeit eines digitalen QMS zu nutzen bedeutet, den Erfolg bei der Verbesserung einzelner Qualitätsprozesse in ein wiederholbares System für alle Prozesse zu überführen. Unternehmen entwickeln mit der bewährten Methodik Planen, Umsetzen, Überprüfen, Handeln (PDCA) Pläne, die reale Probleme und Anliegen im Unternehmen adressieren.

Der Wert von PDCA liegt darin, dass es auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen mit konsistenten Ergebnissen angewendet werden kann. Mithilfe kritischer KPIs zur Validierung und Erfolgsmessung lässt sich die gleiche Methodik konsequent auf alle diese Bereiche anwenden. Und da das System digital ist und Echtzeitdaten oder nahezu Echtzeitdaten nutzt, sind die Auswirkungen von Änderungen und Maßnahmen sofort messbar.

Da jede Handlung weitere Erkenntnisse liefert, können funktionsübergreifende Teams den Erfolg bewerten und zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um Erfolge zu modifizieren oder weiter zu verbessern.

Die einzige Konstante ist der Wandel

Qualitätsmanagement in der modernen Fertigung ist schon herausfordernd genug. Doch das Ausmaß der Veränderungen, die durch neue Vorschriften, Nachhaltigkeitsinitiativen und andere sich schnell entwickelnde Veränderungen getrieben werden, kann überwältigend sein. Und kein Unternehmen kann mit diesen Entwicklungen manuell Schritt halten.

Wie das Plex „Quality Management for Dummies“ eBook hervorhebt, sind einige Branchen, wie die Automobil- sowie die Lebensmittel und Getränke-Branche, besonders stark von den ständigen Änderungen der Vorschriften und Anforderungen betroffen. Der Geschäftserfolg hängt davon ab, dass ein digitales, robustes QMS der einzige Weg ist, diesen Veränderungen voraus zu sein, indem Systeme und Prozesse automatisiert werden, sodass neue Vorschriften und Rückverfolgbarkeitsanforderungen in Echtzeit aktualisiert und sofort an die Produktion weitergeleitet werden. Ohne die Leistungsfähigkeit eines datengesteuerten QMS würde das Qualitätsmanagement der Unternehmen einen aussichtslosen Kampf führen.

Fortschritt, der Veränderungen vorantreibt

Das Plex QMS ist eine leistungsstarke, KI-gesteuerte Plattform, die präskriptive und prädiktive Erkenntnisse liefert. Sie nutzt fortschrittliches maschinelles Lernen, um Ihrem Unternehmen zu helfen, KPIs für die Qualität als starke und zuverlässige Wissensbasis zu entwickeln.

Wenn die Erkenntnisse aus Ihrem digitalen QMS Probleme und Fortschritte nach Kategorie aufzeigen und Analysen zur Überwindung der Herausforderungen bieten, wächst Ihre Qualitätskultur mit. Da Daten nicht mehr isoliert oder unvollständig sind, können Teams klar kommunizieren und besser zusammenarbeiten, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Lassen Sie sich nicht abhängen

Dies sind nur einige der Themen, die im neuen Plex „Quality Management for Dummies“ eBook behandelt werden. Es hebt nicht nur die Bedeutung, sondern auch die Notwendigkeit eines gut umgesetzten, digitalen, datengesteuerten QMS hervor.

Durch die Integration eines QMS in Ihre anderen Betriebssysteme können Sie Verbesserungen, Ursachenanalysen, verborgene Trends und mehr vorantreiben, um eine Qualitätskultur zu fördern und Qualität und Produktion zu verknüpfen, anstatt Qualität lediglich als Anforderung zu überlagern.

Das Plex QMS ist cloudbasiert und bietet eine robuste digitale Lösung, damit Sie Veränderungen voraus bleiben, Probleme systematisch mit umsetzbaren Erkenntnissen angehen und eine Qualitätskultur in Ihrem gesamten Betrieb von oben bis unten aufbauen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie das Plex QMS System für Sie arbeitet: Lesen Sie das neue Plex „Quality Management for Dummies“ eBook hier oder kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Themen: Rückverfolgbarkeit Qualitätskontrolle

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, ist der führende Anbieter von cloudbasierten Smart-Manufacturing-Lösungen und befähigt Hersteller weltweit, herausragende Produkte zu fertigen. Unsere Plattform verschafft Herstellern die Möglichkeit, jeden Aspekt ihres Unternehmens zu vernetzen, zu automatisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um die Transformation voranzutreiben. Die Plex Smart Manufacturing Platform umfasst Lösungen für Manufacturing Execution (das MES), ERP, Qualität, Lieferkettenplanung und -management, industrielles Internet der Dinge und Analysen, um Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten zu verbinden und ihnen eine präzise, effiziente und agile Führung zu ermöglichen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.