Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Industrie 4.0 – Fortschritte in der Fertigungstechnologie und ihre transformative Wirkung auf die Industrie

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_170707_Industrie_4

In den Vereinigten Staaten war das Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahrzehnt etwas schleppend. Wenn Sie das weltweite Wirtschaftswachstum betrachten, gibt es einen gemeinsamen Faktor, der das Wirtschaftswachstum antreibt.

Es ist die Produktion.

Aufgrund einer Vielzahl wirtschaftlicher, politischer und marktbezogener Faktoren findet weltweit eine bedeutende Revolution in der Fertigungsindustrie statt. Diese Revolution wird allgemein als Industrie 4.0 bezeichnet.

Die erste industrielle Revolution (1.0) beinhaltete die Mechanisierung der Produktion durch die Umwandlung von Wasser- in Dampfkraft. Die zweite industrielle Revolution (2.0) erfolgte 30 Jahre später, als die erste elektrisch betriebene Fertigungslinie die Massenproduktion ermöglichte. Die dritte industrielle Revolution (3.0) begann Ende der 1960er Jahre, als die erste programmierbare Logiksteuerung (PLC) die Automatisierung der Produktion durch den Einsatz von elektronischen und IT-Systemen ermöglichte.

Industrie 4.0 bezeichnet die Kombination mehrerer bedeutender technologischer Innovationen, die alle gleichzeitig ausgereift sind und voraussichtlich die Fertigungsindustrie grundlegend verändern werden. Diese Technologien – fortschrittliche Robotik, Künstliche Intelligenz, hochentwickelte Sensoren, Cloud-Computing und Big Data Analysen – sind heute bereits in der Produktion vorhanden. Wenn sie jedoch miteinander integriert werden, verschmelzen die physische und die virtuelle Welt und transformieren die Branche. 

Fortschrittliche Fertigungstechnologie

Das zentrale Ziel von Industrie 4.0 ist es, die Produktion voranzubringen: schneller, effizienter und kundenorientierter zu werden und dabei über Automatisierung und Optimierung hinauszugehen, um neue Geschäftschancen und Geschäftsmodelle zu erschließen.

Durch die Integration moderner Technologien in die Produktion erreichen Sie im Wesentlichen die Ziele von Industrie 4.0. Im Hinblick auf Geschäftstechnologie geht es über Transaktionen wie Kreditorenbuchhaltung oder Debitorenbuchhaltung hinaus. Es ist mehr als das. Es geht über Anwendungen und Software-Versionen hinaus. Die Zeiten, in denen Sie Adapter und verschiedene Schichten von Geschäftstechnologie kaufen mussten, um diese zu warten und zu verwalten, sind vorbei. Und wenn Sie bei den Buchstaben „ERP“ zusammenzucken, dann aus gutem Grund. „ERP“ ist mit viel administrativem Ballast verbunden und beschäftigt sich ehrlich gesagt nur am Rande mit der Produktion. Mit dem Aufkommen von Cloud-Computing gibt es ein System, das Ihnen mehr bietet als nur die Ersetzung bestehender Funktionalitäten. Sie können Ihre Geschäftsprozesse transformieren und herausfinden, wie Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus sind.

Ein weiterer entscheidender Bereich, in dem Technologie einen großen Einfluss hat, ist Ihre Belegschaft. Kommunikation und Zusammenarbeit sind entscheidend, um Ihre besten Mitarbeitenden zu halten. Sie müssen über das sprechen, was im „Produktionsmoment“ geschieht, um die Lösungen zu finden, die funktionieren. Um qualifizierte Bewerber zu gewinnen, müssen Sie eine Umgebung schaffen, die unserem modernen Alltag ähnelt. Die Zeiten von Kabinen, fest installierten Desktop-Computern und der physischen Anwesenheit im Fertigungsbereich sind vorbei. Junge Mitarbeitende möchten alles – einschließlich des Geschäfts – über mobile Geräte steuern.

Meilensteine auf dem Weg zu Industrie 4.0

  1. Cloud-Computing. Eine einzelne Instanz, Multi-Tenant-Umgebung, die mit Ihrem Unternehmen skaliert. Unternehmen von Start-ups bis hin zu multinationalen Konzernen arbeiten mit demselben Fertigungssoftware -Code und derselben Datenbanktechnologie. Auf dieser Plattform müssen Hersteller ihre Industrie 4.0-Umgebung aufbauen.
  2. Industrial Internet of Things (IIoT). Führende Produktionsunternehmen nehmen Waren automatisch in Empfang, und das nächste, was ein Mensch tut, ist, den Lkw aus der Tür zu fahren – was sich in den kommenden Jahren ändern kann, sobald Fahrzeugautomatisierung Realität wird. Alles, was zwischen Wareneingang und Versand geschieht, wird heute durch Automatisierung erledigt. Das alles erfolgt durch die Integration von PLCs und „Steuerungen“, was äußerst effizient ist, die Produktqualität erhöht und die Kundenzufriedenheit verbessert. IIoT verbindet Geräte aus dem Fertigungsbereich mit dem „ERP“.
  3. Agilität und Ablaufsteuerung. Ähnlich wie bei der Just-in-Time (JIT)-Lagerbestandsstrategie bedeutet Ablaufsteuerung, dass Komponenten und Teile an einer Produktionslinie in einer bestimmten Konfiguration genau zu dem Zeitpunkt eintreffen, zu dem das Produkt für die spezifische Produktkonfiguration des Kunden benötigt wird. Diese Methode der Produktion wird für alle Fertigungsunternehmen branchenübergreifend zur Anforderung.
  4. On-Demand-Fertigung. Kundenpräferenzen und Nachfragemuster bestimmen zunehmend, wie Unternehmen Produkte auf den Markt bringen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Fertigungsunternehmen in der Lage sein, schnell auf sich verändernde Nachfragemuster ihrer Kundenbasis zu reagieren und den Produktionsprozess entsprechend anzupassen.   Diese variablen Nachfragemuster fließen durch die Unternehmenssysteme bis hin zur Fertigungstechnologie im Fertigungsbereich. Die Fertigungstechnologie konfiguriert dann die Produktionslinien automatisch, sodass die spezifischen Produkte gefertigt werden können. Die Zeiten großer Fertigungsanlagen, die immer dasselbe Teil oder Produkt herstellen, sind vorbei. Es wird eine lokalisierte Produktion geben, die Kunden in einer sehr spezifischen Region unterstützt. Sie müssen in der Lage sein, das zu fertigen, was der Kunde verlangt – basierend auf Agilität und Ablaufsteuerung.

Wenn Sie im Produktionsgeschäft erfolgreich sein möchten, müssen Sie agil sein. Sie müssen sich an die Kundennachfrage anpassen und herausfinden, was es braucht, um eine führende Rolle einzunehmen. Wenn Sie wissen möchten, wo Ihr Unternehmen auf dem Weg zu Industrie 4.0 steht, haben wir ein Reifegradmodell , das Ihnen dabei helfen kann. Sie können das Modell nutzen, um einen Weg für Ihre Industrie 4.0-Reise zu planen, der Sie auf Erfolgskurs bringt und Ihnen einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz verschafft. Klicken Sie hier, um zum Reifegradmodell zu gelangen. 

Themen: Raumfahrt Automobil Lebensmittel und Getränke Hightech & Elektronik Industrielle Fertigung Kunststoffe & Gummi Präzisions-Umformtechnik IIoT Industrie 4.0

Peter Pearce
Peter Pearce
Principal, Baker Tilly
Peter Pearce ist Principal in der Management- und Technologieberatung von Baker Tilly. Er verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Managementberatung, Informationstechnologie und im Betriebsmanagement in verschiedenen Fertigungssektoren. Peter ist spezialisiert auf die Ausrichtung von Geschäftsprozessen mit Technologie, Fertigungsabläufen, Prozess-Reengineering und die Entwicklung von IT-Strategien. In den letzten zehn Jahren hat er zahlreiche Implementierungen von cloudbasierten Geschäfts- und Fertigungssystemen geleitet. Peter leitet die Plex Manufacturing Cloud Practice von Baker Tilly sowie die Initiativen zu Industrie 4.0 und IIoT.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.