Manufacturing Execution Systems (MES) wurden bislang meist aus Unternehmenssoftware abgeleitet oder nachträglich angepasst, um den Anforderungen auf Anlagenebene gerecht zu werden. Ein Elastisches MES ist eine flexible und skalierbare Fertigungssteuerungssoftware, die als moderne MES-Lösung speziell für die Anforderungen heutiger Fertigungsunternehmen entwickelt wurde und sich nahtlos an veränderte Anforderungen anpasst. Ein Elastisches MES wurde von Grund auf als maßgeschneidertes Manufacturing Execution System konzipiert und speziell für die komplexen Anforderungen diskreter, hybrider und regulierter Branchen entwickelt, um Compliance, Rückverfolgbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Ein Elastisches MES mit einheitlichem Edge-to-Cloud-Ansatz verbindet moderne Softwareprinzipien mit den Anforderungen der realen Fertigung und bietet gleichzeitig die erforderliche operative Tiefe, um Produktion, Qualität und Compliance in Echtzeit zu steuern.
Elastisches MES: Moderne MES-Lösungen für diskrete, hybride und regulierte Branchen
Speziell für den Fertigungsbereich entwickelt
Im Kern fungiert ein Elastic MES als Fertigungssteuerungssoftware für den Fertigungsbereich und koordiniert Mitarbeiter, Prozesse und Produktion in Echtzeit.
Anstatt die Produktion als Berichtsübung zu behandeln, ist das Elastic MES so konzipiert, dass es die Ausführung aktiv steuert. Es unterstützt:
- Ausführung und Routing von Arbeitsaufträgen in Echtzeit
- Bedieneranweisungen, direkt in Workflows eingebettet
- Material- und Ressourcenkoordination in Verbindung mit dem Produktionskontext
Dieser Ansatz schafft Fertigungstransparenz in Echtzeit, sodass die tatsächlichen Vorgänge in der Fertigung sichtbar werden – und nicht nur das, was zuvor geplant oder vorgesehen war.
Entwickelt für komplexe Produktionsumgebungen
Die Fertigungsumgebungen variieren stark, und das Elastisches MES wurde entwickelt, um diese Vielfalt zu unterstützen, ohne ein Einheitsmodell zu erzwingen.
In der diskreten Fertigung unterstützt ein Elastisches MES die serialisierte Produktion, komplexe Montagen sowie die detaillierte Verfolgung von Teilen und Baugruppen. Für Prozess- und Hybridfertigungssoftware verwaltet es batchgesteuerte Workflows, Materialtransformationen und variable Produktionspfade.
Durch die Unterstützung verschiedener Fertigungsmodelle innerhalb eines einzigen Systems gewährleistet die Fertigungssteuerungssoftware Elastic MES Konsistenz bei gemischten Produktionsabläufen und berücksichtigt gleichzeitig die Besonderheiten der einzelnen Prozesse.
Fehlersichere Produktionssteuerung für den Fertigungsbereich
Im Kern fungiert ein Elastisches MES als Steuerungssoftware für den Fertigungsbereich und koordiniert Mitarbeiter, Prozesse und Produktion in Echtzeit.
Anstatt die Produktion als Berichtsübung zu behandeln, ist das Elastic MES so konzipiert, dass es die Ausführung aktiv steuert. Es unterstützt:
- Ausführung und Routing von Arbeitsaufträgen in Echtzeit
- Bedieneranweisungen, direkt in Workflows eingebettet
- Material- und Ressourcenkoordination in Verbindung mit dem Produktionskontext
Dieser Ansatz ermöglicht eine Echtzeit-Transparenz der Produktion, die die tatsächlichen Vorgänge in der Fertigung widerspiegelt und nicht das, was früher am Tag geplant oder vorgesehen war.
Rückverfolgbarkeit und Compliance in die Ausführung integriert
Rückverfolgbarkeit und Compliance sind in einem Elastic MES keine Nebensachen. Sie werden direkt in Produktionsworkflows integriert.
Als Rückverfolgbarkeits- und Compliance-Software erfasst ein Elastic MES Daten zu Produktgenealogie, Material und Prozessen während der Ausführung von Arbeitsschritte. Dieser Ansatz, bei dem die Ausführung an erster Stelle steht, gewährleistet eine lückenlose, kontextbezogene und auditfähige Rückverfolgbarkeit.
In regulierten Branchen unterstützt ein Elastic MES eDHR (electronic Device History Records), die automatisch im Rahmen des normalen Betriebs generiert werden, wodurch der manuelle Aufwand verringert und gleichzeitig die Datenintegrität und -zuverlässigkeit verbessert werden.
Qualitätsmanagement mit geschlossenem Regelkreis im Fertigungsbereich
Ein Elastic MES ermöglicht ein Qualitätsmanagement im geschlossenen Regelkreis, indem Qualitätsprüfungen direkt in die Produktion integriert werden.
Die Qualitätsvorfälle werden nicht von der Produktion isoliert betrachtet, sondern sind an bestimmte Abläufe, Materialien und Bediener gebunden. Wenn Abweichungen auftreten, trägt diese Fertigungssteuerungssoftware Elastisches MES dazu bei, dass erforderliche Maßnahmen direkt im Kontext ergriffen werden. Dadurch wird das Risiko wiederkehrender Probleme verringert und die kontinuierliche Verbesserung gefördert.
Diese Integration stärkt die Qualitätsergebnisse und sorgt gleichzeitig für einen effizienten Produktionsfluss.
Ermöglichung des digitalen Threads in der Fertigung
Ein charakteristisches Merkmal eines Elastisches MES ist der Support des digitalen Threads in der Fertigung.
Durch die Vernetzung von Produktionsablauf, Qualität, Rückverfolgbarkeit und Betriebsdaten in einem einheitlichen System sorgt ein Elastic MES für Kontinuität über den gesamten Fertigungszyklus hinweg. Die im Fertigungsbereich generierten Daten stehen dem gesamten Unternehmen sofort zur Verfügung, was schnellere Entscheidungen, eine bessere Abstimmung und eine verbesserte Operational Intelligence ermöglicht.
Dieser digitale Thread ist die Grundlage für Hersteller, die eine bessere Standardisierung, Autonomie und langfristige betriebliche Ausfallsicherheit anstreben.
Cloud Agility by Design, Manufacturing-Ready by Nature
Als Edge-to-Cloud-MES ermöglicht das System kontinuierliche Innovation, schnellere Updates und konsistente Funktionalität an allen Standorten, ohne den Betrieb zu unterbrechen. Gleichzeitig unterstützt es Fertigungsumgebungen, die Determinismus, kontextbezogene Ausführung und lokale Reaktionsfähigkeit erfordern. Mit diesem Gleichgewicht können Hersteller von Cloudagilität profitieren, ohne die Zuverlässigkeit im Fertigungsbereich zu beeinträchtigen.
Das Ergebnis ist eine Produktionssteuerungssoftware, die sich über Anlagen und Regionen hinweg skalieren lässt und dabei ein einheitliches Betriebsmodell beibehält.
Fertigungssoftware für den Fertigungsbereich
Ein Elastisches MES zeichnet sich dadurch aus, dass es auf die tatsächlichen Abläufe in der Fertigung zugeschnitten ist, über Schichten, Standorte und Produktionsmodelle hinweg. Als speziell entwickeltes Manufacturing Execution System vereint es cloud-native Innovationen mit umfassenden Funktionen für Produktionssteuerung, Qualitätssicherung und Compliance.
Durch die Unterstützung von Ausführung, Rückverfolgbarkeit und Transparenz in Echtzeit in diskreten, prozessorientierten und hybriden Betriebsabläufen gibt ein Elastic MES den Herstellern die Möglichkeit, ihre Abläufe intelligenter, vernetzter und widerstandsfähiger zu gestalten, ohne dabei die Gegebenheiten in der Fertigung zu vernachlässigen.
Einen Überblick über das Elastic MES von Plex finden Sie in unserem Leitfaden zu Elastisches MES.
Erfahren Sie mehr darüber, was es wirklich bedeutet, etwas speziell für Schlüsselbranchen zu entwickeln:
Verwandte Artikel