Bediener und Frontline-Vorgesetzte sind entscheidend dafür, dass Anlagen in jeder industriellen Umgebung reibungslos laufen. Sie verbringen viele Stunden damit, Maschinen zu steuern, deren Leistung zu überwachen, Anpassungen vorzunehmen und bei Bedarf einzugreifen.
Oft erkennen Bediener intuitiv Probleme an ihren Maschinen. Sie lernen schnell die Eigenheiten jeder Maschine sowie deren normales und abweichendes Leistungsverhalten kennen. Dieses intuitive Wissen ist wertvoll, doch ein benutzerfreundlicher Asset Performance Management (APM) KPI kann ihre Leistung signifikant steigern.
Was ist Asset Performance Management?
APM ist der Prozess der Überwachung, Bewertung und Analyse von Daten, die von Maschinenanlagen generiert werden, um deren effizienten Betrieb sicherzustellen und die Grundlage für die optimale Nutzung der Anlage zu schaffen. Ein benutzerfreundlicher APM-KPI stellt Bedienern Daten zur Verfügung, um fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Produktion bei Wartungen, Umrüstungen und Störungen zu treffen.
Vorteile eines APM-KPIs
Asset Performance Management KPIs können für Ihren Betrieb auf verschiedene Weise Chancen eröffnen:
Problemerkennung
APM-KPIs helfen Bedienern, potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie zu gravierenden Störungen werden. Wird beispielsweise auf dem KPI-Dashboard ein Alarm für steigende Temperaturen angezeigt, können sie die Ursache identifizieren und handeln, bevor erheblicher Schaden entsteht oder ein Qualitätsmangel auftritt.
Echtzeitdaten zum Maschinenzustand
Ein weiterer Vorteil eines APM-KPIs ist die Unterstützung der Bediener bei der Effizienzsteigerung durch Bereitstellung von Echtzeitdaten zum Zustand der Maschinen. Stellt ein Bediener fest, dass eine Maschine weniger effizient als üblich arbeitet, kann er mit dem KPI die Ursache ermitteln und Maßnahmen ergreifen. Dies reduziert Ausfallzeit, erhöht den Durchsatz und verbessert die Gesamtanlageneffektivität.
Intuitive Bedienung
Bediener sind stark ausgelastet und sollten keine Zeit mit der Navigation durch unübersichtliche Datensätze oder komplizierte Software verlieren. Ein APM-KPI sollte benutzerorientiert gestaltet sein und eine klare, übersichtliche Oberfläche bieten, die Bedienern die benötigten Informationen für schnelle und effektive Entscheidungen liefert.
Individuell anpassbar
APM-KPIs lassen sich individuell anpassen. Da nicht alle Branchen gleich arbeiten, haben verschiedene Bediener unterschiedliche Präferenzen oder Prioritäten bei der Überwachung der Anlagenleistung. Ein KPI sollte flexibel genug sein, um diese Unterschiede bei Bedarf zu berücksichtigen.
Beispielsweise ermöglicht das Umschalten zwischen Maschinentemperatur, Vibration oder Geräuschpegeln oder deren gleichzeitige Anzeige, dass Bediener den KPI an ihre Anforderungen individualisieren. Diese Möglichkeit erhöht die Akzeptanz und steigert die Wahrscheinlichkeit, dass Bediener die Funktionalität voll ausschöpfen und den maximalen Nutzen aus den bereitgestellten Daten ziehen.
Abgestimmt auf Standardarbeitsanweisungen
Ein flexibler, in Echtzeit arbeitender APM-KPI, mit dem sich Bediener wohlfühlen, ermöglicht die effektive Umsetzung der Standardarbeitsanweisungen des Unternehmens in der gesamten Produktion. Dadurch stimmen die Leistung der Bediener und die Maschinenauslastung in Echtzeit mit den Geschäftsprozessen des Unternehmens überein.
Einsatz von Asset Performance Management-Software zur Verbesserung Ihrer Betriebsabläufe
Wenn Sie Ihre Bediener stärken und deren Effizienz steigern möchten, suchen Sie nach einer Softwarelösung, die sich in Ihr Ökosystem integrieren lässt, um Echtzeitdaten und Analysen zu nutzen und gleichzeitig Ihre Anlagen im gesamten Unternehmen zu schützen. Eine Lösung wie Plex Asset Performance Management, die Echtzeittransparenz, kontextbezogene Rückverfolgbarkeit, integrierte Analysen und präventive Daten bietet, damit Ihre Maschinenanlagen unter optimalen Betriebsbedingungen für Sie arbeiten.
Verwandte Artikel